Tritium

모두를 위한 전기 이동성

호주의 전기 자동차 충전소 제조업체인 Tritium은 자동차 제조업체 BMW, Daimler, Ford, VW, Audi 및 Porsche 간의 합작 투자인 IONITY 기업 협력의 일환으로 유럽 전역에 전기 자동차용 고속 충전소를 설립할 예정입니다. 이를 위해 Tritum은 독일, 프랑스, 영국, 스웨덴 등에 100개의 충전 시설을 설치할 것을 위임받았습니다. Rittal 제품의 국제적 가용성과 품질은 주문을 수주하는 데 결정적인 역할을 했습니다. Rittal 솔루션은 무엇보다도 충전소의 민감한 전기 부품을 환경적 영향으로부터 보호하는 데 사용됩니다.

IONITY의 주문에 따라 생산을 시작했을 때 인클로저 공급업체가 필요했습니다. 가장 중요한 기준 중 하나는 빠른 가용성이었습니다. 대량 주문을 신속하게 납품하고 싶었기 때문입니다. 또 다른 요점은 Rittal의 서비스와 접근성이었습니다. 그것이 우리에게 확신을 주었습니다.
Tritium의 설립자 겸 CEO 데이비드 핀(David Finn)

Tritium은 호주에서 가장 빠르게 성장하는 신생 기업 중 하나입니다. 초기에는 호주의 전기 자동차 수가 적었기 때문에 이 회사는 유럽으로 확장하고 그곳에서 더 빠른 전기 이동성 개발을 지원하기로 결정했습니다. Tritium은 "에너지 자유"라는 기본 원칙에 따라 원하는 경우 집에서도 습관을 바꿀 필요 없이 언제든지 문제없이 저렴한 비용으로 자동차에 전기를 공급한다는 목표를 추구하고 있습니다. 이는 광범위한 대중 시장에 전기 이동성을 제공하고 전체적으로 더 매력적으로 만들기 위한 전제 조건입니다. 전기 이동성에 대한 신뢰도는 충전소의 수와 용량과 함께 증가합니다. 충전소가 원하는 주행 범위를 보장할 수 있는 유일한 방법이기 때문입니다.

현재 계획된 급속 충전소는 대중을 위한 "무제한 충전의 자유"로 가는 길에서 중요한 이정표입니다. 이 응용 분야를 위해 특별히 개발된 Rittal 인클로저는 특히 까다로운 실외 사용 조건에서 입증되었으며 사용 가능한 다양한 액세서리 덕분에 최대의 유연성을 제공하므로 프로젝트의 성공에 중요한 기여를 하고 있습니다. Tritium의 IONITY 프로젝트와 통합하면서 Rittal은 전기 이동성 분야의 전문성을 강화하고 있으며 "에너지 자유"의 정신으로 충전 인프라를 확장하여 전기 자동차 판매를 촉진하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다.