ene't는 에너지 분야를 전문으로 하는 IT 시스템 엔지니어입니다. 이미 2002년에 회사 설립자들은 에너지 시장에서 전기 및 가스 비용을 계산하는 것이 얼마나 복잡한 일인지 인식했습니다. 따라서 그들은 생산자, 네트워크 운영자 또는 지역 및 지방 자치 단체에 적합한 소프트웨어 솔루션을 제공하기를 원했습니다. 오늘날 ene't는 독일 에너지 산업을 위한 선도적인 시스템 엔지니어 중 하나입니다. 소프트웨어와 서비스는 비즈니스 모델의 초석입니다. 따라서 고성능의 페일 세이프 데이터 센터는 회사의 비지니스 성공을 보장하는 데 매우 중요합니다. 그러나 에너지 산업의 500개 이상의 고객사도 IT 서비스의 고가용성에 의존하고 있습니다. Ene't는 Rittal의 컨테이너 솔루션을 사용하여 자체 데이터 센터를 통해 이러한 서비스를 제공합니다.
우리는 데이터 센터 인프라에 대한 고가용성 요구 사항을 최적으로 충족할 수 있도록 하는 Rittal이 제공한 컨테이너 솔루션에 매우 만족합니다.
최대 용량으로 실행
ene't GmbH의 급속한 성장은 그 아이디어가 실제로 얼마나 성공적인지를 보여줍니다. 불과 15년 만에 직원 수가 3명에서 100명 이상으로 늘어났습니다. 동시에, 에너지 산업의 많은 회사는 자체 디지털 혁신을 시작했으며 ene't에서 제공하는 서비스를 포함하여 비용 계산 프로세스에 점점 더 많은 IT 서비스를 통합했습니다. 오늘날 이 회사는 고객이 인터넷을 통해 빠르고 쉽게 응용 프로그램에 액세스할 수 있도록 많은 응용 프로그램을 SaaS(Software-as-a-Service)로 제공합니다. 그 결과 ene't의 내부 IT 인프라에 대한 요구 사항이 지속적으로 증가하고 있습니다. 2016년에는 마침내 새로운 데이터 센터가 필요할 정도로 사업 규모가 커졌습니다. 기존 시설을 확장하는 것은 불가능했고 더 많은 공용 클라우드 리소스를 통합하는 것은 원하지 않았습니다. 새로운 데이터 센터는 매우 신속하게 구현되어야 하며 최고 수준의 IT 보안 및 신뢰성도 충족해야 했습니다. 따라서 회사 부지의 야외에 배치할 Rittal의 데이터 센터 컨테이너를 사용하기로 결정했습니다.
불가능을 가능하게 만드는
이 프로젝트는 2016년 9월에 시작되었습니다. 요구 사항에는 최고 수준의 물리적 보안, 이중으로 설계된 인프라, 가능한 최고의 에너지 효율성 및 무엇보다도 짧은 배송 시간이 포함되었습니다. 2017년 5월에 새로운 IT 환경을 사용하기 시작하는 것이 목표였습니다. 이러한 기한은 인프라를 위험 없이 신속하게 설정할 수 있도록 하는 컨테이너 데이터 센터에 사전 구성된 구성 요소를 사용하는 경우에만 실현 가능합니다. Rittal의 데이터 센터 전문가는 ene't에서 제공한 성능 데이터를 기반으로 두 개의 컨테이너를 구성했으며, 이는 전체 IT 장비를 수용할 수 있으며 현재 회사 부지에 설치되어 있습니다.
컨테이너는 첨단 사내 데이터 센터와 동일한 방식으로 설계되었습니다. IT 랙을 위한 냉기 통로 차단은 IT 시스템의 에너지 효율적인 공조를 가능하게 합니다. 지붕의 태양 전지판은 전체 시스템의 에너지 균형을 더욱 향상시킵니다. 냉각은 이중으로 설계된 6개의 Rittal 액체 냉각 패키지(LCP)(랙의 공기-물 열교환기)에 의해 이루어집니다. 2개의 컨테이너에는 12개의 IT 랙을 위한 공간이 있으며 그중 4개는 현재 구성되어 있습니다. 여기서 ene't는 추가 회사 성장과 관련된 기술 IT 요구 사항을 충족할 수 있는 충분한 용량을 가지고 있지 않습니다.
UPS 시스템은 컨테이너 내 별도의 기술실에 위치합니다. 이 시스템 역시 이중으로 설계되어 있으며 배터리를 사용하여 최대 3시간 동안 IT 운영을 보호합니다. 시스템은 각각 별도의 전원 공급 장치가 있는 두 개의 파워팩으로 모든 서버와 스위치에 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 장기간 정전이 발생하면 디젤 동력 비상 발전기가 24시간 동안 전체 시스템에 전력을 공급할 수 있습니다.
견고한 기초 만들기
산소 감소 시스템은 컨테이너 내부 공기 중 산소를 지속적으로 감소시켜 화재의 위험을 실질적으로 제거합니다. 이를 위해 산소 함량을 14%로 줄입니다. 기술실에는 소화 시스템도 설치되어 있습니다. 포괄적인 Rittal CMC III 모니터링 솔루션은 온도, 습도, 산소 함량, 연기 발생 또는 열린 도어과 같은 IT 랙닛 내의 중앙 매개변수를 기록하고 이러한 메시지를 중앙 IT 제어 센터로 전달합니다.
데이터 보안과 고가용성은 ene't의 비즈니스 모델에서 중요한 역할을 합니다. 따라서 전원 공급 장치 및 인터넷 연결을 포함하여 데이터 센터의 모든 구성 요소가 이중화되어 설계되었습니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- ene't GmbH
- 위치
- 휘켈호펜, 독일
- 부문
- IT-infrastructure
- 과제(Challenge)
에너지 시장의 전기 및 가스 비용 계산을 위한 IT 지원 프로세스
애플리케이션을 SaaS로 제공
고가용성의 강력한 페일 세이프 데이터 센터
IT 보안, 이중으로 설계된 인프라 및 가능한 최고의 에너지 효율성에 대한 빠른 구현 및 가장 높은 요구 사항
- 솔루션
2개의 Rittal 데이터 센터 컨테이너, 6개의 LCP 인라인(액체 냉각 패키지), UPS 시스템, Rittal CMC III 모니터링 솔루션, IT 랙, IT 랙용 냉기 통로 차단