ATR Industrie-Elektronik GmbH

UL 인증으로 미국 시장에 적합

크레펠트에 기반을 둔 ATR Industrie-Elektronik GmbH는 미국의 섬유판 생산 시설을 위해 총 150미터의 인클로저가 있는 스위치기어 시스템을 제작했습니다. 사우스캐롤라이나주의 반웰에서 문제없이 수용되도록 하려면 시스템이 UL을 준수해야 했습니다. 유럽에서는 IEC(International Electrotechnical Commission)가 적용되지만 미국 시장에서는 UL(Underwriters Laboratories)의 규정을 준수해야 합니다. 그리고 이는 훨씬 더 엄격합니다. 북미로 수출하는 스위치기어 제조업체에게 이는 쉬운 일이 아닙니다. 그들은 노하우가 필요하고 Rittal과 같은 유능한 파트너가 필요합니다.

우리는 UL 규정을 준수할 수 있으며 Rittal의 탁월한 배송 능력 덕분에 고객과의 시간 약속을 지킬 수 있습니다.
ATR Industrie-Elektronik의 상무이사 티모 아멜스(Timo Amels)

빡빡한 일정

시운전 후 연간 최대 280,000 m3의 섬유판을 생산하는 이 공장의 주문은 ATR이 속한 Siempelkamp Group 역사상 가장 큰 주문이었습니다. 이 회사는 모든 Siempelkamp 소속 회사에 관련 시스템의 스위치기어를 공급합니다. 일정이 빡빡합니다. 주문부터 시스템 시운전까지 1년에서 최대 1년 반이 걸립니다. 그 과정의 중요한 부분은 Ul의 시스템 최종 승인을 문제없이 받는 것입니다. IEC 표준과 달리 미국 시장의 UL 표준은 대부분의 경우에 더 상세합니다. 시스템은 시운전 전에 현장에서 검사관의 승인을 받아야 합니다. 검사관은 다양한 자재, 구성 요소 및 최종 제품을 확인하고 인증하여 작동 안정성을 보장합니다. UL의 경우 개인 보호 및 화재 안전에 더 중점을 둡니다.
인클로저의 잠금 메커니즘은 UL 표준에 따른 스위치기어에 관한 일반적인 세부 사항입니다. 시스템이 작동 중일 때 인클로저를 열 수 없도록 해야 합니다.

UL 등재 부품

UL 준수 시스템을 구현하는 방법에 대한 노하우 외에도 사용된 모든 구성 요소가 가능한 한 이미 UL에 등재되어 있는 것이 특히 중요합니다. 이것이 Rittal이 ATR이 선호하는 공급업체인 이유 중 하나입니다. 예를 들어 TS 8 시리즈 인클로저와 버스바 시스템은 이미 UL 인증을 받았습니다. 새로운 에너지 효율적인 LED 인클로저 조명과 같은 공조 구성 요소 및 기타 구성 요소도 UL 인증을 받았으므로 문제없이 사용할 수 있습니다. Rittal 품질 연구소도 Ul의 승인을 받았습니다.

관련 Siempelkamp의 회사는 스위치기어의 엔지니어링 및 전기 설계를 담당합니다. 전기 설계는 거의 독점적으로 Eplan Electric P8에서 수행된 다음 ATR에 제공됩니다.

정시 납품 및 일관된 데이터 관리

ATR은 국제적인 초점과 납품일에 대한 절대적인 신뢰성 측면에서 탁월합니다. 모든 것은 공급업체와의 최적의 협력에 달려 있습니다. 특히 원활한 생산을 위해서는 Rittal의 적시 납품이 매우 중요합니다. 일주일에 두 번 대형 세미트레일러 트럭이 인클로저, 하우징 및 기타 구성 요소를 배송합니다. 현장에는 전용 임시 보관 창고가 있어 추가적인 유연성을 제공합니다.

ATR은 이미 스위치기어 제조의 미래에 대해 연구하고 있습니다. 초점은 디지털화에 있습니다. 목표 중 하나는 데이터 관리의 일관성입니다. ATR에 따르면 웹사이트와 Eplan Data Portal에서 제공되는 Rittal 제품의 데이터는 정확하고 완전합니다. 회사는 이미 케이블 길이가 자동으로 생성되는 엔지니어링 계획을 기반으로 자동 케이블 라우팅을 계획하고 있습니다. 배선에서도 종이가 필요 없는 공정으로 전환하기 위해 태블릿을 사용할 계획입니다. 사용자는 승인된 문서를 버튼 하나만 눌러 제대로 정리된 상태로 결합 및 편집할 수 있습니다.

개요(Overview)

프로젝트
ATR Industrie-Elektronik GmbH
위치
크레펠트, 독일
부문
Electrical-and-Automation
과제(Challenge)

미국 프로젝트를 위한 150미터의 스위치기어

UL 표준을 준수하는 TS 8 인클로저의 정시 납품

솔루션

UL 인증 TS 8 인클로저, 버스바 시스템, 공조 시스템 및 에너지 효율적인 LED 인클로저 조명