Fundada en 1922 y con las famosas marcas de neumáticos de bicicleta Schwalbe e Impac, Ralf Bohle cuenta ahora con filiales internacionales, más de 200 empleados y una tienda en línea mundial para equipos de ventas, fabricantes y minoristas. Cuando se tomó la decisión de construir una nueva sede, los responsables informáticos aprovecharon la oportunidad para diseñar un centro de datos completamente nuevo. La seguridad física era la prioridad principal del proyecto, ya que todos los canales de venta dependen por completo de la infraestructura informática.
Resumen
- Proyecto
- Ralf Bohle GmbH/ Schwalbe
- Ubicación
- Reichshof, Alemania
- Reto
- TI centralizada para todas las localizaciones, centro de datos de alta disponibilidad, escalabilidad y excelente eficiencia energética 
- Solución
- Sala de seguridad Rittal con ocho racks VX TI, sistema de reducción de oxígeno, Liquid Cooling Package Inline DX y sistema de monitorización CMC III 
Cuando se construyó la nueva sede de Ralf Bohle en Reichshof, el plan era sustituir la sala de servidores, que había crecido con el tiempo, por un centro de datos especializado. Desde el principio, el enfoque se centró en el diseño de una infraestructura informática a prueba de fallos, ya que todas las oficinas de ventas están conectadas a esta infraestructura en las instalaciones de Reichshof y se debían evitar los problemas con los pedidos que se realizaban a través del sistema ERP. Además, las carretillas elevadoras del almacén están conectadas al sistema de gestión de almacenes mediante WLAN, por lo que también dependen de una infraestructura informática que funcione de manera correcta.
Edificando el futuro
El nuevo centro de datos se instaló en una sala de seguridad TI de Rittal. Los 45 servidores con los que se contaba anteriormente se han reducido a tan solo siete gracias a la virtualización. Por lo que los ocho racks que hay ahora tienen disponible la mitad de su capacidad. De este modo, Ralf Bohle GmbH se ha asegurado de que su infraestructura informática también pueda soportar el enorme crecimiento que la empresa está experimentando en los últimos años. Hay espacio para ocho racks más. Además del elevado nivel de seguridad física, la instalación de un sistema de reducción de oxígeno también contribuyó a que la empresa optase por la sala de seguridad informática de Rittal. Se trata de un sistema que precisa de una sala bien sellada y mantiene el nivel de oxígeno en el centro de datos entre el 14 y el 15 %, de modo que ni siquiera es posible que se inicie un incendio y así no es necesario llamar a los bomberos.
No dejes que cualquiera construya tu sala de servidores, ponte en contacto con Rittal.
No se limita a la seguridad y la protección, sino que también apuesta por la eficiencia energética
Otro de los elementos de la lista para el nuevo centro de datos era la eficiencia energética. El Liquid Cooling Package Inline&nbp;DX aumenta la eficiencia de las unidades de climatización al garantizar que el aire caliente y frío no puedan mezclarse. Al mismo tiempo, el sistema de monitorización CMC III realiza un seguimiento de parámetros como la temperatura y la humedad. Gracias al nuevo edificio y a las innovadoras instalaciones, el centro de datos está perfectamente equipado para los próximos años.