Pentru o instalație de producție de plăci fibrolemnoase din SUA, ATR Industrie-Elektronik GmbH din Krefeld a construit o instalație de distribuție electrică cu un total de 150 de metri de dulapuri de comandă. Pentru a asigura o recepție fără probleme în Barnwell, Carolina de Sud, a fost necesar ca instalația să fie conformă cu standardele UL. În timp ce în Europa, Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) este forul decizional, pentru piața americană trebuie respectate standardele Underwriters Laboratories (UL). Iar acestea sunt mult mai stricte. Aceasta nu este o sarcină ușoară pentru producătorii de instalații de distribuție electrică care exportă în America de Nord Au nevoie de expertiză și de parteneri competenți precum Rittal.
Putem livra produse în conformitate cu UL – și, datorită capacității excelente de livrare a Rittal, suntem capabili să livrăm la timp și cu viteza promisă clienților noștri.
Interval scurt de timp
Instalația care va produce până la 280.000 m3 de plăci fibrolemnoase, este cea mai mare comandă din istoria firmei grupului Siempelkamp, căruia îi aparține ATR. Compania livrează instalații de distribuție electrică pentru toate societățile grupului Siempelkamp, pentru toate componentele. Și intervalul de timp este foarte strâns: Timpul de la alocarea comenzii, până la punerea în funcțiune a instalației trebuie să fie de maximum o jumătate de an. Recepția finală fără probleme a instalației, prin UL, este un reper important în acest sens. Spre deosebire de standardele IEC, standardele UL pentru piața nord-americană sunt mult mai detaliate, în multe cazuri Instalațiile trebuie să fie verificate și aprobate de un inspector la fața locului, înainte de a fi puse în funcțiune. Inspectorul testează și certifică diversele materiale, componente și produse finale în ceea ce privește siguranța lor în exploatare. În cazul UL, accentul se pune pe protecția persoanelor și pe protecția contra incendiilor.
Un detaliu tipic al instalațiilor de distribuție electrică care respectă standardul UL, este blocarea dulapurilor de comandă. De exemplu, trebuie să se asigure că ușile dulapului de comandă nu pot fi deschise atunci când sistemul este în funcțiune.
Componente conforme cu standardul UL
Pe lângă know-how-ul privind modul de realizare a unei conforme UL, este deosebit de important ca un număr cât mai mare de componente să fie deja listate UL. Acesta este unul dintre motivele pentru care Rittal este unul dintre furnizorii preferați ai ATR. De exemplu, carcasele din seria TS 8 și sistemele de bare colectoare sunt deja certificate UL. Componentele de control al climatizării și alte componente, cum ar fi noile corpuri de iluminat cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic, sunt, de asemenea, listate UL și, prin urmare, pot fi utilizate fără probleme. Laboratorul de calitate Rittal este acreditat de UL.
Proiectarea tehnică și electrică a instalațiilor de distribuție electrică este realizată de către compania Siempelkamp. Planificarea electrică se face practic exclusiv în Eplan Electric P8 și apoi este pusă la dispoziția ATR.
Livrări la timp și gestionarea consecventă a datelor
ATR se distinge prin orientarea sa internațională și respectarea absolută a termenelor limită. O condiție prealabilă importantă în acest sens este cooperarea optimă cu furnizorii. Livrările „la timp” ale Rittal, în special, sunt indispensabile pentru o producție fără probleme. De două ori pe săptămână, un autotractor de mari dimensiuni livrează dulapuri de comandă, carcase și alte componente. Propria instalație de depozitare provizorie a companiei oferă o flexibilitate suplimentară.
ATR lucrează deja la viitorul construcției de instalații de distribuție electrică. În acest caz, accentul se pune pe digitalizare. Consecvența gestionării datelor este unul dintre obiective. Datele despre produsele Rittal furnizate pe site-ul web și în portalul de date Eplan sunt precise și complete, spune ATR. Încă în etapa de planificare există o rutare automată a cablurilor pe baza planurilor de asamblare, în care lungimile de cablu sunt create automat. Pentru a trece la un proces fără hârtie și în cazul cablurilor, se planifică utilizarea de tablete. Documentele aprobate pot fi combinate și editate de către utilizatori în lucrări de ieșire prin simpla apăsare a unui buton – complet bazate pe reguli.
Prezentare generală
- Proiect
- ATR Industrie-Elektronik GmbH
- Locație
- Krefeld, Germania
- Ramură
- Electrical-and-Automation
- Provocare
Instalație de distribuție electrică pentru proiectul din SUA, cu 150 metri
Livrare la termen a dulapurilor de comandă TS 8 conforme cu standardul UL
- Soluție
Dulapuri de comandă TS 8, conforme cu UL, sisteme de bare colectoare, sisteme de climatizare, precum și lămpi LED eficiente energetic pentru dulapurile de comandă