EVVA Sicherheitstechnologie GmbH este unul dintre cei mai importanți producători de soluții mecanice și electronice de acces. Peste 200 de brevete naționale și internaționale atestă puterea de inovare a companiei de familie, care are în prezent aproximativ 750 de angajați în toată Europa, dintre care aproximativ 460 lucrează la sediul central din Viena. Ca parte a strategiei sale de responsabilitate socială corporativă, compania se angajează să asigure durabilitatea. Componentele inovatoare, cum ar fi noua serie de aparate de aer condiționat Blue e+ de la Rittal, sprijină EVVA în economisirea energiei.
Colaborarea cu Rittal este foarte bună, persoanele noastre de contact ajung imediat la fața locului. Iar atunci când apar probleme, acestea fac întotdeauna un efort pentru a se asigura că totul este rezolvat imediat. Angajații Rittal sunt, de asemenea, excelenți când vine vorba de service.
Fără răcire care consumă excesiv energie electrică
Cele mai bune inițiative ecologice pot fi puse în practică doar dacă există tehnologii adecvate pe piață. Una dintre acestea vine de la Rittal și este reprezentată de o unitate de climatizare numită Blue e+. Rittal utilizează tehnologia hibridă brevetată în combinație cu un control inovator al invertorului. Această tehnologie hibridă a seriei de unități Blue e+ funcționează prin interacțiunea dintre o unitate de climatizare cu compresor și Heat Pipe (conductă de căldură). Compresorul este utilizat numai atunci când răcirea pasivă nu mai este suficientă. Rezultatele testelor inițiale în industrie promit economii de energie de 75 %.
Vizită la sediu pentru aparate de aer condiționat
Pe lângă funcționarea eficientă a aparatelor de aer condiționat, aspectele legate de service și a întreținere sunt la fel de importante și pot contribui la economisirea energiei. Astfel, 26 de aparate de aer condiționat EVVA au fost incluse succesiv într-un contract de întreținere Rittal. Autobuzul de service Rittal al companiei este în deplasare în toată Austria pentru reparații și întreținere. La bordul acestui atelier mobil pentru aparatele de aer condiționat se află o gamă largă de unelte și piese de schimb, precum și o rezervă de azot și agent frigorific. Acest lucru permite tehnicianului de service să efectueze toate reparațiile și lucrările de întreținere la aparatele de aer condiționat, la fața locului. Pe lângă o evaluare a stării generale a tuturor aparatelor, se curăță și interiorul acestora. Cu ajutorul verificărilor periodice, aparatele pot funcționa mai eficient, iar durata de viață a acestora poate fi mărită.
Prezentare generală
- Proiect
- EVVA Sicherheitstechnologie
- Locație
- Viena, Austria
- Ramură
- Machine-Building
- Provocare
- Acțiuni sustenabile și ecologice
- Climatizare eficientă energetic în producție
- Service și întreținere pentru aparatele de aer condiționat
 
- Soluție
- Aparat de aer condiționat Rittal Blue e+, aparate de aer condiționat TopTherm, soluții de dulapuri de comandă
- Întreținerea a 26 de aparate de aer condiționat și verificări periodice pentru o funcționare eficientă și o durată de viață mai lungă a acestora