Synchro Engineering

Proiect de dulap de comandă în timp record

Situată strategic în regiunea Niagara din Canada, Synchro Engineering Limited este specializată în alimentarea cu energie electrică, gestionarea energiei și energie regenerabilă din regiune încă din 1996.

Din 2006, compania și-a extins portofoliul pentru a include domeniul de construcție a dulapurilor de comandă și a instalațiilor de distribuție electrică. Pentru o comandă a unui client, Synchro Engineering Limited a căutat o soluție pentru cablarea unei instalații de distribuție electrică. Partea centrală a carcasei trebuia să rămână deschisă pentru gestionarea cablurilor. Synchro a plasat comanda la partenerul canadian al Rittal, Proax Technologies, o companie lider în domeniul tehnologiei de automatizare. Acesta din urmă a contactat, la rândul său, Rittal în Canada. Acest lucru se datorează faptului că Rittal Canada dispune de un centru de prelucrare Perforex la centrul său de modificare din Mississauga pentru prelucrarea rapidă și precisă a dulapurilor de comandă.

Synchro găsește întotdeauna soluții fiabile pentru cerințele specifice ale clienților, în ceea ce privește electrotehnica și contractele. Mi-a făcut plăcere să lucrez cu Proax Technologies și Rittal, care au răspuns la cerințele noastre cu o soluție excelentă și au livrat-o în termenul nostru scurt.
Dan Michitsch, Vicepreședinte, Synchro Engineering Limited
Proax Technologies, in turn, approached Rittal Systems Ltd. Canada, as they knew they had a Modification Centre located in Mississauga with a Perforex machining centre.

Economie enormă de timp și avantaje economice

Proax Technologies și Rittal au început imediat să implementeze proiectul și au elaborat un concept care cuprinde mai multe sisteme de dulapuri mari TS 8 alăturate, de la Rittal.

Instalația a fost prelucrată cu un centru de prelucrare Perforex, care poate reduce procesul de producție a dulapurilor de comandă de la zece ore la 90 de minute. Pe lângă economiile de timp, centrul de prelucrare se remarcă printr-o acuratețe mai mare a prelucrării și mai puține deșeuri datorită preciziei ridicate a prelucrării CNC. Sistemul Perforex are până la 20 de unelte disponibile în magazie, pentru prelucrare. În plus, programarea este mai rapidă decât marcarea manuală și, prin urmare, sistemul este avantajos economic chiar și pentru loturi de 1 bucată.

Combinație modulară cu economie de spațiu TS 8

Rittal Technical Services a pus desenele la dispoziția Synchro Engineering Limited, iar echipa a lucrat non-stop pentru a le implementa și pentru a finaliza proiectul. Soluția finalizată îndeplinește pe deplin cerințele clientului. Combinația modulară TS 8 oferă spațiu suficient pentru cablare, precum și acces la cabluri - așa cum se dorește în centrul instalației de comutare.