2019年11月27日

新的布线工作站

威图启用新的布线工作站 Wire Station 540

符合人体工程学、模块化设计、灵活——这些都是威图移动式布线工作台 Wire Station 540 的亮点。通过这种新型解决方案,可为控制设备和开关设备制造以及电气车间专业配置工作站,而且还能实现移动应用。由此使控制柜内的电线组装和后续布线过程更方便快捷。由于采用模块化系统,因此可根据具体的电线组装过程调整布线工作站:结合全自动电线组装设备 Wire Terminal 和软件工具 EPLAN Smart Wiring,向自动化再迈进一步。

控制设备和开关设备制造领域的组件布线属于仍然需要大量手工作业的步骤。即使采用自动化电线组装(例如使用威图 Wire Terminal),将电线安装进控制柜中或安装板上这一步骤始终是手动进行。此外,横截面较大的电缆也必须手动组装。安装插接头时同样如此。为了使这些操作都能更高效快捷,威图推出了采用人体工程学设计的布线工作站 Wire Station 540。

可按需调节

Wire Station 540 的主体是一个工作台,其高度可根据相应的身高和工作情况进行灵活调整。可选的附件包括可调光的大功率 LED 灯,用于为工作站提供均匀的照明,还有插线板以及多功能显示器支架。此外,该工作台还配有一个抽屉,用于储存重要的手持式工具以及电缆卷筒、电线包和文件袋。另外,还可轻松集成半自动化的电线组装设备,如长度切割、绝缘层剥离和压接设备。借助这些备选的附件模块,可根据相应的任务为该布线工作站进行最优配置。

该工作站配有一个支架,可将线轨库从全自动电线组装设备 Wire Terminal 固定在工作站上。因此,如果结合可选装的显示屏,该工作站就是使用布线软件 EPLAN Smart Wiring 的理想站点。

即使是具有较大横截面和需要进行特殊线端处理的电线,该布线工作站也能便捷高效地完成所有工作。

车间里的一切触手可及

由于配有脚轮,因此该工作站可用在车间内任意位置。这样一来,就能便捷地拿取手动或全自动组装的电线、所有工具和半自动设备以及额外需要的材料。在控制柜与工作台之间来回跑的情况一去不返。因此,该工作站是自动化电线组装与直接在控制柜上手工操作之间的最佳桥梁。