参考案例

如何成为赢家

在汽车制造业、风力发电行业、游轮行业以及航空业等众多行业,都能找到威图产品的身影。

 

您的要求与众不同?我们拥有全面的专业技术诀窍,可为您提供最出色和最合适的解决方案与服务。欢迎阅读下面的客户参考案例,了解威图可为您带来哪些优势,如何帮助您成为竞争中的赢家。

 

Lidl 芬兰

智能购物

货架上的咖啡已经售空,顾客们只得空手而归。这种情况,是不会发生在 LIDL 芬兰分店的。因为他们采用了威图的 IT 技术,确保货架上始终都有充足的货物。

Meurer etechnik GmbH & Co. KG

“AX 灵活得多”

在控制设备和开关设备制造过程中,人工操作是最耗时的流程之一。因此,企业需要能真正帮助提速的解决方案:它们应更便于操作、更快,而且能带来更多设计余地。在这种背景下,Meurer e-technik 公司选择采用威图新款 AX 紧凑型控制柜来提高生产效率。

SBRS GmbH

无惧风吹日晒

在德国布赖斯高地区的弗莱堡,现在全部采用电动公交车,有利于保护环境。SBRS GmbH 采用威图组件建立起巧妙的充电基础设施,确保公交车顺利完成充电。这些组件不仅可以避免充电设施受到天气影响,还能防止人员擅自操作。

蒂森克虏伯钢铁公司

蒂森克虏伯钢铁公司选用威图边缘数据中心扩增 IT 基础设施

在威图边缘数据中心的帮助下,蒂森克虏伯钢铁公司快速、灵活地直接在生产驻地建设所需的 IT 基础设施,以推进各个钢铁生产流程的数字化。为此,公司还直接在生产驻地安装了威图 IT 集装箱,用作边缘数据中心,包括云连接。

Schweizer Südostbahn AG

面向未来的数据中心,可用性超高

准时,是 SOB 铁路公司的第一目标。因此,极其可靠的 IT 系统必不可少。

Tritium

面向大部分人的电动车

作为 Tritium 公司的供应商,威图产品的全球可购性和高质量是赢得该订单的决定性因素。威图的解决方案还用于保护充电桩的敏感电气组件免受环境影响。

韩国松岛

韩国的智慧城市

智慧城市,代表的是网络化和高科技的生活环境,致力于改善居民的生活和工作条件,以及实现可持续发展。智慧城市的典型示例是韩国仁川的松岛新城。威图为其设计了面向未来的数据中心。

Zweifel Pomy-Chips AG

威图卫生设计机柜确保顶级质量水平

Zweifel Pomy Chips 公司的食品生产过程遵照严格的卫生标准。因此,公司选择使用威图的不锈钢机柜和控制箱体,确保产品符合内部质量标准,以及 ISO 和 IFS 国际准则。

ARRI

新的数据中心正式启用

近年来,数字技术彻底改变了电影业,其中大数据是主要推力。电影制作人面临的主要挑战之一,就是以快速、可靠的方式处理巨量数据。因此,ARRI 决定与威图合作,对 IT 基础设施进行升级。

Schaper Steuerungstechnik

VX25 的实际应用

Schaper Steuerungstechnik 是一家中等规模的开关设备制造商,它面临的主要挑战之一,是按期生产开关设备,并遵守约定的交付日期。威图新款 VX25 在实际测试中节省了过程时间,赢得了客户的信赖。

WUND 集团

畅享水疗

WUND 集团的数据中心需要全天候处理大量数据,确保客户安心享受水疗,因此,其可靠性对集团业务至关重要。此背景下,WUND 集团选择了威图的自给式边缘数据中心和标准化解决方案,用于他们在整个德国的各个水疗中心。

嘉吉集团

保证过程安全性

为了确保过程安全,国际化企业嘉吉集团选用了威图冷却设备,受益于威图专业的客户服务。

Haberkorn GmbH

集装箱解决方案:紧凑且符合未来趋势

对于 Haberkorn 公司的客户而言,可靠的 IT 设施至关重要,因为该公司的产品达 20 万种,不仅在奥地利销售,而且还销往瑞士、匈牙利、斯洛文尼亚和克罗地亚。在此背景下,威图为其提供了数据中心集装箱作为解决方案。

Van Meer Industrial Services

威图自动化系统进一步提升制造水平

荷兰公司 Van Meer Industrial Services 采取了数字化过程控制措施,优化了其设计、生产规划和最终装配流程。

Meyer Werft

IT 系统不能水土不服

“诺唯真喜悦号”是 Meyer Werft 造船厂有史以来建造的最大的船舶。威图为该邮轮配置了强大的 IT 系统,可确保超过 4,000 名乘客和约 2,000 名船员安全舒适地航行。

STIWA Automation

能耗降低 80%

STIWA Automation 公司会定期检查能耗情况。结果发现,在某些情况下,机器用于温控的电能比移动所消耗的电能还要多。为了帮助控制柜散热,公司现采购了威图的高能效 Blue e+ 设备。

Gartner Elektrotechnik

控制柜加工过程制造化推动了公司的发展

Gartner Elektrotechnik 公司认为,企业要发展,就必须投资,包括在员工身上、在基础设施以及机器设备方面投资。因此,这家位于上奥地利州的设备制造商向威图采购了一台 Perforex LC 3015 3D 激光加工中心,并将其投入使用。该加工中心实现了过程自动化,有助于推动公司进一步发展。

空中客车公司

用飞行模拟作为安全测试

在一架 A320 从汉堡芬肯维尔德的空客工厂跑道上首次起飞之前,需要通过各种测试和功能模拟。在此过程中,与硬件一起安装在控制柜中的强大的模拟计算机必须得到充分冷却。

Baumgartner Automation

顺利通过认证

Baumgartner Automation 公司位于奥地利,主要服务建筑行业的客户。公司曾负责过一些壮观的示范性项目,例如阿拉伯联合酋长国的一个大采石场项目。在该项目中,公司选择与威图合作。

ene't GmbH

威图数据中心集装箱 - 快速且安全

对于 ene't 公司而言,拥有高性能、可靠的数据中心至关重要,这样才能保证公司取得业务上的成功。同时,公司在能源领域的 500 多家客户也依赖于 IT 服务的高可用性。为提供这些服务,ene't 配置有自己的数据中心,采用威图的集装箱解决方案。

雀巢瑞士分公司

研究中心内的卫生设计

在采购新设备时,雀巢公司要求供应商提供最先进的工艺技术、高可用性和卫生设计。这些要求同样适用于威图。

Vitens Water 公司

饮用水供应系统中的自动化

公司计划对供水网络进行“数字化”,进一步提高饮用水供应的可靠性。因此,公司选择使用威图的户外箱体,来安置用于收集必要的测量数据的组件。

Manner 公司

威图与巧克力工厂

传统企业 Manner 正在对生产基地进行大力投资。另外,公司重新修建了总部,同时还建立了一个新的数据中心。威图为该数据中心提供了 IT 基础设施。

南荷兰省

南荷兰省借助威图 IT 基础设施管理航道

位于荷兰西部的南荷兰省管理和维护着其水运网络上的 78 座桥梁和水闸。为了控制这些水利工程结构,例如打开和关闭桥梁和水闸以便船只通过,该省开发了一个标准化的解决方案,其中采用了威图的各种产品。

Pezag Elektro AG

与威图一起精确地规划配电系统

为了满足瑞士沙夫豪森新体育场的严苛要求,Pezag Elektro 公司选择与威图合作。

秦淮数据集团

在短短七个月内建成数据中心

秦淮数据集团是中国最大的云计算和主机托管服务提供商之一。该集团需要尽快建立一个新的数据中心,因此选择了威图作为合作伙伴来负责设计和实施。

Xylem Services GmbH

威图 Blue e+ 冷却设备降低了运营成本

在开关设备的冷却方面,Xylem 公司采用威图 Blue e+ 系列冷却设备,因此每年可节约五位数金额的成本。

TESVOLT

保障山上的热水供应

德国阿尔卑斯山协会科堡分会的高山俱乐部小屋的电能通过光伏系统和用植物油运行的中央热电站产生,然后进行储存,整个过程不会产生二氧化碳。到达小屋的旅客可以享受到热水淋浴、烘干室甚至是互联网服务。其中,威图的标准化组件做出了重要的贡献。

雀巢瑞士分公司

烘焙咖啡的能效

在食品工业中,不仅需要工业用热,也要持续、尽可能节能地进行冷却。食品的冷藏或快速冷冻,以及电气控制系统的冷却都需要大量的电能。

美国零售商

威图使电子商务过程可靠、高能效

一家美国在线零售商采用威图系统升级仓库中的 IT 基础设施,由此还额外实现了节能。

Bürger

在湿法清洁时有效保护电子控制元件

“Maultasche”(德国馄饨)是施瓦本地区的特产。每天,当地的家庭经营企业 Bürger 会制作发运近 150 万个德国馄饨。Bürger 公司非常重视最新的生产和工艺技术,以及最高的卫生标准。

XPAR Vision

基于 IT 的生产过程监控

玻璃制造过程中的极端温度和无处不在的灰尘,对敏感的测量系统是一个巨大的挑战。因此,需要开发出能承受这种高温的 IT 基础设施。

Voith Turbo

能源成本降低了 70%

根据检查结果,如果将 Voith Turbo 公司车间中加工中心的控制柜温控系统换成威图 Blue e+ 冷却设备,可以实现大幅的节能。

科威特国家银行

IT 可用性达 99.982%

99.982% 的可用性和每年仅 1.6 小时的停机时间——这些是国际正常运行时间协会 (Uptime Institute) 对数据中心三级认证 (Tier III) 的要求。科威特国家银行就面临着这样的挑战:在现有建筑中建立一个新的数据中心,并且该数据中心要符合这些严苛的要求。

CPS Case Packing Systems

包装完好

CPS Case Packing Systems 公司位于荷兰斯特兰普罗伊,在它的生产车间里,总共有 54 套威图 VX25 大型机柜系统。其中安置有 9 条包装线的电气技术控制组件,这些包装线专为一家加拿大冷冻产品制造商而建立。

意大利零售商

客户就是上帝

为了给客户提供完美的购物体验,提高 IT 过程的可用性,一家意大利连锁超市选用了威图 IT 基础设施。

Duim techniek

使用 VX25 大型机柜系统节省安装时间

Duim techniek 聘有大约 30 名员工,他们所构建的每个智能系统都是独一无二的,需要相当多的时间和体力来创造。其中一种可减少装配时间的解决方案,是威图 VX25 大型机柜系统。

Tophinke

卫生的牛奶生产过程

当顾客在超市里拿起酸奶或巧克力条时,应当无需担心生产过程中的清洁问题。前提是,生产线上的所有机器、设备和组件均采用卫生设计,可以实现彻底清洁。

CSP 码头

能够应对狂风暴雨的控制柜

海上的空气对电气装置不利。因此,必须为它们提供有效的保护。通常,采用控制柜为电气组件提供可靠的保护,使其免受环境影响。

Bepacom

VX25 机柜是可持续发展技术的基础

当荷兰中小型企业 Bepacom 公司在修建新的、完全能源中和的公司大楼时,很快就选定了用于必要的电气设备的机柜技术——威图 VX25 大型机柜系统,它为其提供了理想的平台。

Lang GmbH

Energy consumption per machine has now been halved

CNC milling and engraving machines from Lang GmbH are in use all over the world. Similarly, energy efficiency and sustainability are also in demand worldwide. Thanks to Rittal’s Blue e+ chillers, mechanical engineering company Lang has taken an...

中际智能

见证电机智能制造的高阶发展之路——威图&中际

电机在当今世界中的应用非常广泛,覆盖生产生活等各个领域:电梯、滚梯由电机牵引;电动汽车靠电机驱动;就连医疗设备中的呼吸机等设备也都离不开电机动力,可以说有运动的地方就有电机的存在。而今,作为国家重点扶持的产业,电机行业迎来了快速的发展,市场规模超千亿,作为电机产品的核心零部件——绕组,其重要性不言而喻。

精密制造业

什么情况下1+1>2?威图专业巡检有备无患

在万物互联的时代,制造业,尤其是精密制造业的生产运营正变得越来越“智能”。作为数字化生产数据等数据的载体——数据中心,即机房,承担着将分散复杂的数据统一起来并对其进行合理分配,物尽其用的重要角色。

别再用老眼光看待水泥行业了

威图邀您共赏花园式工厂

从粉磨到运输出厂,每一个细节、每一个数据、每一次调试都被记录在案。这样的一座现代化、数字化、花园式的水泥工厂将颠覆你对粉尘飞起、弥漫着废气与噪声的传统水泥生产印象,而这正是我们今天要讲的主角——CONCH海螺水泥集团。

威图与顺丰共建中国版“孟菲斯”

助力618物流畅通无忧

完善的物流网络、智能分拣、数字化控制……现代化物流发展,使得物流服务日益高效快捷,及时达、次日达不再是口号,而电子商务井喷式发展带来的日益增长的物流吞吐量,需要更强大的物流枢纽做支撑。

汽车行业

威图携手霆峰数据助力知名车企打造专业数据中心

伴随着万物互联时代的到来,数据中心成为赋能企业数字化转型的重要工具。功能完备的数据中心,能够有效地提高信息资源的利用率,为企业信息化投入产出良好的效益。

油气行业

双管齐下!威图双风机助力油气行业安全运行

近年来,我国油气行业发展迅猛,为了响应“减油增化”、“降本增效”的政策号召,油气行业也在向着智慧化转型,然而油气行业工作环境存在粉尘多、温度高、生产原料易燃易爆等安全隐患。如何在保障油品品质以及生产安全的前提下提升炼油效率,成为现今石化行业面临的一大挑战。

汽车行业

8倍效率提升——助力线束加工“智”造升级,怎么离得开威图RAS售后?

工业4.0时代,面对人力成本增长、客户品质的要求与效率的提升,自动化生产设备的需求将大大提升,也正因如此,面对观念不同、需求不同的客户群体,售后服务体现着企业的实力!

威图助力博世在汽车电子智能驾驶领域的深度布局

用数据中心“”解码”未来出行,威图数字化之力赋能汽车电子领域转型升级

今天的汽车市场,正在经历前所未有的重大变革。随着近年来5G、物联网和人工智能等交叉学科技术的蓬勃发展,进一步推动汽车行业转型升级。汽车行业正逐步趋向“电动化、自动化、网联化及共享化”,汽车已从单纯的机械产品,逐渐成为前沿电子智能终端,“软件定义汽车”逐步成为现实。

威图为理想汽车提供标准化、全系列及系统性的解决方案

鹏程万里,始于“智造” 威图携手理想汽车,共赴可持续发展的未来

理想常州智造基地使用威图团队提供的标准化、全系列和系统性解决方案,产品涵盖:机柜、箱体、空调、母线系统和人机界面, 助力理想汽车拥有便利的品牌管理,统一的技术标准及快捷的设备管理与维护流程,共同打造新能源汽车行业智造风向标。

以匠心品质助力产业升级

威图与白酒企业共话智慧酿造

白酒由于其产品特殊性,对设备的卫生型要求、耐腐蚀与防爆能力等需求等提出诸多挑战,威图卫生型设备,严格遵从欧盟HACCP体系、世界卫生组织(WHO)颁布的国际食品法典等系列标准。

威图助广州明珞从传统制造业迈向智能制造

威图“价值链”赋能汽车工业智能化发展

广州明珞汽车装备有限公司(明珞)深耕汽车行业多年,是国内汽车行业高端自动化制造装备领域佼佼者,为国内及海外主流汽车品牌提供生产线解决方案、自动化设备的开发与制造、生产线集成等优质服务。为了进一步实现数字化生产、提升效率、保持自身核心竞争力,明珞积极探索面向未来的工业 4.0 新模式,以自动化与数字化作为新的增长引擎——这和威图中国的控制柜与开关柜制造 4.0 的发展理念不谋而合。

什么是金融行业数字化转型的“基石”?

威图数据中心了解一下

作为数据中心先进理念的践行者,威图数据中心解决方案在三大运营商、金融、市政等客户群体获得广泛好评,为众多的信息机房及网络的安全运营保驾护航。

家住高层,来了解下二次供水智能化改造

威图&嘉源和达——二次供水系统改造的智慧升级

深耕水务行业多年并有着丰富经验的嘉源和达公司,与威图携手,致力于用数字科技赋能水务行业向着数字化、智能化加速转型,为二次供水系统改造带来了先进的AI款泵房控制柜、永磁智能叠压供水等设备,解决高层供水问题,为二供系统改造贡献科技力量。

风从海上来,绘出“中国绿”

威图智能制造助力中国风电客户绿色发展

凭借深耕风电行业多年的经验,威图公司提供的TS 8机柜系统、AE小箱体及附件,通过与电气集成商进行整体配套集成后,为客户大功率机组提供了主控和变流系统,打造了一套适用于防腐蚀、抗震动等海上环境应用的智能制造解决方案。

迎战60度高温、高腐蚀

威图Blue e+防腐系列空调

威图防腐系列空调在行业中的实力有口皆碑,并常常与起重设备“并肩作战”,为其作业车间及电气设备降低温度,保障作业人员及设备安全,提高生产作业效率。

威图携手食品行业巨擘

温暖守护每一个“毛孩子”的健康饮食

作为与某食品行业巨擘电气部门的首次合作,威图将立志与天津某食品行业巨擘强强联手,共同打造宠物食品生产新标杆,用心温暖守护每一个“毛孩子”的健康饮食, 助力饲宠家庭的幸福生活。

食品检测精度达0.3毫米

威图让吃货们更有安全感

威图Blue e产品的标准化、国际化、帮助客户降本增效,也更加坚定了客户选择威图的决心。