Rittal VX25: Der modulare Schaltschrank im Detail erklärt

Mai 11 2026

Autor: Dirk Pieler

Die Ansprüche an den Schaltanlagenbau sind hoch. Wettbewerbsvorteile lassen sich vor allem dann erzielen, wenn Schaltanlagen und Steuerungen aufwandsarm, flexibel und mit kurzen Bereitstellungszeiten gefertigt werden können. Für diese Anforderungen hat Rittal das modulare Großschranksystem VX25 entwickelt. Mit all seinen Features und Komponenten ist es darauf ausgelegt, den Workflow im Schaltanlagenbau erheblich zu optimieren.

Die Vorteile im Überblick: 

MehrwertErklärung
FlexibilitätSymmetrisches Rahmenprofil und komplette Modularität erlauben vielfältige und kostengünstige Ausbaumöglichkeiten
KomplexitätsreduzierungMaximales Standardisierungsniveau reduziert die Anzahl der Teilevarianten
ZeitersparnisOptimierte und teilweise werkzeuglose Montageschritte vereinfachen und verkürzen den Ausbau
Stabilität und RobustheitDesign und Verarbeitung machen das System sehr widerstandsfähig und stabil
Optimiertes EngineeringDas System ist in die digitalen Konfigurations- und Engineeringlösungen von Rittal und Eplan integriert

 

Gut zu wissen: Das System erfüllt höchste Qualitätsstandards und verfügt über alle wichtigen internationalen Zulassungen und Approbationen und ist Teil des 24 Stunden Lieferversprechens innerhalb von Deutschland.

VX25: modular, symmetrisch, stabil

Als modulares System basiert der VX25 auf einem Rahmenprofil, das sowohl in horizontaler als auch vertikaler Richtung gleich aufgebaut ist. Damit ist eine vielfältige Verwendung einheitlicher Chassis und Schienen ermöglicht. Der rundherum identische Rahmenaufbau hat zudem den Vorteil, dass zusätzliche Schränke an allen vier Seiten angereiht werden können. Auf diese Weise lassen sich die Systeme in alle räumlichen Gegebenheiten integrieren. 

Anreihung leicht gemacht

Die einfache Anreihung ist eine der großen Stärken des Großschranksystems VX25. Die speziell konzipierten Anreihverbinder machen es möglich, dass alle im Schaltschrankbau vorkommenden Anreihsituationen mit nur noch maximal drei unterschiedlichen Verbindern abgedeckt werden können.

Widerstandsfähig und stabil

Ein weiteres Merkmal des VX25 ist sein besonders widerstandsfähiges Material. Dank einer Drei-Phasen-Oberflächen-Behandlung weist es eine hohe Resistenz gegen Mineralöle, Schmierstoffe, Bearbeitungsemulsionen und zahlreiche Lösungsmittel auf.

Hinzu kommt, dass das nahtlos lasergeschweißte und rollprofilierte Schrankprofil eine optimale Kraftverteilung der Einbauten ermöglicht. Der stabile Grundaufbau in Kombination mit Rittal-Zubehörteilen qualifiziert den VX25 für dynamische Anwendungen. Für den Einsatz in erdbebengefährdeten Regionen kommt ein Erdbebensockel und ein entsprechendes Erdbebenerweiterungsset aus weiteren Streben und Knotenblechen zum Einsatz.

Konstruktiv integrierter Potenzialausgleich

Auch in Sachen Erdung sind die Schaltschränke des VX25-Systems auf eine möglichst einfache Handhabung ausgelegt. Hierfür verfügen sie bereits serienmäßig über einen integrierten Potenzialausgleich sämtlicher Flachteile. Dieser erfolgt beim Verschrauben automatisch. Da alle metallischen Teile mit einer Haupt-Erdungsschiene verbunden sind, lassen sich pro Schrank bis zu sieben Erdungsbänder einsparen und der Wegfall scharfkantiger überstehender Halterungen o. ä. erhöht die Arbeitssicherheit. Besonders praktisch: Auch beim Einbau von Rittal Klimageräten oder Rittal Filterlüftern fungiert der integrierte Potenzialausgleich automatisch als Erdung. Der Anwender ist immer vor elektrischen Schlag geschützt, da keine erforderlichen Erdungen vergessen werden können. 

Vorteile für Montage und Engineering

Das Schaltschranksystem VX25 ist mit all seinen Eigenschaften speziell darauf zugeschnitten, die Arbeit von Schaltschrankbauern zu erleichtern und zu beschleunigen. Das macht sich insbesondere bei der Montage bemerkbar. Durch das spezielle Rahmenprofil mit einer inneren und äußeren Montageebene ist eine völlig hindernisfreie Montage von allen Seiten möglich. So lassen sich zum Beispiel auch nachträglich noch Schienen an Stellen montieren, die von innen nicht mehr zu erreichen sind. 

Montagebooster: Türen

In ihrer Basisausführung verfügen die Großschränke VX25 neben Schrankrahmen, Rückwand, Montageplatte, Dachblech und geteilten Bodenblechen entweder über eine Einzel- oder eine Doppeltür. Dabei kommt ein neuartiges Scharnier zum Einsatz, das ein einfaches und werkzeugloses Ein- und Aushängen der Türen ermöglicht. Das bisher erforderliche Ent- und Verriegeln der Scharnierbolzen ist überflüssig. Auch 180-Grad-Scharniere lassen sich ohne mechanische Bearbeitung an der Tür montieren. So lassen sich bei einem nachträglichen Einbau 30 Minuten Arbeitszeit pro Tür einsparen. Hinzu kommt, dass auch die Griffsysteme werkzeuglos ausgewechselt werden können. Auch hieraus ergibt sich für diesen Arbeitsschritt eine Zeitersparnis von rund 50 Prozent. 

Montagebooster: Wände

Auch die Seiten- und Rückwände lassen sich beim VX25 besonders einfach montieren. Dank neuartiger Flachteilehalter und einer speziellen Positionierhilfe lassen sich Seiten- und Rückwände von nur einer Person kraftsparend montieren. Hierzu werden die Wände zuerst in eine Vorfixierung eingesetzt und anschließend verschraubt. 

Montagebooster: Boden und Sockel

Neben Rahmen, Türen und Wänden bietet das Großschranksystem VX25 auch für die Montage von Bodenelementen und Sockel zahlreiche Vorteile. So weisen die Bodenbleche dank doppelter Umkantung beispielsweise eine hohe Steifigkeit auf und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Einhaltung des Schutzes gegen Staub und Feuchtigkeit. Durch die einfache Befestigung mit Schrauben wird auch bei den Bodenblechen direkt der automatische Potenzialausgleich hergestellt. Gleiches gilt für den Sockel: Die direkte Verschraubung der Sockelelemente mit dem Schrank führt unter kompletter Einsparung von Erdungsbändern zum automatischen Potenzialausgleich. Die Montage des Sockels wird zudem von einer Zentrierhilfe vereinfacht. Diese sichert die genaue Positionierung und erhält gleichzeitig die IP-Schutzart und den Rahmenschutz bei Einsatz ohne Sockel.

Digitaler Workflow

Mit dem Großschranksystem VX25 arbeiten Schaltanlagenbauer zu alledem deutlich effizienter, weil das gesamte System in den digitalen Workflow von Eplan und Rittal integriert ist. Die Konfiguration mit dem Online-Tool RiPanel birgt erhebliche Zeiteinsparungen. Neben der Auswahl des passenden Zubehörs können im digitalen Zwilling alle Ausbrüche und Bohrungen millimetergenau festgelegt werden. Zubehöre wie Filterlüfter können im 3D-Modell positioniert werden und sämtliche mechanischen Bearbeitungsdaten werden dadurch generiert. Die automatische Kollisionsprüfung stellt sicher, dass der Filterlüfter nicht an eine Stelle, z. B. auf die Tür, gesetzt wird, an der sich innen der Türrohrrahmen befindet. Bei der Konfiguration wird so automatisch ein fehlerfreier digitaler Zwilling erstellt, der für die weitere Bearbeitung in der Werkstatt zur Verfügung steht. So können die Informationen aus dem digitalen Zwilling z. B. direkt per Mausklick an das Fräs- und Bearbeitungszentrum Perforex weitergegeben werden. Ein Mausklick, um den Filterlüfter bei der Konfiguration auf die Tür zu setzen, ein weiterer Mausklick später in der Werkstatt und die Perforex schneidet den Ausbruch in die Tür. Somit lässt sich VX25 mit all seinen Komponenten in einen voll automatisierten Schaltanlagen- und Steuerungsbau einbinden. Und darüber hinaus, denn jeder Schrank kommt mit einer kostenlosen digitalen Schaltplantasche, die über den Zeitraum der Entstehung und den Betrieb der Anlage genutzt wird. Der Zugang ist denkbar einfach über den QR-Code auf dem Typenschild. 

Fazit

Das Großschranksystem VX25 ist mit all seinen Komponenten und Features perfekt auf die Anforderungen des heutigen Schaltanlagenbaus zugeschnitten. Durch seine hohe Montagefreundlichkeit trägt es dazu bei, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Zudem lässt es sich dank Modularität und einfachen Anreihmöglichkeiten äußerst flexibel einsetzen und weist dank hochwertiger Verarbeitung ein hohes Maß an Robustheit, Stabilität und Qualität auf. Die Qualität der Daten und Nutzungsmöglichkeiten in Eplan und RiPanel ermöglichen die schnelle, einfache und fehlerfreie Erstellung des digitalen Zwillings, der unschlagbare Vorteile für die Entstehung seines Zwillings in der realen Welt mit sich bringt. 

FAQ

1. Was ist das Rittal VX25 Schaltschrank-System?

Der Rittal VX25 ist ein modulares Großschranksystem, das speziell für die Anforderungen des modernen Schaltanlagen- und Steuerungsbaus entwickelt wurde. Es verbindet hohe Flexibilität, maximale Stabilität und eine durchgängige Integration in digitale Engineering‑Prozesse mit Eplan und RiPanel. Ziel ist es, Montage, Planung und Fertigung deutlich effizienter zu gestalten.

2. Für welche Anwendungen eignet sich der Rittal VX25?

Der VX25 eignet sich für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen im Schaltschrankbau. Besonders häufig kommt er im Maschinen- und Anlagenbau, in der Automatisierungs- und Steuerungstechnik sowie in der Energieverteilung zum Einsatz. Durch seine hohe Stabilität und Modularität ist er auch für anspruchsvolle und dynamische Anwendungen sowie internationale Projekte geeignet.

3. Welche Vorteile bietet das modulare Design des VX25?

Das vollständig modulare und symmetrische Rahmenprofil des VX25 ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Projektanforderungen. Schaltschränke lassen sich in alle Richtungen erweitern oder anreihen, ohne auf spezielle Sonderteile angewiesen zu sein. Durch den hohen Standardisierungsgrad werden Komplexität und Teilevielfalt deutlich reduziert.

4. Wie unterstützt der VX25 eine schnelle und einfache Montage?

Der VX25 ist konsequent auf montagefreundliche Prozesse ausgelegt. Türen lassen sich werkzeuglos ein- und aushängen, Scharniere können ohne mechanische Bearbeitung montiert werden und auch Griffsysteme sind schnell austauschbar. Seiten- und Rückwände lassen sich dank Vorfixierung leicht von nur einer Person montieren, was Zeit spart und den Arbeitsaufwand reduziert.

5. Welche Vorteile bietet der VX25 im digitalen Workflow?

Der VX25 ist vollständig in den digitalen Workflow von Rittal und Eplan integriert. Mit dem Online‑Tool RiPanel lassen sich Schaltschränke virtuell konfigurieren, Zubehör platzieren und Bearbeitungsdaten millimetergenau festlegen. Durch automatische Kollisionsprüfungen entsteht ein fehlerfreier digitaler Zwilling, der direkt für die Fertigung genutzt werden kann.

Dr. Dirk Pieler
Executive Vice President Business Unit Industry Solutions bei Rittal 

Mit langjähriger Erfahrung in der Industrie fördert Dirk Pieler die digitale Transformation und Automatisierung im Schaltschrankbau.

Aktuelle Blogbeiträge

02.02.2026

5 typische Einsatzbereiche von Kunststoffschaltschränken

Kunststoffschaltschränke sind leicht, korrosionsbeständig und flexibel einsetzbar. Entdecken Sie fünf typische Einsatzbereiche und erfahren Sie, warum sie die smarte Wahl für moderne Industrieanwendungen sind.

03.03.2026

So gelingt die Wandmontage: Tipps zur sicheren Befestigung von Schaltschränken

Schaltschränke sichern sensible Steuerungs- und Energietechnik. Je nach Umgebung kann eine Wandmontage die bessere Wahl sein. Welche Vorteile sie bietet und was dabei wichtig ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

03.02.2026

Aufbau, Funktion und Einsatz von Schaltschränken

Schaltschränke sind zentrale Elemente der Industrie. Sie schützen Elektronik vor äußeren Einflüssen, ermöglichen eine strukturierte Installation und sichern die effiziente Steuerung sowie Automatisierung technischer Prozesse.