Sostenibilità in Rittal

I nostri ambiti di intervento per un'industria efficiente dal punto di vista delle risorse

Ambiti di intervento per un'industria efficiente dal punto di vista delle risorse

Sostenibilità in Rittal

In qualità di azienda a conduzione familiare e leader nell’innovazione con 60 anni di storia alle spalle, per noi di Rittal è da sempre ovvio che il successo economico e il progresso dipendono dalla responsabilità aziendale. Ci impegniamo fermamente a rispettare questa responsabilità nei nostri principi aziendali, vincolanti a livello globale. Per quanto riguarda i diritti umani, la responsabilità sociale e le pratiche commerciali rispettose delle risorse e del clima, già nel 1989 abbiamo formulato il seguente principio: «Siamo consapevoli della nostra responsabilità nei confronti dell’ambiente e della società in cui viviamo. Vogliamo, pertanto, contribuire a plasmarla e migliorarla.»

Ambiti di intervento per una maggiore sostenibilità del mondo in cui viviamo e lavoriamo:

In che modo si concretizza la tutela dell'ambiente e del clima in Rittal?

Abbiamo convertito completamente il nostro approvvigionamento energetico all’energia green in tutte le nostre sedi tedesche. Sette sedi del Gruppo Friedhelm Loh sono già dotate di impianti fotovoltaici; altre sono in fase di progettazione e preparazione. Ciò ha portato a una riduzione di quasi il 40% delle emissioni di carbonio nelle sedi del Gruppo a livello mondiale dal 2019.

Ulteriori provvedimenti:

  • Gestione energetica: a partire dal nuovo stabilimento Rittal dedicato agli armadi di piccole dimensioni, abbiamo implementato un sistema di monitoraggio energetico dettagliato, integrato nella strategia di produzione intelligente. L'obiettivo è ottimizzare i consumi energetici e i carichi. Nel lungo termine, ciò consentirà anche di ridurre l'impronta di carbonio dei prodotti realizzati in tale stabilimento;
  • Evitiamo trasporti superflui: il nuovo stabilimento Rittal dedicato agli armadi di piccole dimensioni, ad esempio, è stato collegato direttamente al magazzino del Rittal Global Distribution Center (GDC) di Haiger, in modo da evitare completamente il trasporto interno su camion dallo stabilimento di produzione al magazzino centrale;
  • In tutti gli stabilimenti produttivi di Rittal è in vigore un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001.

Armadi Rittal HD presso Liquats Vegetals

Produzione naturalmente pulita

Uno dei principali produttori di bevande a base vegetale è l'azienda spagnola Liquats Vegetals, con sede a Viladrau, in Catalogna. Per soddisfare gli elevati standard igienici EHEDG e rendere sostenibile la produzione, l'azienda utilizza...

Efficienza energetica

Testa fredda, cuore caldo

Sostenibilità. Il cambiamento climatico sta indubbiamente conquistando l'agenda politica. È sufficiente? Non necessariamente: «La necessità di proteggere l'ambiente non è in discussione, ma lo è il modo in cui farlo». Finalmente Nicola...

Supportiamo i clienti nei loro obiettivi climatici con le nostre soluzioni

Come parte del gruppo, affianchiamo i nostri clienti con soluzioni di digitalizzazione volte a un'ottimizzazione sostenibile dei processi lungo tutta la loro catena del valore.

  • Da decenni ormai, le unità di raffreddamento Rittal rappresentano il punto di riferimento per la massima efficienza energetica nei sistemi di controllo e nei quadri elettrici: consumano in media fino al 75% di energia in meno rispetto a dispositivi simili della concorrenza. Una singola unità consente di risparmiare in media 1 tonnellata di carbonio all'anno. Ciò corrisponde alla quantità di anidride carbonica assorbita da un faggio nell'arco di 80 anni. Gli utenti scopriranno che questo elevato livello di efficienza riduce drasticamente l'impronta di carbonio del prodotto (PCF) e i costi energetici nel corso di molti anni di utilizzo. Rittal ha sviluppato la tecnologia ibrida necessaria e semplifica qualsiasi transizione con calcoli (ROI e risparmi), consulenza e servizi per la manutenzione e la conversione.
  • Progetto ZVEI «Impronta di carbonio del prodotto (PCF) usando l'esempio di un quadro elettrico»: in collaborazione con la ZVEI (Associazione tedesca dell’industria elettrica e digitale), stiamo svolgendo un lavoro fondamentale e pionieristico a livello intersettoriale sul tema di come le PCF possano essere certificate formalmente a livello industriale utilizzando dati standardizzati.
  • Come parte del gruppo, supportiamo i nostri clienti con soluzioni di digitalizzazione volte a consentire un'ottimizzazione sostenibile dei processi lungo le loro catene del valore. Rittal ePOCKET, la tasca portaschemi digitale, rende superflui migliaia di fogli cartacei destinati alla documentazione di apparecchiature e impianti. L'utilizzo di questi dati costituisce inoltre la base per soluzioni di manutenzione intelligente che ottimizzano non solo il tempo di funzionamento degli impianti, ma anche il consumo energetico.

La trasformazione digitale richiede una rapida espansione dei data center e delle infrastrutture di dati, garantendo il massimo livello di prestazioni e disponibilità. Allo stesso tempo, questi data center devono consumare il meno possibile. Rittal accelera tale espansione offrendo componenti e soluzioni modulari per data center e migliora l'efficienza energetica attraverso tecnologia, consulenza e analisi.
A Lefdal, in Norvegia, il Gruppo Friedhelm Loh sta portando avanti la realizzazione di uno dei data center su larga scala più rispettosi del clima, ospitato all'interno di una ex miniera. La struttura è raffreddata naturalmente con l'acqua del fiordo ed è alimentata da energia rinnovabile.

La sostenibilità che funziona

Ridurre al minimo le emissioni di CO₂ - Il metodo Blue e+

Forniamo le soluzioni di climatizzazione più efficienti al mondo e concetti di assistenza intelligenti per ridurre l'impronta di carbonio di macchine e impianti.

Servizio assistenza Rittal – consigli pratici per i responsabili IT

Risparmiare energia può essere più facile di quanto si possa pensare

Gli operatori dei data center sono attualmente sottoposti a una forte pressione per ridurre i consumi energetici, ma quali misure concrete possono adottare e quale impatto hanno tali misure? Il team di assistenza Rittal offre alcuni suggerimenti...

Unità di raffreddamento

Una ventata di freschezza quando fa caldo

Soltau è una sorta di punto nevralgico. Quando i forni di Harry-Brot superano i 200 gradi Celsius, non sono solo i panini e le pagnotte a sentire il calore. Anche il personale e le attrezzature dell’azienda finiscono per sudare. Nonostante una...

Dare forma alla transizione energetica

La transizione energetica è indispensabile per un futuro sicuro, sostenibile dal punto di vista ambientale ed economicamente prospero, ma rappresenta anche un'impresa titanica. Ciò significa anche che le opportunità per le aziende industriali sono enormi, ad esempio per quanto riguarda l'espansione accelerata delle reti e la gestione intelligente dell'energia. Noi di Rittal ed Eplan garantiamo la rapidità di questa espansione standardizzando i sistemi e ottimizzando i processi di creazione di valore.

Soluzioni Rittal Energy & Power

Dare forma in modo sistematico alla rivoluzione energetica

Poco più di un anno fa, nell’ottobre 2020, Rittal ha lanciato una divisione dedicata al mercato energetico. In questo modo, ha gettato le basi per un’ulteriore espansione delle attività tecniche e commerciali dell’azienda nel settore energetico in...

Stazione di ricarica per l'azienda di trasporti pubblici di Colonia

Carico in 60 minuti

L'infrastruttura di ricarica rappresenta uno dei principali ostacoli nel passaggio alla mobilità elettrica. E questo non vale solo per le Tesla, le Renault Zoe, le VW ID.3 e altre auto simili. Se si vuole convertire la flotta degli autobus urbani...

High Performance Computing

Energia verde sul fiordo

La digitalizzazione sta dando un vero e proprio impulso al calcolo ad alte prestazioni, un settore che deve anche essere rispettoso dell'ambiente. Fornire un'elevata potenza di calcolo, consumare molta energia per i server e il raffreddamento...

Fondazione Rittal: rafforzare la coesione, promuovere il futuro

La Fondazione Rittal, l'ente senza scopo di lucro del Gruppo Friedhelm Loh, opera in modo molto concreto e a livello locale in uno dei quattro ambiti di sostegno alla sostenibilità e alla tutela del clima. Al fine di radicare questi temi in modo più saldo sin dalle prime fasi, sosteniamo in particolare gli istituti scolastici che offrono ai bambini un programma speciale incentrato sulla natura. Ad esempio, vengono sostenuti i gruppi forestali negli asili nido e le scuole dei parchi naturali.

Fondazione Rittal

Premio all’Educazione allo Sviluppo Sostenibile

Per la quarta volta, il distretto di Lahn-Dill ha assegnato il Premio all’Educazione allo Sviluppo Sostenibile. Quest’anno, il primo premio è andato all’aula nel bosco della Scuola Westerwald di Driedorf: un progetto avviato nel 2021 grazie a una...