La produzione di celle per batterie è uno dei nuovi fronti dell’industria automobilistica: numerose gigafactory sono in fase di progettazione perché l’UE punta a portare in Europa la produzione di batterie. È un processo altamente automatizzato, in cui velocità, costi e qualità sono decisivi, e che richiede armadi, climatizzazione e distribuzione di corrente affidabili.
Dal 18 febbraio 2027 il Regolamento (UE) 2023/1542 introduce inoltre il passaporto digitale per le batterie dei veicoli elettrici, dei mezzi di trasporto leggeri e per le batterie industriali oltre i 2 kWh. Rittal tratta il tema nelle soluzioni per l’industria automobilistica.
Perché la batteria cambia la fabbrica automobilistica
Secondo Rittal la batteria di trazione rappresenta circa il 35% del valore aggiunto di un’auto elettrica. La sua catena produttiva procede per stadi, dalla cella al modulo fino al pacco batteria, e il suo ciclo di vita prosegue oltre il veicolo:
- produzione della cella e della batteria;
- utilizzo operativo nel veicolo;
- riutilizzo nel ciclo secondario, quando la densità di potenza diminuisce.
Rittal, Eplan e CIDEON, società del Friedhelm Loh Group, collaborano per offrire soluzioni specifiche lungo l’intero ciclo di vita della batteria, dalla tecnologia di impianto alla produzione digitalizzata.
Cosa serve all’infrastruttura di una gigafactory
Armadi, climatizzazione e distribuzione di corrente
Per una produzione in cui contano velocità, costi e qualità, Rittal propone una tecnologia di sistema composta da armadi, climatizzazione e distribuzione di corrente. Tra le soluzioni di sistema che Rittal indica per l’automotive figurano gli armadi componibili VX25, gli armadi compatti AX e KX e la climatizzazione Blue e+.
Standardizzazione tra stabilimenti
I costruttori definiscono i propri standard attraverso regolamenti tecnici, elenchi di materiali approvati e specifiche. Tra i vantaggi della standardizzazione, Rittal indica:
- presenza nelle specifiche di equipaggiamento dei principali costruttori;
- sistemi identici per i tecnici di manutenzione;
- minore varietà di ricambi;
- disponibilità dei prodotti a magazzino entro 24 ore in Europa.
Ingegneria e dati di produzione
Eplan supporta progettazione elettrica, pianificazione, automazione e meccatronica, sia per la batteria sia per la sua produzione. Per elaborare i dati industriali direttamente in fabbrica, Rittal propone i Data Center Edge di German Edge Cloud e le proprie infrastrutture IT.
Il Regolamento Batterie UE 2023/1542
Il Regolamento rende la tracciabilità un requisito di accesso al mercato. Dal 18 febbraio 2027:
- ogni batteria per mezzi di trasporto leggeri, ogni batteria industriale con capacità superiore a 2 kWh e ogni batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato o messa in servizio deve avere un passaporto della batteria, cioè un registro elettronico;
- tutte le batterie devono riportare un QR code;
- l’operatore economico che immette la batteria sul mercato è responsabile che i dati del passaporto siano accurati, completi e aggiornati.
Il passaporto cessa di esistere quando la batteria è stata riciclata.
Domande frequenti
Il passaporto della batteria vale anche per le batterie già sul mercato?
No. L’obbligo riguarda le batterie immesse sul mercato o messe in servizio dal 18 febbraio 2027.
Le soluzioni Rittal sono già negli standard dei costruttori?
Sì. Lo standard di specifica VASS del gruppo Volkswagen, usato per le linee di produzione dei modelli su piattaforma MEB, include il sistema di armadi VX25 insieme ai modelli di montaggio per AX e KX.
Cosa succede alle batterie delle auto a fine vita nel veicolo?
Possono essere riutilizzate come sistemi di accumulo di energia in un secondo ciclo di vita. Il sistema modulare Rittal semplifica l’assemblaggio di queste soluzioni, come descritto nella pagina dedicata all’accumulo di energia.