7 set 2026

Quadri elettrici per impianti fotovoltaici

Quadri elettrici per impianti fotovoltaici: come progettare power center conformi IEC 61439 nell'era della transizione energetica

Nel settore del fotovoltaico i quadri elettrici in bassa tensione rappresentano un asset critico da cui dipendono la conformità normativa dell'impianto, i tempi di realizzazione e la continuità di servizio per tutta la vita utile del parco fotovoltaico. La crescita strutturale del mercato italiano delle energie rinnovabili, sostenuta dagli strumenti di incentivazione e dallo sviluppo dell'accumulo, ha spostato la quadristica BT al centro delle scelte progettuali.

Per chi progetta e costruisce impianti fotovoltaici, parchi agri voltaici e sistemi ibridi solare più batteria, questo cambia i criteri di scelta. La conformità alla IEC 61439 e la modularità del quadro sono ormai date per acquisite nelle specifiche di gara recenti. Progettare un power center BT moderno significa quindi ragionare fin dall'inizio su correnti in gioco, livelli di protezione, verifiche di progetto e possibilità di ampliamento futuro.

In questo articolo vediamo perché i quadri in bassa tensione sono è diventati un punto centrale nel mercato delle rinnovabili, cosa distingue un power center da un quadro di campo, quali sono i requisiti normativi richiesti dal mercato e perché la modularità è diventata un fattore di scelta decisivo.

Perché i quadri in bassa tensione sono diventati un asset critico nel fotovoltaico

Per anni, nella progettazione di un impianto fotovoltaico l'attenzione si è concentrata su moduli, inverter e struttura di supporto, mentre i quadri elettrici erano trattati come una voce di completamento. Oggi questo approccio non regge più, per una ragione precisa: la scala e la durata degli impianti sono cambiate.

Un mercato che cambia le priorità progettuali

La spinta normativa e di incentivazione ha portato in campo impianti sempre più grandi e con architetture più complesse. Il decreto FER X, con l'accesso diretto per gli impianti fino a 1 MW e le aste competitive del GSE per quelli di taglia superiore, ha accelerato lo sviluppo di parchi utility-scale in cui la distribuzione BT gestisce potenze rilevanti. A questo si aggiungono i sistemi di accumulo industriali e gli impianti ibridi solare più batteria, che introducono flussi di energia bidirezionali e nuovi requisiti per la quadristica.

I rischi di un quadro sottodimensionato

In un impianto pensato per restare in esercizio venti o trent'anni, un quadro di distribuzione BT mal progettato ha conseguenze che si pagano nel tempo:

  • rischi di conformità, se il quadro non è supportato da verifiche di progetto tracciabili secondo gli standard richiesti dai capitolati;
  • fermo impianto, con perdita di produzione e quindi di ricavi da incentivo e vendita di energia;
  • difficoltà di ampliamento, quando la scelta iniziale non consente di aggiungere sezioni o adeguare le protezioni a un impianto che cresce.

È per questo che un quadro adeguato incide direttamente sulla bancabilità e sulla sostenibilità operativa del progetto, ben oltre il suo peso a bilancio.

Cos'è un power center BT per applicazioni fotovoltaiche

Nel linguaggio dei progetti fotovoltaici utility-scale ricorrono due termini che vengono spesso usati come sinonimi, ma che indicano quadri con funzioni diverse. Chiarire la distinzione è il primo passo per dimensionare correttamente l'architettura elettrica dell'impianto.

Quadro di campo e power center: due funzioni distinte

I quadri di campo fotovoltaico sono i quadri distribuiti sul parco, vicini alle stringhe e agli inverter. Raccolgono e proteggono le linee provenienti dai gruppi di moduli e rappresentano il primo livello di aggregazione dell'energia prodotta.

Il power center è invece il quadro di potenza in bassa tensione a valle degli inverter, dove l'energia dell'intero impianto viene concentrata, distribuita prima della connessione al trasformatore e alla rete di media tensione. È qui che si gestiscono le correnti più elevate e che si concentrano le funzioni critiche di protezione e sezionamento.

In sintesi:

  • il quadro di campo aggrega e protegge le linee lato produzione, distribuito sul parco;
  • il power center concentra e distribuisce la potenza dell'impianto, in posizione centrale a valle degli inverter.

Cosa caratterizza un power control center moderno

Un power center per applicazioni rinnovabili deve rispondere ad alcuni requisiti che ne definiscono la qualità progettuale:

  • gestione di correnti elevate, con sbarre e componenti dimensionati per la potenza aggregata dell'impianto;
  • elevata tenuta al cortocircuito, per resistere agli sforzi termici e dinamici in caso di guasto;
  • protezione contro l'arco interno, a tutela della sicurezza degli operatori e dell'integrità del quadro;
  • modularità e segregazione interna, per separare le sezioni funzionali e consentire interventi e ampliamenti in sicurezza.

Questi requisiti non sono semplici accorgimenti costruttivi, ma criteri che devono poter essere dimostrati attraverso la conformità normativa e le relative verifiche di progetto, come vediamo nel prossimo blocco.

Conformità normativa: IEC 61439 e tenuta all'arco interno

Nei capitolati di impianti fotovoltaici recenti, la conformità normativa del power center non è un dettaglio da verificare a valle, ma un requisito di ammissibilità. Due sono i riferimenti che il progettista deve conoscere, con ruoli diversi e complementari.

La IEC 61439 e la verifica di progetto

La IEC 61439 è la norma di prodotto per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione, i quadri BT. Nella progettazione di un power center il riferimento è in particolare la IEC 61439-2, dedicata ai quadri di potenza. L'elemento centrale della norma è la verifica di progetto: il quadro non deve solo essere costruito a regola d'arte, ma le sue prestazioni, dalle sovratemperature alla tenuta al cortocircuito, devono essere dimostrate e documentate secondo metodi definiti. È questa tracciabilità che le specifiche di gara richiedono e che fonda la presunzione di conformità per la marcatura CE.

La tenuta all'arco interno secondo la IEC/TR 61641

La resistenza all'arco interno è un requisito distinto, che la IEC 61439 non impone di per sé. I metodi di prova per valutarla sono forniti dal rapporto tecnico IEC/TR 61641, che verifica l'attitudine del quadro a limitare i danni e il rischio di lesioni per gli operatori in caso di arco elettrico da guasto interno. Per un power center fotovoltaico, dove le correnti in gioco sono elevate, un quadro qualificato anche secondo la IEC/TR 61641 offre un livello di sicurezza superiore rispetto a uno semplicemente conforme alla norma di prodotto.

Perché contano entrambe

I due riferimenti vanno letti insieme: la IEC 61439 garantisce che il quadro sia progettato e verificato correttamente nel suo complesso, mentre la IEC/TR 61641 aggiunge la dimostrazione del comportamento in condizioni di guasto con arco. Specificarle entrambe in fase di gara significa tutelare sia la conformità dell'impianto sia la sicurezza di chi vi opera.

Perché la modularità è un criterio non negoziabile

Un impianto fotovoltaico non è un sistema statico: può essere ampliato, ripotenziato o integrato con sistemi di accumulo negli anni. Per questo la modularità del power center è diventata un criterio di scelta al pari della conformità normativa.

Un quadro modulare, costruito con componenti standardizzati e sezioni segregate, offre vantaggi concreti su tutta la vita dell'impianto:

  • ampliabilità, con l'aggiunta di nuove sezioni senza rifare il quadro;
  • tempi di realizzazione ridotti, grazie a kit e componenti preassemblati che accorciano l'assemblaggio;
  • manutenibilità in sicurezza, potendo intervenire su una sezione senza mettere fuori servizio l'intero quadro.

In un mercato in cui i tempi di consegna incidono sull'accesso agli incentivi, questi vantaggi si traducono direttamente in valore per il progetto.

Domande frequenti sui power center per impianti fotovoltaici

Cosa si intende per power center fotovoltaico?

Il power center fotovoltaico, a volte indicato come Power Control Center o PCC, è il quadro di potenza in bassa tensione che raccoglie l'energia in uscita dagli inverter e la porta fino al trasformatore che eleva la tensione verso la rete di media tensione. Rispetto ai quadri distribuiti sul campo è un nodo unico e centralizzato: concentra in un solo punto la potenza dell'intero impianto, e proprio per questo il suo dimensionamento e la sua affidabilità condizionano il rendimento e la sicurezza dell'intero parco.

Qual è la differenza tra un quadro di campo e un power center?

Oltre alla posizione, cambiano la quantità e la funzione. In un impianto utility-scale i quadri di campo sono numerosi e distribuiti, perché ciascuno serve una porzione del parco raccogliendo le stringhe vicine, mentre i power center sono pochi e centralizzati, dimensionati per la potenza aggregata a valle degli inverter. In pratica un progetto prevede molti quadri di campo e uno o pochi power center, e i due livelli non sono alternativi ma lavorano in serie lungo il percorso dell'energia, dalla produzione alla consegna in rete.

Quali correnti deve gestire un power center fotovoltaico tipico?

Dipende dalla taglia dell'impianto, ma un power center per applicazioni utility-scale gestisce correnti nominali che possono arrivare a diverse migliaia di ampere, con una tenuta al cortocircuito elevata per resistere agli sforzi in caso di guasto. A titolo di riferimento, un sistema come il Ri4Power di Rittal realizza quadri di distribuzione fino a 6.300 A, con sbarre configurabili per una tenuta al cortocircuito fino a 100 kA per un secondo. Sono valori che spiegano perché il dimensionamento delle sbarre e delle protezioni è un aspetto così critico.

Un power center modulare può essere ampliato in futuro?

Sì, ed è uno dei principali vantaggi dell'approccio modulare. Un quadro costruito con componenti standardizzati e sezioni segregate consente di aggiungere nuove sezioni o adeguare le protezioni senza rifare l'intero quadro, cosa preziosa in impianti destinati a essere ripotenziati o integrati con sistemi di accumulo negli anni. La progettazione modulare è agevolata anche da strumenti dedicati come il software RiPower, che genera automaticamente il progetto del quadro con la relativa verifica di progetto conforme alla IEC 61439.