ステンレススチール製エンクロージャーの機械加工は簡単な作業ではありません。この丈夫な材料は、金属切削法を使用して限られた範囲でしか機械加工ができないためです。 p>
ドイツ・ミュンスターラント州オーデルデにある中堅スイッチギアメーカー、プレンゲ社では、ステンレススチールを多く取扱います。同社が70人の従業員とともに製造しているスイッチギアの多くは、食品産業向けです。この業界では、衛生面の厳しい要求を満たすために、ステンレス製のエンクロージャーが標準となっています。そこでプレンゲ社は、リタールオートメーションシステムズのPerforexマシニングセンターに投資し、レーザー切断装置と一緒に稼働するようにしました。新しいレーザーマシニングセンターの導入により、生産効率が大幅に向上しました。これまでエンクロージャーの加工に従事していた従業員2名のうち1名は、他の作業もこなせるようになりました。
投資するかどうかを決定する際、投資回収期間について長く考える必要はありませんでした。なぜなら、メリットが目に見えていたからです。
ワークショップの自動化
制御およびスイッチギアエンジニアリングのワークショップでは、依然として多くの手作業が日常的に行われています。ほとんどの時間を占める配線と並んで、エンクロージャの機械加工も非常に労働集約的です。以前は、ステンレススチール製のエンクロージャーは常に手作業で加工する必要がありました。リタールオートメーションシステムズは、エンクロージャーの加工における作業場の生産性を向上させるために、CNCマシニングセンターのPerforexシリーズを提供しています。パネルもエンクロージャー全体も迅速かつ正確に加工します。レーザー切断ユニットを搭載したPerforexは、プレンゲ社のように多くのステンレス製エンクロージャーを加工する場合に最適な機種です。同社では、まさにそのようなPerforex LCに投資しています。
短い投資回収期間
新しいレーザーマシニングセンターにより、プレンゲ社はステンレススチール製エンクロージャーが必要な注文の処理を簡素化するだけでなく、プロセスを大幅に加速しています。ステンレススチール製エンクロージャーのカットアウト、穴、ネジは、もはや手作業で苦労して作る必要はありません。また、レーザー切断では切断面にバリが発生しないため、スタッフもその品質に太鼓判を押しています。その結果、節約できた時間を他の作業に充てることができ、生産性が向上しました。Perforexシリーズのマシニングセンターの投資回収期間は、中小企業であっても比較的短くなっています。毎年加工されるエンクロージャーの数にもよりますが、多くの場合、2年から3年で回収できます。
一貫したデータ管理
Perforex LCは、そのコントロールで直接、簡単にプログラムすることができます。しかし、マシニングセンターのデータがプランニングプロセスから直接取得されると、特に効率的です。従業員は、作業台の上にエンクロージャーを置き、機械を起動するだけです。電気的計画から作業準備、生産、ERPシステムまで、一貫したデータ管理が、制御およびスイッチギア工学の自動化において決定的な要因となります。
概要
- プロジェクト
 - プレンゲ
 - 場所
 - オーデルデ, ドイツ
 - 業界
 - Electrical-and-Automation
 - チャレンジ
 食品業界向けステンレススチール製エンクロージャーの機械加工
スキル不足
- ソリューション
 一貫性のあるデータ管理
Perforex LC CNCマシニングセンターへの投資による効率改善
以前は機械加工に必要だったスタッフが、他の熟練した作業を行えるようになったこと
高品質な機械加工