가족 기업으로서 우리의 책임

모두가 중요하기 때문에

지역 사람들과 환경뿐 아니라 지속 가능한 제품, 솔루션 및 생산에 대한 사회적 책임은 Rittal과 Friedhem Loh 그룹에서 오랜 전통을 가지고 있습니다. 이러한 책임은 소유주와 가족 그리고 직원들이 매년 크리스마스 시즌의 기부 또는 위기 및 재난 발생 시 국제 구호 단체를 위한 특별 기부 캠페인의 형태로 활발하게 이행되고 있습니다.

Rittal 재단은 회사의 사회적 참여에 있어 핵심 요소입니다. 이 비영리 재단은 회사 창립 50주년을 기념하여 Friedhelm Loh 그룹의 소유주이자 CEO인 Friedhelm Loh가 2011년 가을에 설립했습니다. 이 재단은 사회, 교육, 문화 증진에 전념하고 있습니다.

이는 헤센 중부 지역에서 가장 큰 고용주로서 회사가 지역 사람들에 대한 책임을 받아들이는 방법입니다. 회사 인근 지역에 대한 프로젝트에 집중함으로써 지역 사람들과의 관계와 지역의 사회 발전을 함께 촉진하고 개선하는 데 도움이 된다는 Rittal의 사명을 강조합니다.

환경 보호는 생산 현장을 재정비할 때 가장 중요한 원칙 중 하나입니다. 예를 들어 하이거에 있는 새로운 Rittal 공장의 도장 시스템은 폐수를 거의 생성하지 않습니다. 또한 시스템의 폐열은 생산 공장의 가열 회로로 공급되므로 에너지 소비가 크게 줄어듭니다.

연간 기부

해마다 Friedhelm Loh 그룹의 직원들은 도움이 필요한 사람들에게 작은 희망을 주고자 하는 열망으로 전통적인 연간 기부를 통해 기부하고 있습니다. 2018년에는 소유주인 Friedhelm Loh와 함께 지역 자선 단체와 예멘의 국경없는의사회에 20만 유로를 기부했습니다.

머리는 차갑게, 가슴은 뜨겁게

“환경 보호 자체는 논의 대상이 아닙니다. 다만 어떻게 진행해야 하는지에 대한 문제입니다!” 이탈리아 북부 발레지오 술 민치오에 있는 Rittal 공장의 공장 관리자 니콜라 살란디니(Nicola Salandini)와 그의 동료 430명은 이미 75%의 에너지와 75%의 CO₂ 배출을 줄이는 업계에서 입증된 솔루션을 사용하여 지구 기후 문제에 대해 대처하고 있습니다. 지금 Blue e+ 칠러의 생산에 대해 자세히 알아보십시오.

직업교육생 후원

2019년 여름 Rittal 재단은 환경 단체 Hessen e.V.의 Lahn-Dill 지역 지부와 협력하여 비오톱 프로젝트의 공식 후원자가 되었습니다.

더 많이 움직일 수 있는 공간 제공

아이벨스하우젠에 있는 개신교 보육 시설 Pusteblume는 어린이들이 실내에서도 마음껏 뛰어놀 수 있는 공간을 제공하기 위해 대형 체육관과 놀이기구를 사용하고자 합니다.