Takım tezgahlarının enerji gereksinimleri hafife alınmamalıdır. Sadece pano ve millerin soğutulması, ihtiyacın yüzde 15'ini oluşturmaktadır. Bosch Rexroth'taki bir CNC torna tezgahında yapılan test kurulumu, Rittal'in yeni Blue e+ soğutma grupları ile enerji tüketiminin önemli ölçüde daha düşük olduğunu göstermiştir.
Geleneksel şirket Bosch Rexroth AG, GoGreen enerji verimliliği danışmanlığını Lohr am Main'deki merkezinde yürütmektedir. Görevi, şirketin kendi üretim tesislerinin dünya çapındaki enerji verimliliği potansiyelini incelemek ve uygun önlemleri almaktır. Bu amaçla GoGreen, Rittal gibi enstitüler ve teknoloji ortaklarıyla da çalışmaktadır. GoGreen'in dahil olduğu en önemli projelerden biri, Darmstadt Teknik Üniversitesi Üretim Yönetimi, Teknoloji ve Takım Tezgahları Enstitüsü (PTW) tarafından yönetilen Eta-Fabrik (enerji verimliliği, teknoloji ve uygulama merkezi) projesidir. Araştırma fabrikasında gösterilen süreç zinciri, Elchingen'deki Rexroth tesisinden gelmektedir. Sonuç olarak, araştırma sonuçlarının pratikte uygulanması burada incelenmektedir. Projenin birçok konusundan biri, takım tezgahlarının enerji verimliliğidir.
CNC torna tezgahlarının dönüştürülmesi
Elchingen'deki Bosch Rexroth fabrikasında, diğer şeylerin yanı sıra mobil iş makineleri için hidrolik pompalar ve motorlar üretilmektedir. Hidrolik üniteler için çeşitli bileşenler bir CNC torna tezgahında üretilir. Proje çerçevesinde bir CNC torna tezgahı, Rittal'in yeni bir Blue e+ soğutma grubu ile donatıldı. Makine toplam 75 kVA bağlantı gücüne sahiptir ve haftada altı güne kadar üç vardiya halinde çalışmaktadır. Enerji verimliliğindeki artışın tam olarak ölçülebilmesi için hem dönüşüm öncesi hem de sonrasında enerji tüketimi detaylı olarak belgelenmiştir.
Metal işlemeye yönelik takım tezgahlarında, tahrik teknolojisi tarafından üretilen ısının tahliyesi için genellikle millerin soğutulmasını gerektirir. Bu sıvı soğutma ile yapılır. Bunun için gerekli olan soğutma ortamı, CNC torna tezgahının dönüştürülmesinden sonra Rittal Blue e+ soğutma grubu tarafından sağlanmaktadır. Soğutma grubunda, bir inverter tarafından kontrol edilen bir DC kompresör, gerekli soğutma kapasitesini üretir. Bir devre daha sonra soğutma ortamını tüketiciye, örneğin millere taşır. Takım tezgahının panosunu da verimli şekilde iklimlendirmek için mevcut kompresör soğutma cihazı Blue e+ serisinden bir cihazla değiştirildi.
Etkileyici şekilde artan enerji verimliliği
Yeni enerji verimli cihazlar ile enerji tüketimi önemli ölçüde azaltılmıştır. Yeni soğutucu, eski devridaim soğutucuya göre yüzde 50'nin üzerinde daha az elektrik enerjisi tüketir. Pano soğutma cihazında tasarruf, yüzde 80'den bile fazladır. Diğer bir önemli husus ise cihazların kullanım kolaylığıdır: dokunmatik ekranlı kontrol paneli tüm mesajları isteğe bağlı olarak 21 dilde, düz metin olarak gösterir. Operatör, anında tepki verebilmesi için tüm önemli bilgileri ve durum mesajlarını hızlı ve net bir şekilde alır. Cihazlarla NFC (Yakın Alan İletişimi, temassız veri alışverişi için RFID teknolojisine dayalı uluslararası bir iletim standardı) üzerinden haberleşen Blue e+ uygulaması ile önemli bilgiler kablosuz olarak iletilebilir. Bu, özellikle birden fazla soğutma grubu yapılandırıldığında önemlidir.