Base de Informação

Informações sobre temas importantes da Rittal

Base de Informação

Base de Informação

Aqui, você encontrará informações sobre nossas aprovações de produtos, a proteção de superfícies da Rittal, nosso gerenciamento de qualidade, EDI, o conceito de EMC da Rittal e nossas diretrizes de manuseio.

 

Aprovações de produtos

Nós verificamos e testamos no laboratório de qualidade certificado da Rittal, de acordo com todas as normas internacionais conhecidas. Para satisfazer os requisitos destas normas, um painel elétrico deve passar em até 20 testes diferentes.

Aprovações

Os produtos da Rittal respondem aos mais altos padrões de qualidade reconhecidos mundialmente

Todos os componentes são submetidos aos testes mais rígidos, de acordo com as disposições e normas internacionais. A alta e consistente qualidade dos produtos é assegurada graças a um abrangente gerenciamento de qualidade. Controles regulares de...

Conformidade CE

Marcação CE dos invólucros vazios dos painéis elétricos da Rittal

Os invólucros vazios de painéis elétricos são atribuídos a uma diretriz válida da UE no que se refere à marcação CE, de acordo com a qual há uma obrigação de marcar, a Diretriz de Baixa Tensão 2014/35/UE com base no teste de tipo, de...

A proteção de superfícies da Rittal

A Rittal utiliza novas tecnologias para o acabamento de superfícies. Graças ao nanorevestimento, os produtos da Rittal já recebem o mais alto nível possível de proteção de superfície e contra corrosão.

A Rittal desenvolve e testa processos novos continuamente para a otimização da durabilidade, função e segurança de seus produtos. Com a utilização do nanorevestimento, a líder mundial do mercado de tecnologia de invólucros e painéis elétricos está estabelecendo novos padrões na tecnologia de superfícies.

RiNano

Inovadora proteção de superfícies

Na Ásia, a flor de lótus é um símbolo religioso de pureza. Dado que os líquidos escorregam desta flor e nenhum pó adere à mesma. A razão para isto são as nanopoartículas

Superfícies plus

Procedimento de teste ampliado da Rittal

Com o procedimento de teste ampliado - proteção de superfície plus - os materiais são testados no nível do sistema. Ou seja, o produto completo e não apenas a peça individual é submetido ao procedimento de teste no respectivo espectro de uso.

Anti-impressão digital / anti-grafite

Sem chance para a sujeira

Os gregos antigos já sabiam. Nosso mundo é composto por minúsculas partículas. Hoje em dia, este conhecimento beneficia a pesquisa. Uma vez que a nanotecnologia possibilita a penetração no reino dos átomos e, com isto, a alteração das estruturas das...

Sistema de pintura Rittal

Proteção ideal de superfícies

O tratamento triplo das superfícies oferece proteção ideal contra corrosão e é resistente contra óleos minerais, lubrificantes, emulsões de processamento e solventes, que são utilizados na limpeza, por exemplo.

QM informa

Informações sobre os tipos de proteção IP e NEMA, a certificação ECB•S, o gerenciamento de qualidade e a proteção ambiental do produto na Rittal.

Tipos de proteção

IP, NEMA e ECB•S

Qualidade testada em laboratório

O gerenciamento de qualidade da Rittal para além de todas as fronteiras

As áreas de aplicação dos inovadores produtos da Rittal se tornam cada vez mais variadas - e as demandas, cada vez mais complexas.

Product environmental protection at Rittal

About environmental protection at Rittal

“We are aware of our responsibility to the environment and society in which we live. We want, therefore, to take part in shaping and improving it.” This company principle guides our daily actions.

Saiba mais

Conceito EMC

Para compatibilidade eletromagnética otimizada

Campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos estão em todos os lugares. Ao redor de painéis elétricos e invólucros de aparelhos também. Este ambiente eletromagnético pode se tornar um fator de perturbação para sistemas...

EDI

A troca eletrônica de processos de negócios padrão entre duas empresas

O que é EDI? EDI quer dizer "Electronic Data Interchange" e é a troca eletrônica de processos de negócios padrão entre duas empresas.

Diretrizes de manuseio

Diretrizes de manuseio para transporte e armazenamento

Os produtos Rittal devem sempre ser armazenados e enviados com o devido cuidado de acordo com estas diretrizes.