主机托管

面向主机托管服务的理想基础设施

主机托管服务需求增长迅猛,是数据中心运营商,尤其是网络和云提供商的重要业务领域。这些供应商直接在自己的数据中心内运行客户的服务器,帮助客户更好地接入所需的网络和云资源。客户也省去了运营自己的数据中心和相关 IT 基础设施的费用。然而,在数据中心,这种配置对机柜、电源、温控系统、网络连接、安全性和监控提出了特别高的要求。

主机托管为数据中心运营商及其客户带来了双赢

有些归属于企业的服务器和存储系统根本就不在企业自身的经营场所内。它们被安置在其他地方,例如,在提供云和网络连接的电信供应商的数据中心内。在这种情况下,企业的 IT 系统实际是在外部运行,对应的专业术语为“主机托管”或“服务器房”。

主机托管解决方案通常是混合云方案的一部分,企业将自己的私有云基础设施与公共云相结合。这一方案为客户带来了很多好处:他们的系统直接与云或网络供应商的基础设施和网络组件相连,可以节省在自己的场所提供和运营所需环境的费用。因此,主机托管如今已成为各种数据中心的运营商的重要业务领域。

在具体的设计安排方面,有多种不同的方案:在所谓的“零售主机托管”的情况下,客户租用数据中心中相对较小的有限空间,例如机柜某几层或整个机柜。对于“批发主机托管”模式,供应商通常会出租较大的单元。一般来说,这些单元会与其他服务相结合,或者根据(大)客户的要求有针对性地调整基础设施的某些方面。在这两种服务模式下,数据中心均需负责供电、温控系统,必要时还要负责监控。此外,所容纳的系统的物理和 IT 安全同样至关重要。针对这一目标,根据客户要求而定,可以在数据中心自己的封闭区域内运行托管系统,并精心设计门禁功能来提供保护。主机托管供应商必须使用适当的技术解决方案,确保达到客户要求的安全水平,并且必须提供必要的证明。

主机托管环境需要长远的规划

用于主机托管服务的机柜系统必须经过专门设计,确保符合相应的条件要求。如果多家客户共用一个服务器机柜,推荐使用隔层机柜。而如果由一家客户单独使用,传统的服务器和网络机柜就足够了。在这两种情况下,细节都很重要:机柜系统必须能够便捷地完成安装和扩展。为确保机柜的全部容量均可供安装在其中的客户系统使用,电缆布线、冷却装置或电源不应占用机柜高度。此外,还必须提供必要的整体温控系统和监控接口。由于这些系统是一种长期投资,因此必须站在未来的角度来进行规划和实施。

威图了解并且可满足主机托管方面的所有要求

威图是多家主机托管运营商的合作伙伴。我们的解决方案质量出众、可用性超高、生产和物流过程可靠,符合所有相关的国际标准。整个 RiMatrix 系统和专门用于主机托管的隔层机柜产品线,满足数据中心运营商及其客户对于主机托管机柜的所有严苛要求。

边缘计算

利用边缘计算准备迎接数字化转型

边缘计算为实时应用和 工业4.0 创造了条件。如今,许多行业和企业已经从威图为他们提供的这种强大的技术中受益。

PRO0061

主机代管机柜 TS

托管机架 TS 8,带 2 个或 4 个单独的功能区。

秦淮数据集团

在短短七个月内建成数据中心

秦淮数据集团是中国最大的云计算和主机托管服务提供商之一。该集团需要尽快建立一个新的数据中心,因此选择了威图作为合作伙伴来负责设计和实施。