航空业

威图确保万里鹏程保驾护航

航空业是全球增长最快的行业之一。数字化也为航空业带来了新的业务模式,涉及到整个行业的方方面面。

它影响着从飞机制造商及其供应商,到机场和航空公司的每一个环节,要求它们超越自身的核心业务领域,调整自身的战略定位,以应对新的数字化挑战。如果没有数字化战略,公司就有可能在竞争激烈的航空航天市场上错失重要的成长动力和优势。

例如,人工智能就很适合用于,充分利用在飞机整个生命周期(生产、维护和实际飞行)中采集的大量数据。通过对这些数据进行分析,可以在飞机的整个使用寿命期间实现更有效、更经济和更安全的运行。

威图可提供面向数据中心和 IT 网络的整体式基础设施解决方案,帮助业内客户应对这些挑战。我们的解决方案全面、多样,涵盖了用于实时处理数据的边缘数据中心、实体数据中心的规划和项目设计,以及云解决方案。

面向智能价值链的耐用型基础设施

在这种情况下,客户需要高性能的现代化基础设施。由于这些设施被归类为关键基础设施,因此必须确保其绝对可靠性和超高的安全标准,以保证流程顺利运行。其他标准包括能够承受极端环境压力(燃料、尿素、温度)的室内和户外箱体,以及可靠、有冗余且能够抵御外部环境影响的能源供应。

威图可为航空业提供模块化箱体和控制柜技术、高效的温控系统、配电设备、规划工具和全球服务支持。客户将因此获得为航空业定制的、适用于飞机和机场的所有任务的解决方案,以及随之而来的突出的技术、组织和经济优势。我们的业务范围为:面向室内和户外的所有要求,基于行业整体情况或单个项目需求,为航空业的所有领域提供整体式系统和基础设施解决方案。威图产品符合全球各类标准和规范,可让客户一站式实现高效率和超高的运行安全性。

前瞻性维护

内部维护:前瞻性维护

快速、无故障且自动化地生产:前瞻性维护就是实现这一目标的途径。

空中客车公司

用飞行模拟作为安全测试

在一架 A320 从汉堡芬肯维尔德的空客工厂跑道上首次起飞之前,需要通过各种测试和功能模拟。在此过程中,与硬件一起安装在控制柜中的强大的模拟计算机必须得到充分冷却。