Dal 20 gennaio 2027 il Regolamento (UE) 2023/1230 sostituisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE e consente ai fabbricanti di fornire le istruzioni per l’uso in formato digitale. La carta non è più l’unica strada, ma il formato digitale ha regole precise: accesso indicato sulla macchina, documenti scaricabili e stampabili, disponibilità per tutta la vita della macchina.
Per costruttori di macchine e quadristi, la documentazione elettrica diventa così parte di un flusso digitale che va dalla progettazione all’esercizio. È la direzione che Rittal indica nelle soluzioni per l’ingegneria meccanica e impiantistica, dove promette la documentazione digitale delle apparecchiature e dei sistemi.
Cosa prevede il Regolamento Macchine per le istruzioni digitali
Il Regolamento ammette il formato digitale ma non lo impone: la scelta resta al fabbricante. Se opta per il digitale, deve:
- indicare come accedere alle istruzioni, sulla macchina o sul prodotto correlato, oppure sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento;
- presentarle in un formato che consenta di stamparle, scaricarle e salvarle su un dispositivo elettronico;
- renderle accessibili online per la durata di vita prevista della macchina e per almeno 10 anni dall’immissione sul mercato.
Restano due tutele per l’utilizzatore:
- su richiesta al momento dell’acquisto, il fabbricante fornisce gratuitamente le istruzioni in formato cartaceo entro un mese;
- per le macchine destinate a utilizzatori non professionali, le informazioni di sicurezza vanno comunque fornite su carta.
La documentazione digitale del quadro elettrico
Per Rittal ed Eplan la carta non è più adeguata all’era digitale, anche per gli schemi conservati nella tasca portaschemi dell’armadio. Da qui nasce un servizio cloud: Rittal ePOCKET, la tasca portaschemi digitale che ospita la documentazione di macchine e impianti, incluso il gemello digitale.
Come funziona
- La documentazione è sempre aggiornata e accessibile da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento e luogo.
- L’armadio si collega alla sua documentazione scansionando il QR code della targhetta; se manca, si può generare un QR code Rittal.
- Il servizio funziona con armadi Rittal: tra quelli qualificati figurano gli armadi componibili VX25, VX SE, KX e gli armadi compatti AX.
Un flusso digitale senza interruzioni
Il flusso parte dagli schemi elettrici realizzati con Eplan Electric P8, prosegue con il gemello digitale generato in Eplan Pro Panel e arriva in ePOCKET. Le modifiche si gestiscono con il workflow integrato Eplan eVIEW, e operatori, progettisti, costruttori di quadri e manutentori trovano la documentazione aggiornata nello stesso spazio.
Rittal indica tra i benefici anche il risparmio sui costi di stampa e la riduzione dell’impronta di carbonio. Nelle soluzioni per l’industria automobilistica, la documentazione digitale è presentata come leva per semplificare la manutenzione e prevenire i fermi di produzione.
Domande frequenti
Il formato digitale delle istruzioni diventa obbligatorio dal 2027?
No. Il Regolamento lo rende possibile, non obbligatorio: il fabbricante può continuare a fornire le istruzioni su carta.
Le macchine conformi alla Direttiva 2006/42/CE si possono ancora vendere dopo il 20 gennaio 2027?
Gli Stati membri non possono impedire la messa a disposizione sul mercato dei prodotti immessi sul mercato in conformità alla Direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027.
ePOCKET garantisce da solo la conformità al Regolamento Macchine?
No. ePOCKET è uno strumento per gestire e rendere accessibile la documentazione elettrica: la conformità resta responsabilità del fabbricante della macchina, che valuta come soddisfare i requisiti del Regolamento.
Si possono collegare più armadi alla stessa documentazione?
Sì. ePOCKET supporta l’aggiunta di più QR code di targhetta provenienti da armadi diversi; per ciascuno serve sempre un QR code originale Rittal.