21 set 2026

Direct Liquid Cooling: come raffreddare i data center dell'era AI con chiller industriali e architetture liquid-to-liquid

Direct Liquid Cooling: come raffreddare i data center dell'era AI con chiller industriali e architetture liquid-to-liquid

Il boom dell'intelligenza artificiale sta cambiando il volto dei data center, e con esso il ruolo dei chiller industriali. I server con GPU dedicate al training e all'inferenza dei modelli AI generano densità termiche che il raffreddamento ad aria tradizionale non riesce più a gestire in modo efficiente. Un singolo rack di server AI può oggi dissipare 50, 80, anche oltre 100 kW di potenza termica, valori impensabili fino a pochi anni fa.

Per il responsabile data center, l'IT manager e il progettista di infrastrutture critiche, questo non è più un tema di ricerca ma una scelta progettuale immediata: dall’efficienza con cui si smaltisce il calore dipendono le prestazioni dell'hardware AI, i consumi e la sostenibilità dell'intera infrastruttura.

In questo articolo vediamo perché il raffreddamento ad aria non basta più, in cosa consiste il Direct Liquid Cooling (DLC), quali sono le differenze pratiche tra le architetture liquid-to-air e liquid-to-liquid, e quale impatto ha questa scelta sull'indicatore PUE e sulla sostenibilità complessiva dell'infrastruttura.

Perché l'AI ha reso insufficiente il raffreddamento ad aria

Per quattro decenni il raffreddamento ad aria ha risposto bene alle esigenze dei data center. Il motivo per cui oggi non basta più non è un difetto della tecnologia, ma un salto di scala nella densità di potenza dei server, che l'aria non è fisicamente più in grado di seguire.

Il salto di densità imposto dalle GPU

I processori grafici dedicati all'AI hanno cambiato radicalmente i consumi per singolo componente. Si è passati dai circa 400 W per chip di alcuni acceleratori di qualche anno fa ai 700 W e fino a 1.000 W delle generazioni più recenti. Aggregando decine di questi componenti in un unico armadio rack per server, la potenza termica da smaltire cresce in modo iperbolico, e un rack di server AI di ultima generazione può arrivare a dissipare oltre 120 kW.

Il confronto rende evidente il problema:

  • il raffreddamento ad aria è ottimizzato per rack nell'ordine degli 8 e 12 kW;
  • già oltre i 40 e 50 kW per rack l'aria comincia a mostrare i propri limiti di efficienza;
  • oltre gli 80 e 100 kW, tipici degli ambienti GPU per il training, l'aria non offre più una risposta praticabile.

Cosa succede quando si superano i limiti dell'aria

Quando la densità supera la capacità del raffreddamento ad aria, le conseguenze non sono solo teoriche. I server entrano in thermal throttling, riducendo le prestazioni per contenere la temperatura, con un impatto diretto sull'efficienza dell'investimento in hardware AI. Aumentano i consumi dei sistemi di ventilazione, peggiora l'indicatore PUE e cresce il rischio di instabilità termica. È a questo punto che il raffreddamento a liquido per data center smette di essere un'opzione e diventa un requisito progettuale indispensabile.

Cos'è il Direct Liquid Cooling

Il Direct Liquid Cooling (DLC) è l'approccio che porta lo scambio termico del refrigerante liquido direttamente disponibile sui componenti che generano più calore, invece di raffreddare l'aria che li circonda. È il cambio di paradigma che sta ridisegnando le infrastrutture critiche dell'era AI: non più raffreddamento dell'ambiente, ma raffreddamento diretto del componente.

Come funziona, dal chip alla sorgente di freddo

Il principio sfrutta un dato fisico semplice: un liquido trasporta calore in modo molto più efficiente dell'aria, a parità di volume. Il DLC si articola su alcuni elementi che lavorano in sequenza:

  • le piastre fredde (cold plate), poste direttamente sui chip come le GPU, in cui circola una miscela acqua/glicole che assorbe il calore alla fonte;
  • il circuito secondario, che collega le piastre fredde ai rack e colletta il liquido riscaldato di ritorno;
  • la CDU (Coolant Distribution Unit), il punto di scambio centrale che trasferisce il calore dal circuito dei server verso l’impianto idronico dell'edificio e regola portata e temperatura;
  • la sorgente di freddo, tipicamente un chiller industriale, che smaltisce il calore raccolto e chiude il ciclo.

Perché si parla di architettura integrata

La differenza rispetto al passato è che questi elementi non sono più accessori indipendenti, ma parti di un'unica architettura termica. La tecnologia Direct Liquid Cooling di Rittal nasce proprio da questo approccio, in cui rack, distribuzione del liquido, CDU e generazione del freddo sono progettati per lavorare organicamente insieme. È questa integrazione che consente di gestire in modo affidabile i liquid cooled server ad alta densità, dove un errore di dimensionamento su un solo anello della catena compromette l'intero sistema.

Liquid-to-air e liquid-to-liquid: le differenze pratiche

Non tutte le architetture DLC sono uguali. La distinzione più importante per chi progetta l'infrastruttura riguarda il modo in cui il calore dissipato dal liquido viene infine smaltito, ed è quella tra soluzioni liquid-to-air e liquid-to-liquid.

Liquid-to-air

Nelle soluzioni liquid-to-air, la miscela acqua/glicole raffredda i componenti e viene poi raffreddata ad aria, tipicamente attraverso la porta posteriore del rack. Il vantaggio è che non richiedono un circuito idronico dedicato a livello di edificio, il che le rende adatte a singoli rack o a data center con dissipazioni termiche medie. Sono anche l'opzione più pratica per introdurre il DLC in una struttura esistente, pur restando una soluzione di transizione quando le densità continuano a crescere.

Liquid-to-liquid

Nelle soluzioni liquid-to-liquid, la miscela acqua/glicole viene raffreddata dall'acqua fornita dall’impianto idronico dell'edificio, alimentato a sua volta da un chiller industriale. Questa architettura smaltisce quantità di calore nettamente superiori ed è la scelta più mirata per i data center ad alte prestazioni e per le nuove realizzazioni ad alta densità. Consente inoltre uno smaltimento del calore a ciclo chiuso, con benefici sul ridotto consumo di acqua e sulla sostenibilità complessiva.

In pratica, la scelta segue la densità e l'orizzonte del progetto:

  • liquid-to-air per densità medie, retrofit e installazioni su singoli rack;
  • liquid-to-liquid per alte densità, nuove costruzioni e infrastrutture destinate a crescere.

Il chiller industriale come cuore dell'architettura

In un'architettura liquid-to-liquid è il chiller industriale a generare il freddo che smaltisce il calore raccolto dai server. La sua efficienza e la sua affidabilità si trasferiscono direttamente sull'intera infrastruttura di raffreddamento, e per questo la sua scelta merita gli stessi criteri di attenzione riservati alla parte IT.

Come scegliere un chiller industriale per il DLC

La scelta di un chiller per un'architettura di raffreddamento a liquido non si riduce alla sola potenza frigorifera. I criteri che incidono davvero sull'efficienza e sulla continuità di servizio sono:

  • capacità frigorifera dimensionata sul carico IT reale, con margine per la crescita della densità;
  • temperatura dell'acqua di mandata, perché temperature più alte ampliano le ore di reale utilizzo del sistema di Free-Cooling e riducono i consumi;
  • free cooling integrato, che nelle stagioni fredde riduce o azzera l'uso del compressore, sfruttando la temperatura ambientale;
  • regolazione a inverter, per modulare la potenza in base al reale fabbisogno ed essere efficienti ai carichi parziali;
  • ridondanza, ad esempio con pompe a velocità regolabile, per garantire la disponibilità permanente del raffreddamento;
  • refrigeranti a basso impatto ambientale, in linea con il Regolamento F-Gas.

Impatto su PUE e sostenibilità

Portare il raffreddamento a contatto con il componente riduce drasticamente l'energia spesa per la ventilazione, con un effetto diretto sull'indicatore PUE. Le soluzioni direct-to-chip possono abbattere in misura significativa i consumi legati al raffreddamento rispetto all'aria, migliorando il PUE e riducendo la dipendenza dal raffreddamento meccanico. A questo si aggiunge il tema dei refrigeranti: la scelta di fluidi a basso impatto, in linea con il Regolamento F-Gas e la transizione verso refrigeranti sostenibili, incide sulla sostenibilità dell'impianto nel lungo periodo. Efficienza energetica e conformità normativa dei refrigeranti sono così due facce dello stesso progetto.

Il valore di un fornitore unico

Nel DLC la catena termica va dal chip alla piastra fredda, dalla CDU al chiller fino allo smaltimento del calore. Affidarsi a un unico fornitore che copra l'intera catena riduce i rischi legati alla difficolta di integrazione di componenti diversi e le zone grigie di responsabilità tra i fornitori di componenti coinvolti. Tra i produttori di chiller industriali, Rittal è presente con una gamma che va dalle applicazioni di processo fino alle infrastrutture IT: i chiller Blue e+ si integrano con le unità Liquid Cooling Package e con l'architettura DLC, così gli stessi criteri visti sopra si ritrovano coerenti lungo tutta la catena, da parte un solo interlocutore.

Domande frequenti sul Direct Liquid Cooling

Cos'è il Direct Liquid Cooling?

Il Direct Liquid Cooling porta un liquido refrigerante a contatto termico diretto con i componenti più caldi, come le GPU, attraverso piastre fredde, invece di raffreddare l'aria dell'ambiente. Si distingue dall'immersion cooling, in cui i server sono completamente immersi in un fluido dielettrico: nel DLC il liquido resta confinato in un circuito chiuso che tocca solo i punti caldi, il che lo rende più facile da integrare nelle architetture esistenti.

Qual è la differenza tra liquid-to-air e liquid-to-liquid?

La differenza pratica sta nel quando conviene l'una o l'altra. Le soluzioni liquid-to-air dissipano il calore all'aria principalmente tramite la porta posteriore del rack e non richiedono un circuito idraulico idronico d'edificio: sono l’approccio più rapido all’archiettettura DLC, adatte a singoli rack e densità medie. Le liquid-to-liquid cedono il calore all'acqua dell'edificio raffreddata da un chiller e reggono densità molto superiori, quindi sono la scelta per le alte prestazioni e per le installazioni destinate a crescere nel tempo.

Serve un chiller dedicato per fare DLC?

Non sempre. Serve una sorgente di freddo che smaltisca il calore raccolto, ma non necessariamente un chiller nuovo e dedicato: spesso si sfrutta l'acqua di raffreddamento già presente nell'edificio, e con temperature di mandata elevate più alte, il free cooling può intervenire per buona parte dell'anno riducendo l'uso del compressore. Un chiller industriale dedicato diventa la scelta quando servono continuità garantita, ridondanza e controllo preciso della temperatura dell'acqua, e va dimensionato insieme ai sistemi per armadi IT e all'intera catena termica.

Posso introdurre il DLC in un data center esistente o devo ricostruire?

Nella maggior parte dei casi non serve ricostruire. Le strutture esistenti si adeguano con loop direct-to-chip, rear-door heat exchanger e CDU, spesso partendo da soluzioni liquid-to-air che prolungano la vita dell'infrastruttura ad aria. È un percorso graduale: quando le densità crescono ancora, la migrazione verso il liquid-to-liquid diventa la scelta più solida. Il punto di partenza è sempre un'analisi delle infrastrutture IT esistenti.

Qual è il PUE atteso con un'architettura DLC?

Non esiste un valore unico, perché il PUE dipende dal progetto, dal clima e soprattutto dalla temperatura dell'acqua di raffreddamento, dato che mandate più alte allargano la finestra d’uso del free cooling. Le architetture a liquido ben progettate raggiungono valori nettamente inferiori rispetto ai data center ad aria e si avvicinano all'unità, ma il dato reale va calcolato sulla singola installazione: è un risultato di progetto, non una proprietà automatica della tecnologia.