Cambio gas refrigerante

Refrigerante a basso valore GWP: un semplice aggiornamento alla tua tecnologia di climatizzazione

Cambio gas refrigerante

Refrigeranti conformi alla normativa sui gas fluorurati con un GWP inferiore a 150

Leggi stringenti come quella sulla Normativa F-gas sono la prova che le aziende hanno un ruolo sempre più centrale nel promuovere la protezione del clima. Lo scopo è quello di ridurre l'impronta di carbonio. Se le aziende desiderano continuare a essere competitive sul mercato, è necessario agire rapidamente. In Rittal, comprendiamo a pieno questa urgenza. Questo è il motivo per cui, passo dopo passo, stiamo iniziando a cambiare la nostra intera gamma di prodotti di climatizzazione utilizzando il gas R-513A che è più rispettoso dell'ambiente rispetto al precedente a partire dal 2024.

Dal 1° gennaio 2027, nell'Unione Europea potranno essere commercializzati solo climatizzatori con un GWP < 150. Per questo motivo stiamo già convertendo la nostra gamma Blue e+ al refrigerante R-1234yf (GWP 0,5) conforme alla normativa sui gas fluorurati.

Il nostro portafoglio prodotti per un futuro sostenibile

GWP 0.5

  • Condizionatore Blue e+ S 0.3–1.0 kW 
  • Condizionatore Blue e+ 1.6–5.5 kW
  • Chiller Blue e+ 1.5–7.0 kW
  • Ai prodotti viene assegnato un nuovo codice articolo
  • Disponibilità:
    Condizionatori a partire da Q1 2026, chillers a partire da Q2 2026

GWP 631

  • Gamma esistente di condizionatori Blue e e Blue e+
  • In molti Paesi, come gli Stati Uniti e la Cina, i refrigeranti con un GWP più elevato continueranno ad essere consentiti anche in futuro.

Esenzioni dal limite GWP

  • Prodotti che contengono R-513A (GWP 631) potranno essere utilizzati dopo il 1° gennaio 2027 se i requisiti di sicurezza nel luogo di installazione non consentono l'uso di refrigeranti con un GWP minore di 150
  • In questo caso, il limite GWP consentito per le apparecchiature di refrigerazione è 750.
  • Il regolamento non specifica un limite specifico per i chiller.

Buone ragioni per utilizzare il gas refrigerante R1234yf

R1234yf offre un equilibrio ideale tra sicurezza, rispetto dell'ambiente e gestibilità tecnica. Il gas refrigerante non solo è affermato in tutto il mondo come lo standard nei moderni sistemi di climatizzazione delle automobili, ma viene anche utilizzato con successo da anni nel mercato giapponese per il raffreddamento degli armadi elettrici.

Buoni motivi per usare il refrigerante R-513A

Più basso potenziale di riscaldamento globale (GWP): il refrigerante R-513A ha un potenziale di riscaldamento globale di molti inferiore rispetto al refrigerante R134a. Il valore GWP per il R134a era 1,430, mentre per il R-513A è solo 631 . Nel caso dei nostri chiller, il valore GWP si riduce del 70% (da 2,088 del R410a fino a 631 del R-513A).

Importante da sapere: le normative si applicano solo alle nuove unità; le apparecchiature esistenti possono continuare a essere utilizzate e sottoposte a manutenzione con i refrigeranti R134a/R410a/R-513A fino al 2032. A partire da tale data, sarà in vigore un divieto di manutenzione e riparazione per le apparecchiature che utilizzano refrigeranti con un valore GWP superiore a 750.

Sapevi di doverti registrare all'Union’s F-gas Portal (F-gas portal of the European Union) se vuoi importare e esportare unità di climatizzazione che contengono F-gase? 

Siamo qui per te!

Desideri ricevere maggiori informazioni? Contattaci.