航空

リタールは、高空飛行を確実にサポートします

航空業界は、世界で最も急成長している業界の1つです。ここでも、デジタル化によって、航空業界全体にまたがる新しいビジネスモデルが生み出されています。

航空機メーカーやサプライヤーから空港や航空会社に至るまで、すべての業界関係者はデジタル化の影響を受けており、デジタル化による新しい課題に戦略的方向性を適応させるために、コアコンピタンスを超えて取り組むことが求められています。デジタル戦略がなければ、企業は競争の激しい航空市場で決定的な推進力と利点を逃すリスクを冒すことになります。

人工知能は、例えば、航空機のライフサイクル全体 (製造、保守、飛行中など) にわたって収集される膨大な量のデータを利用するのに適しています。このデータを分析することで、航空機はライフタイム全体を通じて、より効率的、経済的、そしてフェイルセーフに使用することができます。

これらの課題に対応するために、リタールはデータセンターと IT ネットワーク向けの完全なインフラストラクチャーソリューションを提供しています。多様なソリューションは、データをリアルタイムで処理するためのエッジデータセンターから、室内設置型データセンターおよびクラウドソリューションのプランニングとプロジェクト化にまで及びます。

インテリジェントなバリューチェーンのための安定性のあるインフラストラクチャー

そのためには、高性能で最新のインフラストラクチャーが必要です。プロセスを円滑に実行するために絶対的な信頼性を提供する必要がある重要なインフラストラクチャーとして分類されているため、高い安全基準を満たすことが求められています。さらに求められている基準は、極端な環境の影響 (灯油、尿素、温度) に耐える屋外および屋内ハウジングと、外部の影響からも保護される必要のある安全な冗長化電源です。

リタールは、航空業界向けに、モジュール式のハウジングおよびエンクロージャー技術、効率的な温度管理製品、分電・配電製品、プランニングツール、およびグローバルサービスサポートを提供しています。その結果、飛行機や空港でのすべてのタスクに対して、技術的、組織的、経済的なメリットが得ることができます。空港業界向けのオーダーメイドソリューションなどもそれに含まれます。ポートフォリオには、航空業界のすべての分野向けの完全なシステムソリューションおよびインフラストラクチャーソリューションが含まれており、全体的かつプロジェクト指向で、屋内であろうが屋外であろうが、すべての要件に対応しています。リタールの製品は世界的な規範と基準を満たし、高い効率と最大限の運用上の信頼性を保証します。

エアバス

飛行シミュレーションによる安全性試験

A320がハンブルグ・フィンケンヴェルダーのエアバス工場の滑走路から初飛行に出るまでには、さまざまなテストやシミュレーションを正常に行う必要があります。その間、エンクロージャー内にある強力なサーバーやその他のハードウェアコンポーネントは適切に冷却されなければなりません。