海事産業

過酷な環境条件に対応する完全なソリューション

海はかなり荒れることがあります。したがって、海事産業で使用される技術システムは、湿気、大きな温度変化、激しい振動などの環境の影響から特に保護する必要があります。このような困難な状況下でも、貨物船や旅客船などの機密性の高い航海システムは、常に運用上の信頼性を維持する必要があります。特別な環境要件に対応する完全なシステムソリューションは、これらの特別な基本的条件を考慮に入れ、海事産業の特別なニーズを満たします。

航路を保持する IT システム

風力 12。数万馬力のエンジン出力を利用して、4000個のコンテナを搭載したコンテナ船の姿勢を可能な限り安定させるために、スタビライザーはフル稼働しています。これが海事産業における使用条件の一例です。現在、貨物船や旅客船に搭載されているこれらの航海システムやその他の多くの航海システムは、言うまでもなく IT システムによって制御されています。さらに、ナビゲーション装置、船舶用通信機器、方位測定機、衛星電話、ブリッジにある主配電盤および非常用配電盤、エンジンスターター、照明システムなどの特定の航海システムもあります。旅客船では、安全装置とアメニティの技術ソリューションが、航海中常に確実に機能する必要があります。しかし、使用条件は、空調された陸上のデータセンターよりもはるかに厳しいものです。

ハウジングと IT ラック内に設置されているシステムとそのために必要とされる電源と保護装置、ならびに温度管理システム。これらのすべてのコンポーネントは、この特別な環境要件を満たさなければなりません。

海運ロジスティックスは、陸上においても頑丈なソリューションを必要としています

コンテナ船や豪華客船の設備だけでなく、例えば、貨物港の荷積み・荷降ろしシステムや、それに続く搬送システムや荷役システムも、最大限の信頼性と過酷な使用条件を考慮して設計する必要があります。港湾局のデータセンターや旅客ターミナルのチェックインシステムでさえ、要求の少ない環境向けの IT ソリューションよりも高い負荷に耐えることができなければなりません。海運業界向けと互換性のあるシステムとソリューションは、厳しい条件下の国際的な船舶航行においても、必要とされる高レベルの信頼性を常に保証します。

リタールのソリューション - あらゆる環境に対応

リタールは、様々なサイズやデザイン、また異なる表面処理を施したエンクロージャー (ハウジング) システム、さらに必要に応じた温度管理ソリューションを提供しており、これらは荒海や温度と湿度による負荷にさらされている中にあっても、収容されている制御装置などを確実に保護します。システムがこれらの特別な条件を満たしているという事実は、Det Norske Veritas、Germanischer Lloyd、Lloyd's Register、American Bureau of Shipping などの海運分野に必要な国際認証および認可によって証明されています。当社の製品とソリューションは、とりわけ、乗客管理、エンターテイメント、通信、また確実な電源を必要とするエンジンスターター、照明、バラスト水管理、燃料システム、廃棄物システムなどの船舶オペレーティングシステムの分野で使用され、また、ナビゲーションとポジショニング、エンジンコントロールルーム (機関制御室) のコントロールステーション、エネルギーの記録と評価の分野でも使用されています。

リタールのハウジングソリューションは、鋼板、亜鉛アルミニウム合金、プラスチック、またはステンレス鋼でできています。耐性に極めて優れている表面処理は、敏感な電子機器の永続的な安全性と機能を保証します。

Outdoor enclosures in the maritime industry

マイヤー・ヴェルフト

ITシステム整備の必要性

「Norwegian Joy」は、ドイツのパペンブルク市にあるマイヤー・ヴェルフト造船所で建造された史上最大の船です。リタールの強力なITシステムにより、4000人以上の乗客と約2000人の乗組員が海上で最適な快適さを享受できるようになりました。

エンクロージャー

インダストリアル エンクロージャー

VX25 と TS 8 連結型エンクロージャーシステムおよび SE システム エンクロージャーは、完璧に考え抜かれたフレームセクションを備えています。内部実装は2つの実装面にて行うことができるので、エンクロージャー内のスペースを有効的に使用することができます。VX25 大型エンクロージャーシステムは、完全に対称的なフレームセクションを特徴としており、すべてのアプリケーションにおいて、簡素化および一貫した連結技術により、複雑さを大幅に軽減します。