Vitens Water Company

Digitalisering av drikkevannsforsyningen

Det nederlandske vannrørsystemet blant de største infrastrukturbragdene de siste hundre årene. Det underjordiske vannettverket utvikles videre, blant annet for å takle konsekvensene av klimaendringer. Det gjelder også vannledningssystemet til Vitens-vannverket. 5,5 millioner mennesker i provinsene Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland og Flevoland benytter seg av Vitens tjenester daglig. Nederlands største vannverk "digitaliserer" nettverket for å gjøre drikkevannsforsyningen enda mer pålitelig. Komponentene for innsamling av de nødvendige måledataene har Vitens plassert i robuste utendørsskap fra Rittal.

Skapet tåler alt. Vi bruker fortsatt Rittal utendørsskap vi satte opp for 15 år siden, og har aldri måttet skifte dem ut. De er vedlikeholdsvennlige, korrosjonsbestandige og har svært gode tetninger. Konklusjon: Vi har aldri trengt å gjøre noe med dem.
Tom Sijmonsma, spesialist for elektroteknikk, Vitens vannverk
In the years to come, Vitens intends to further digitize the wa-ter supply network, and more and more old outdoor enclosures will be replaced with the new Rittal outdoor enclosures which are suited to provide optimum protection for the sensitive components.

Monitoring og lavt energiforbruk

Langs store deler av det 49 000 kilometer lange drikkevannettet har Vitens vannverk sensorer som registrerer alt som skjer i rørnettet i sanntid. Elektroniske komponenter sender måledata fra utendørsskapene til et sentralt system. Dette kan benyttes via webapplikasjoner. Også vanntrykkpotensialet i ulike deler av nettet dokumenteres nøyaktig med dette systemet. Dermed kan Vitens sende ut en servicetekniker før kunder oppdager problemer med drikkevannsforsyningen. Vitens er overbevist om de fremtidige synergieffektene i systemet: lavt energiforbruk og bedre overvåkning vannkvaliteten. Ved monitoring av vannivåer og trykkpotensiale er elektroniske komponenter uunnværlige. For at rørledningsnettet skal fungere optimalt, har Vitens i flere tiår plassert disse komponentene i aluminium-utendørsskap fra Rittal.

Hermetisk lukket, lav vekt

Vitens benytter utendørsskap med enkle eller doble vegger, avhengig av hvilke funksjoner de skal romme. Komponentene som er montert i skapene er avgjørende. Overalt hvor kabler må fordeles på en effektiv måte, kan man benytte Rittal CS New Basic med enkeltvegg. Disse skapene inneholder hovedsakelig passive systemkomponenter med få krav til klimatisering. Ventilasjonen i taket sørger for små temperatursvingninger og forebygger kondensdannelse. Takket være høykvalitets-korrosjonsbeskyttelse, den høye kapslingsgraden på IP 55 og fleksibiliteten er Rittal CS New Basic et perfekt skaphus for bruksområder med lavt effekttap.

Funksjonelle krav

CS New Basic-skap har en solid trepunkts lås og skumtetning av polyuretan. Ettersom tetningene er heldekkende, er utendørsskapene hermetisk lukket – også på undersiden, der kablene føres inn. For Vitens er flensplater i høy kvalitet viktig, ettersom kabelinnføringene medfører risiko for at insekter kan trenge inn. Det må for enhver pris forhindres, ettersom det kunne ha ført til feil. Levetiden på Rittal-skapene virker positivt inn på vedlikeholdsutgiftene. Skapene er alltid tilgjengelige og enkle å transportere takket være lav vekt. I de kommende årene vil Vitens fortsette digitaliseringen av vannledningsnettet, og stadig flere utendørsskap skiftes ut med nye Rittal utendørsskap, som gir optimal beskyttelse for sensible komponenter. Det muliggjør ytterligere utvidelser av monitoring-systemet. Resultatet er et intelligent nettverk som optimeres fortløpende takket være tusenvis av sensorer.

Oversikt

Prosjekt
Vitens vannverk
Sted
Zwolle, Nederland
Bransje
Infrastructure-Telecommunications
Utfordring

Beskyttelse av sensitive komponenter for nødvendige måledata i robuste utendørsskap med svært lang levetid

Utvidelse av monitoring-systemet for drikkevannsforsyningen

Løsning

Vedlikeholdsvennlig og korrosjonsbestandig Rittal CS New Basic utendørsskap (aluminium) med lavt energiforbruk

Høy kapslingsgrad IP 55