Proteção ambiental do produto na Rittal

Informações sobre proteção ambiental na Rittal

The Friedhelm Loh Group operates the following Safety, Energy and Environmental Policy in addition to the corporate principles.

Conformidade RoHS
Todos os nossos produtos estão em conformidade com a diretriz RoHS UE "RoHS II" 2011/65/UE (Recast 2002/95/EG) e a diretriz delegada aplicável (UE) 2015/863 ("RoHS III").

Conformidade WEEE: WEEE Nº de Reg. 11161726
Nós nos inscrevemos para os tipos de dispositivos B2B relevantes da Rittal WEEE sob o Nº de Reg. 11161726.

Registro, avaliação, aprovação e restrição de substâncias químicas

O que é REACH?
Registro, avaliação e autorização (liberação) de produtos químicos representam uma nova lei de produtos químicos dentro da UE.

Os aspectos centrais são:

  • Regulamentação clara do registro e da autorização de "produtos químicos". Todas as "substâncias" (produtos químicos) a partir de uma tonelada por ano de produção / importação devem ser registradas pelos fabricantes / importadores. O registro ocorre exclusivamente junto à Agência Química Europeia (EchA).
  • Reversão do ônus da prova para o fabricante de "produtos químicos". O fabricante deve informar seus clientes "ativamente" sobre uma utilização de "substâncias questionáveis" nos termos da REACH ou oferecer alternativas. Isto quer dizer que a Rittal deve ser "ativamente" informada por seus fornecedores e a Rittal, então, deve "ativamente" informar seus clientes.
  • No Data - No Market (sem registro - sem comercialização)

Downloads:

Os produtos de climatização da empresa Rittal cumprem o Regulamento de Ozônio (CE) No. 1005/2009.

Os refrigerantes utilizados por nós são refrigerantes de HFC, livres de CFC. Eles não contêm cloro e têm um potencial de destruição da camada de ozônio (ODP) de zero.

De maneira detalhada, a Rittal utiliza os seguintes refrigerantes:

  • R134a
  • R407C
  • R410A

Estes refrigerantes não se enquadram nas substâncias reguladas pelo Regulamento de Ozônio (CE) No. 1005/2009 e também não pertencem ao grupo dos halons. Os seguintes produtos da empresa Rittal são abastecidos com refrigerantes:

  • Aparelhos de refrigeração de painéis elétricos (R134a)
  • Portas, armários, paredes laterais de climatização (R134a)
  • Sistemas de permutador de calor (R134a, R407C ou R410A)

Você pode obter mais informações sobre os refrigerantes utilizados pela Rittal nas fichas de dados de segurança correspondentes.

Informações dos clientes para a recolha de baterias industriais

A empresa Rittal GmbH & Co. KG é a primeira distribuidora de baterias industriais apenas em casos raros. Em princípio, a Rittal retoma gratuitamente as baterias vendidas nos centros de entrega ou na matriz. Dependendo do tamanho da empresa, pode haver diferentes regulamentações individuais que incluem a devolução e a reciclagem de baterias por empresas contratadas ou acordos contratuais relacionados com clientes.

Nossa declaração "Conflict Minerals Policy" assim como nosso Rittal Conflict Minerals Reporting Template "Conflict Minerals CMRT" para download:

Nossa declaração "VerpackG Compliance" para download:

Downloads disponíveis:

Rittal has determined the CO2 emissions for selected products. The available values are published on the product detail pages.

The specified value for the Product Carbon Footprint (PCF) is to be understood as a ‘cradle-to-gate’ consideration. The methodology for determining the stated values is divided into the following two categories:

Category A
PCF value (cradle-to-gate) determined in accordance with DIN EN ISO 14067 (certified by TÜV Süd)

Category B
PCF value (cradle-to-gate) calculated approximately from the product weight and self-declared

Environmental Self Declaration