Haberkorn GmbH

Konteyner çözümü - kompakt ve geleceğe dönük

Şirketlere veri merkezlerinden bekledikleri sorulduğunda, cevaplar çok benzerdir: Az miktarda alan en iyi şekilde kullanılmalı, gelecekteki büyüme planlanmalı ve ekonomik ve ekolojik verimlilik garanti edilmelidir! Vorarlberg bölgesindeki Wolfurt merkezli Avusturyalı Haberkorn GmbH, iş güvenliği, yağlama maddeleri ve hortumlar, makine elemanları veya hidrolikler gibi teknik ürünlerin bayii olarak tam olarak bu taleplere sahipti. Sanayi ve inşaat sektörlerindeki müşterileri için, çalışan bir IT kritik öneme sahiptir, çünkü 200.000 ürünün Avusturya'daki yerlerine ek olarak İsviçre, Macaristan, Slovenya ve Hırvatistan'da da mevcut olması gerekmektedir. Genel merkezin 2005 yılında inşa edilmesinden bu yana, sunucu odası gereksinimleri önemli ölçüde artmıştır. Ve böylece IT yöneticileri, genişleme sırasında meslektaşlarının çoğuyla aynı zorluklarla karşılaştı: Yeterli alan mevcut mu? Veri merkezinin güvenli bir şekilde işletilebilmesi ve genişletilebilmesi mümkün mü? Enerji maliyetlerini azaltabilir miyim?

Klasik sunucu odalarına alışkınız: Büyük ve geniş. Bunu daha önce gerçekten hayal edemezdik. Ancak RiMatrix S ile her şey güzel, kompakt ve çok iyi tasarlandı. Ve Rittal, tüm sektör için en iyi çözüm ortağı.
Martin Rainer, Haberkorn GmbH IT Bölüm Müdürü

Başlangıçtaki şüphe hızla ortadan kaldırıldı

İlk başta, IT Bölümü Müdürü Martin Rainer ve ekibi hala Rittal Rimatrix S'nin iç mekan versiyonunu kullanma eğilimindeydi. Ancak, Haberkorn'un son yıllardaki büyümesi nedeniyle ofisler zaten sıkışıktı. Daha sonra binanın arkasında açık alan şeklinde bir boşluk bulundu. 2016 yazından beri Rittal'in bir IT konteyner çözümü orada yer almaktadır. IT ekibinin öncelikle buna ikna olması gerekiyordu: Başlangıçta klasik bir sunucu odası düşündükleri için IT yöneticileri, konteyner çözümüne daha yakından bakmak için bir Rittal’in tanıtım sunumunu izledi.

Rimatrix S modüler prensibinin önceden tanımlanmış, standartlaştırılmış modülleri, sabit sayıda sunucu ve network kabinleri, iklimlendirme, güç kaynağı ve izlemeden oluşur ve bunlar aynı zamanda kullanıma hazır bir konteyner çözümü olarak tek bir sipariş numarası altında teslim edilebilir!

Kompakt, iyi tasarlanmış ve verimli

Veri merkezleri için yapılan ihtiyaca özel tasarımlar genellikle karmaşıktır ve bu nedenle dahili IT Know-how’ına rağmen pahalı ve zaman alıcıdır. Martin Rainer'ın etrafındaki ekibin karşılaştığı zorluk, alan eksikliğine ve gelecekte arzu edilen sürdürülebilirliğe ek olarak, IT altyapısını tamamen tek bir elden temin etmek istemeleriydi. IT yönetimi, farklı üreticilerin farklı bileşenlerinin bir karışımını içeren önceki çözümü hantal buldu. Sürdürülebilirlik Haberkorn'da da çok önemlidir. Bu nedenle, iklimlendirmeye özel önem verildi. Böylece önemli bir karar ölçütü iklimlendirmenin zaten Rimatrix S konteynerine entegre edilmiş olması ve yerden tasarruf etmek için çift tabana yerleştirilmiş olmasıydı. Özel EC fanlar, sıcak ve soğuk alanları ayıran koridor muhafaza ve doğrudan sunucu kabinlerinin altına yerleştirilmiş hava/su ısı eşanjörleri ile birlikte tutarlı hava akışı sağlar. Bu sayede iklimlendirme maliyetlerinin yaklaşık yüzde 40'ından tasarruf sağlandı. Ancak yerel iklim de buna katkıda bulunmaktadır: Konteyner Haziran 2016'da kurulduğunda, geceleri sıcaklık on derece civarındaydı. Böylece yaz başında hala temiz hava ile soğutma yapılabildi.

Genel bakış

Proje
Haberkorn GmbH
Yer
Wolfurt im Vorarlberg, Avusturya
Görev

Hızlı şirket büyümesi ve sürdürülebilirlik

Eksik yer

Dar bir alanda yüksek verimli, sürdürülebilir sunucu odası çözümü

Uluslararası, büyüyen bir şirket için sürdürülebilirlik

Çözüm

Tek 6’lı varyantta Rimatrix S konteyner

Enerji verimli soğutma için Free Cooling

Maksimum güvenilirlik için yedekleme versiyonu olarak ikinci özdeş RiMatrix S konteyneri

İklimlendirmede yüzde 40 tasarruf