Yukarı Avusturya merkezli STIWA Automation GmbH, çevre yönetimi konusunu çok ciddiye alır. Örneğin, enerji tüketimi ölçümleri düzenli olarak yapılmaktadır. Elde edilen sonuç şaşırtıcıydı: Bazı durumlarda makineler hareket etmek için iklimlendirme ile kıyaslandığında daha az enerji harcamaktaydı.
Şirket artık panolardan ısı tahliyesi için enerji tasarruflu Rittal Blue e+ cihazlarına güvenmektedir. Bu aynı zamanda enerji yönetimi alanındaki çabalarını ISO 50001 sertifikası çerçevesinde belgelemek zorunda olan müşteriler için de bir avantajdır.
STIWA, bir saniyenin çok altında bir döngü süresiyle çalışan yüksek performanslı makineler üretir. Bu ana faaliyete ek olarak, üretim otomasyonu için ürün ve yazılım geliştirme, yüksek kaliteli metal ve plastik montaj modüllerinin yan sanayi üretimi, enerji verimli bina teknolojisi ve laboratuvar otomasyonu STIWA Group'un ana yetkinlikleri arasındadır. Şirket şu anda Avusturya, Çin, ABD ve Almanya'da sekiz fabrika işletmektedir. Makine üretimindeki son derece zorlu uygulamalar için, yüksek düzeye ayak uydurabilecek üreticilerin bileşenleri gereklidir. Bu nedenle şirket, üretici verilerine güvenmek zorunda kalmamak için birçok dayanıklılık testi gerçekleştirir.
Üretici özelliklerin aşılması
Rittal'in yeni Blue e+ iklimlendirme serisi de bu dayanıklılık testlerine tabi tutulmuştur. STIWA, iklimlendirme ünitelerinin enerji verimliliğine yıllardır önem vermektedir. Rittal Top Therm'den Blue e'ye geçiş birkaç yıl önce gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, yaklaşık 30 iklimlendirme cihazına sahip büyük bir makine için, tüm hizmet ömrü boyunca beş haneli Avro aralığında enerji maliyetlerinden tasarruf edilebilir. Blue e+ cihazları piyasaya sürüldüğünde, STIWA başlangıçta daha fazla tasarrufun mümkün olup olmadığı konusunda şüphe duyuyordu. Bunu Rittal tarafından belirtilen yüzde 75 enerji tasarrufu değerlerini kontrol etmek için üretim ortamında yapılan kendi testleri izledi. Bu amaçla çeşitli panolara Blue e+ cihazları takılmış ve değerleri ölçülmüştür. Yüzde 80 tasarrufla, cihazlar Rittal'in bildirdiği teknik özellikleri bile aştı.
Anahtar olarak hibrit soğutma
Cihazlardaki yeni hibrit teknolojisi, yani bir kompresörlü soğutma cihazı ile bir ısı borusunun etkileşimi sayesinde muazzam tasarruf sağlanır. Pasif ısı borusu ile soğutma için ne kompresöre ne de pompaya ihtiyaç vardır - bu nedenle enerji tüketiminin çok düşüktür. Kompresör yalnızca pasif soğutma artık yeterli olmadığında kullanılır. Kompresör soğutma tahriklerinin tümü hız ayarlı olduğundan, çalışmaları da çok enerji verimlidir. Yüksek verimli cihazların ek avantajları vardır: Birden fazla gerilim ile çalışmaları sayesinde, bunlar dünya çapında yaygın olarak kullanılan tüm şebekelerde esnek bir şekilde çalıştırılabilir. Proje planlama masrafı daha düşüktür.
Sertifikasyon için uygun
STIWA, makineler ile ISO 50001'e göre sertifika sahibi müşterilerini desteklemektedir. Bunun için her makinenin ayrı ayrı sertifikalandırılamayacağı doğrudur, ancak gerekli özellikler müşterilere sunulmaktadır. Ayrıca şirket, yalnızca Rittal'de olduğu gibi enerji yönetimi açısından da etkin olan üreticilerin bileşenlerinin kullanıldığını garanti eder.
Genel bakış
- Proje
- STIWA Automation
- Yer
- Attnang-Puchheim, Avusturya
- Sektör
- Machine-Building
- Görev
Enerji verimli iklimlendirme
ISO-50001'e göre makinelerin dokümantasyonu
- Çözüm
Blue e iklimlendirme cihazları, Blue e+ cihazı üretim ortamında test konumunda
Soğutma cihazlarındaki hibrit teknolojisi sayesinde yüzde 80 tasarruf