Provinz Südholland

Provinz Südholland, Rittal'in IT altyapısıyla su ulaşım yollarını açıyor

Provinz Südholland, Güney Hollanda su ulaşım şebekesinde 78 köprü ve savağı yönetmekte ve güvenliğini sağlamaktadır. Su yapılarının kontrolü, örneğin gemilerin geçişi için köprülerin ve savakların açılması ve kapatılması için, Provinz Südholland, her şeyin ötesinde Rittal ürünlerinin kullanıldığı standart bir çözüm geliştirdi. Entegre bir yaklaşım ve sistem ürünlerinin tutarlı kullanımı sayesinde, bakım ortağı EPC Groep, düşük bakım maliyetleriyle güvenli, güvenilir ve kalıcı çalışmayı garanti edebilmektedir.

Rittal ile işbirliği içinde, bir ısıtma ve soğutma sistemine doğrudan bağlı bir soğutma sistemi tasarlandı.
Tino van As, Provinz Südholland Altyapı Yönetimi Proje Yöneticisi
Data-centre waste heat is leveraged for heating the control centres. This cuts annual power consumption.

Köprülerin ve savakların uzaktan kumandası

2006 yılında Provinz Südholland nehirlerdeki gemilerin sorunsuz geçişini sağlamak için köprülerini ve savaklarını uzaktan kumanda etmeye karar verdi. O zamandan itibaren, su yapıları kendi fiber optik networkleri üzerinden kademeli olarak geliştirildi. Tüm bağlı köprülerin ve savakların elektronik kumandası ve uzaktan izlenmesi, standart bir kumanda, güvenlik ve bakım tasarımına göre beş kontrol merkezi aracılığıyla gerçekleşmektedir. Kontrol merkezlerinden biri, Alphen aan den Rijn'deki tarihi Gouwsluis kaldırma mekanizmalı köprünün yanındaki fütürist görünümlü Steekterpoort binasında yer almaktadır. Buradan Provinz Südholland’da bulunan 24 adet hareketli köprü kontrol edilir. Bakımın uygun maliyetli olmasına rağmen, özenle yapılan tasarım, kumanda teknolojisinin maksimum kullanılabilirliğini ve güvenliğini sağlar ve su yollarında iyi bir trafik akışına olanak tanır.

Standart bileşenler sayesinde optimize edilen güvenlik ve düşük bakım maliyetleri

Provinz Südholland tasarımı her biri beş kontrol merkezinde bulunan başta Rittal TS IT kabinleri aracılığıyla kameralar ve sensörler olmak üzere LCP soğutma cihazlarına varana kadar sadece standart bileşenlerin kullanımını sağlar. Bu, bakım ortağının işini kolaylaştırır ve arıza süresini ve bakım maliyetlerini en aza indirir. Bu bağlamda Rittal ile, arıza hassasiyeti bulunan bileşenlerin zamanında değiştirilmesini sağlayan Rittal servis organizasyonunu içeren bir servis sözleşmesi de yapılmıştır.

Uzun hizmet ömrüne ve soğutmanın birden fazla kullanımına odaklanma

Bilgi ve iletişim cihazları için kontrol merkezlerinde kurulan soğutma sistemi seçilirken sadece dayanıklılık değil, birden fazla kullanım da ön planda tutulmuştur. Provinz Südholland Altyapı Yönetimi Proje Yöneticisi Tino van As: “2012'de Rittal, kabin temelinde LCP soğutmayı piyasaya yeni sunmuştu. IT kabini düzeyinde bu enerji tasarruflu soğutmanın avantajlarını hızla fark ettik, ancak daha fazlasını istedik - bu soğutma sistemini daha da sürekli hale getirmenin yollarını arıyorduk.” Rittal ile işbirliği içinde, bir termal sistemle bağlantıdan oluşan bir çözüm geliştirildi. Veri merkezinden kalan ısı, kumanda merkezini ısıtmak için kullanılır. Bu, önemli miktarda yıllık enerji ve CO2 enerji tasarrufu sağlar.”

Genel bakış

Proje
Provinz Südholland
Yer
Den Haag, Hollanda
Sektör
Infrastructure-Telecommunications
Görev

Beş kontrol merkezi aracılığıyla tüm bağlı köprülerin ve savakların elektronik uzaktan kumandası ve uzaktan izlenmesi

Kontrol teknolojisinin en yüksek kullanılabilirliği

Kontrol merkezinde soğutma sisteminin uzun ömürlü olması ve çoklu kullanım

Çözüm

Standart bileşenlerin kullanımı: Minimum kesinti ve bakım maliyetleri için Rittal TS IT kabinleri, LCP (Sıvı Soğutma Paketi)

Yüksek yıllık enerji tasarrufu

Servis sözleşmesi, arıza hassasiyeti bulunan bileşenlerin zamanında değiştirilmesini sağlar