Enerji verimliliği konusu yıllardır odak noktasıysa, enerji başka nereden tasarruf edilebilir? Heidenheim'daki Voith Turbo'daki “Kaynak ve Enerji Verimliliği” çalışma grubunun üyeleri de kendilerine bu soruyu sordular. Büyük tüketiciler optimize edildikten sonra daha küçük enerji tüketicileri de gözden geçirilir. Rittal'in Voith Turbo'da gerçekleştirdiği servis ve verimlilik kontrolünün sonuçları daha da şaşırtıcıydı. Üretimdeki işleme merkezlerinin pano iklimlendirmesinde, Rittal'in modern Blue e+ soğutma cihazlarına geçilerek verimlilik açısından büyük bir potansiyel elde edildi.
İddialı hedefler
Sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği Voith Grubu için çok önemlidir. İddialı hedef, altı yılda yüzde 20 tasarruftur. Hem enerji ve su kullanımı hem de üretilen atık miktarı düzenli olarak kaydedilmekte ve değerlendirilmektedir. Pano soğutma cihazları daha önce kimsenin aklına gelmemişti.
Yerinde verimlilik kontrolü
Takım tezgahlarının ve işleme merkezlerinin enerji verimliliği söz konusu olduğunda, ana odak genellikle tahrikler ve hidrolik ünitelerdir - pano iklimlendirmesi genellikle unutulur. Burada kolayca yararlanılabilecek bir potansiyel gizlidir. Rittal'in bakım ve verimlilik kontrolü, modernizasyon önlemlerinin kendilerini amortize etme sürelerinin de birçok durumda çok kısa olduğunu göstermektedir. Voith Turbo'da iki Rittal çalışanı toplam 50 farklı makineden oluşan tüm takım tezgahlarını ve bunların panolarının iklimlendirmelerini yakından inceledi. Bakım kontrolünün sonucunda müşteriye, soğutma cihazlarının durumu hakkında kapsamlı belgeler hazırlanır. Ayrıca soğutma cihazının değiştirilmesinin mantıklı olup olmadığı, hangi cihazın önerildiği ve değiştirildiğinde ne kadar enerji tasarrufu yapılacağı konusunda öneride bulunulur. Heidenheim'daki Voith Turbo'da Rittal, 21 takım tezgahındaki soğutma cihazlarının değiştirilmesini tavsiye etti. Soğutma performansı gereksinimlerine bağlı olarak, Blue e veya Blue e+ ailesinden Rittal soğutma cihazları enerji verimli alternatifler olarak düşünülebilir.
Sorunsuz geçiş
Belgelerdeki önerilerin bir kısmı, yatırım kararı vermeyi kolaylaştıran bir amortisman hesaplamasıdır. Voith Turbo sorumluları için şaşırtıcı: Enerji verimli soğutma teknolojisine geçiş, ortalama olarak iki yıldan biraz fazla bir süre sonra kendini amortize etmektedir, çünkü enerji tüketiminde ve dolayısıyla enerji maliyetlerinde yüzde 70'e varan tasarruf. Bu nedenle karar çabuk verildi. Rittal'in Blue e+ ve Blue e serisi yeni soğutma cihazı toplam 21 takım tezgahına kuruldu. Geçiş birkaç küçük ayar dışında sorunsuz yapıldı. Voith Turbo'nun Heidenheim'da edindiği olumlu deneyim sayesinde, şirketin diğer fabrikaları da takım tezgahlarında enerji verimli soğutma çözümlerine geçirilecektir.
Genel bakış
- Proje
- Rittal GmbH & Co. KG
- Yer
- Heidenheim, Almanya
- Sektör
- Machine-Building
- Görev
- Şirket hedefi olarak altı yılda yüzde 20 enerji tasarrufu
- Çözüm
- 50 farklı makinede bakım ve verimlilik kontrolü, ardından belgelendirme
- 21 soğutma cihazının Rittal Blue e veya Blue e+ ile değiştirilmesi
- Yaklaşık iki yıllık amortizasyon süresi