ene't, enerji sektöründe uzmanlaşmış bir IT sistem barındırıcıdır. 2002 yılında şirket kurucuları, enerji piyasasında elektrik ve gaz maliyetlerini hesaplamanın ne kadar karmaşık olduğunu fark ettiler. Bu nedenle üreticiler, network işletmecileri veya bölgesel kuruluşlar ve belediye hizmetleri için uygun yazılım çözümleri sunmak istediler. Bugün ene't, Alman enerji endüstrisi için önde gelen sistem barındırıcılarından biridir. Yazılım ve hizmetler, iş modelinin temel taşlarıdır. Bu nedenle, şirketin ekonomik başarısını sağlamak için yüksek performanslı ve hatasız bir veri merkezi çok önemlidir. Enerji sektöründen 500'den fazla müşteri aynı zamanda IT hizmetlerinin yüksek kullanılabilirliğine de güvenmektedir. Ene't, bu hizmeti Rittal'e yaptırdığı bir konteyner içindeki kendi veri merkezi aracılığıyla sunmaktadır.
Veri merkezi altyapısı için yüksek kullanılabilirlik gereksinimlerimizi en iyi şekilde karşılamamızı sağladığı için Rittal tarafından sağlanan konteyner çözümünden son derece memnunuz.
Kapasite sınırına ulaşıldı
ene‘t GmbH fikrinin gerçekte ne kadar başarılı olduğu hızlı büyümede görülebilir: Sadece 15 yıl içinde çalışan sayısı üçten 100'ün üzerine çıktı. Aynı zamanda, enerji endüstrisindeki birçok şirket kendi dijital dönüşümünü başlattı ve ene't hizmetleri de dahil olmak üzere giderek daha fazla IT hizmetini hesaplama süreçlerine entegre etti. Bugün şirket, müşterilerin uygulamalara İnternet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde erişebilmeleri için birçok uygulamayı Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olarak sunmaktadır. Bundan dolayı, ene't’de dahili IT altyapısı gereksinimleri artmaya devam etti. 2016 yılında nihayet yeni bir veri merkezini gerekli kılan bir iş hacmine ulaşıldı. Mevcut odaları genişletmek mümkün olmadı ve genel Cloud kaynaklarının daha fazla entegrasyonu istenmedi. Yeni veri merkezi çok hızlı bir şekilde uygulanmalı ve en yüksek IT güvenliği ve güvenilirliği standartlarını karşılamalıydı. Rittal’in şirket arazisinin açık alanına bir veri merkezi konteyneri yerleştirmesine karar verildi.
İmkansızı mümkün kılmak
Proje Eylül 2016'da başladı. Gereksinimler arasında, en yüksek fiziksel güvenlik, yedekli bir altyapı, mümkün olan en iyi enerji verimliliği ve hepsinden önemlisi kısa teslimat sürelerini yer alıyordu. Hedef, Mayıs 2017'de yeni IT ortamına başlamaktı. Böyle bir zaman çerçevesi, yalnızca altyapının hızlı ve risksiz olarak kurulmasını sağlayan bir konteyner veri merkezi için önceden konfigüre edilen bileşenlerin kullanılması halinde uygulanabilir. Rittal'in veri merkezi uzmanları, ene't tarafından sağlanan performans verilerine göre, tüm IT'yi içine alan ve şimdi şirket arazisinde bulunan iki konteyneri konfigüre etti.
Konteynerler, modern bir şirket içi veri merkezi gibi kuruludur. IT kabinleri için soğuk koridor muhafazası, BT sistemlerinin enerji açısından verimli şekilde iklimlendirilmesini sağlar. Çatıdaki güneş panelleri, tüm sistemin enerji dengesini daha da iyileştirir. Soğutma, yedekli bir tasarımda altı adet Rittal Sıvı Soğutma Paketi (LCP) - kabinlerdeki hava-su ısı eşanjörleri ile sağlanır. Şu anda dördü bağlı olan iki konteynerde on iki IT kabini için yer bulunmaktadır. Burada ene't, IT teknolojisi açısından gelecekteki şirket büyümesini işlemek üzere yeterli kapasiteye sahiptir.
UPS sistemleri, konteyner içinde ayrı bir teknik odaya yerleştirilmiştir. Bunlar ayrıca yedekli olarak tasarlanmıştır ve bataryalar üzerinden üç saate kadar IT işlemlerinin çalıştırılmasını sağlar. Sistem, her bir sunucunun ve her bir anahtarın, her biri bağımsız bir güç kaynağına sahip iki güç kaynağı üzerinden beslenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Elektriğin daha uzun bir süre boyunca kesilmesi halinde, bir acil durum jeneratörü tüm sistemi dizel rezervi ile 24 saat boyunca besler.
Sağlam bir temel oluşturma
Oksijen azaltma sistemi, pratikte hiçbir açık yangının meydana gelmemesi için kabın içindeki havadaki oksijenin sürekli şekilde azalmasını sağlar. Bunun için oksijen içeriği yüzde 14'e düşürülür. Ayrıca teknik odaya yangın söndürme sistemi kurulmuştur. Kapsamlı Rittal CMC III izleme çözümü, sıcaklık, nem, oksijen içeriği, duman oluşumu veya açık kapılar gibi IT kabinlerindeki ana parametreleri kaydeder ve bu mesajları ana IT kontrol merkezine iletir.
Veri güvenliği ve yüksek kullanılabilirlik ene't’in iş modelinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, veri merkezinin tüm bileşenleri, güç kaynağı ve İnternet bağlantısı dahil olmak üzere yedekli olarak tasarlanmıştır.
Genel bakış
- Proje
 - ene't GmbH
 - Yer
 - Hückelhoven, Almanya
 - Görev
 Enerji piyasasında elektrik ve gaz maliyetlerini hesaplamak için IT destekli süreçler
Uygulamalar SaaS olarak sunulur
Yüksek kullanılabilirliğe sahip güçlü ve arıza emniyetli veri merkezi
Hızlı uygulama ve IT güvenliğine ilişkin en yüksek taleplerin yanı sıra yedekli tasarlanmış bir altyapı ve mümkün olan en iyi enerji verimliliği
- Çözüm
 İki Rittal veri merkezi konteyneri, 6 LCP Inline (Sıvı Soğutma Paketleri), UPS sistemleri, Rittal CMC III izleme çözümü, IT kabinleri, IT kabinleri için soğuk koridor muhafazası