Sistem size kazandırır. Rittal, ürünleri ve çözümleri ile size somut avantajlar sunar: Süreçlerinizi hızlandırır, verimliliği artırır, maliyetten tasarruf sağlar ve çevreyi korur.
Ve her şeyden önce – Bütün, parçalarının toplamından daha çoktur.
Bu aynı zamanda "Rittal - Sistem” için de geçerlidir. Bu nedenle pano, elektrik dağıtımı, iklimlendirme, BT altyapısı alanlarındaki yenilikçi ürünlerimizi sizin için tek bir sistem platformunda bir araya getirdik. Kapsamlı yazılım araçlarımız ve global servisimizle tamamlanan, sizin için benzersiz bir katma değer oluşturduk.
Tek elden sonsuz olanaklar
Ürünlerimiz "Rittal - The System"in temelini oluşturmaktadır. Modüler yapıya sahip sistem mimarisi sayesinde çözümlerimiz, ihtiyaç ve taleplerinize tam olarak cevap verebilmektedir. Tamamen kişiselleştirilebilir, şirket büyüklüğüne veya sektöre bağlı olarak ve doğrudan standart seriden.
"Rittal – The System." sistem platformu, aynı şekilde bir IT kabini olarak da kullanılabilen VX25 panosudur. Bunun dışında, Rittal'in ürün programı, küçük gövdelerden kompakt panolara ve komple pano sistemlerine kadar çok sayıda gövde tipini kapsar.
Enerji dağıtımı alanında, "Rittal - The System." Ri4Power pano sistemi ve RiLine enerji dağıtım sistemi ile birlikte neredeyse tüm uygulama durumlarına hitap eden bir enerji dağıtım sistemi sunar.
İş yapılan yerde atık da oluşur - iklimlendirme çözümlerimiz, kullanılan bileşenlerden kaynaklanan zararlı ısının etkili bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlar. Ürün yelpazemiz, endüstriyel panolar için mükemmelleştirilen filtreli fanlardan IT altyapıları için geliştirilen soğutma tasarımlarına kadar uzanır.
İster orta ölçekli şirketler için bağımsız bir çözüm olarak bir mikro veri merkezi isterse komple veri merkezi olsun: Rittal, IT altyapıları için her boyutta tasarımlar ve ürünler sunar.
Modüler prensibe dayanan "Rittal - The System." neredeyse sonsuz sayıda uygulamayı mümkün kılar. Ve bunların hepsi tek elden.
Rittal yazılımları ile akıllı çözümler
Pano ve kumanda sistemlerinin planlamasından, projelendirilmesinden ve konfigürasyonundan IT altyapılarının kontrolüne kadar: Çok çeşitli akıllı araçlar, "Rittal - The System"in mükemmel şekilde uygulanmasında ve kullanılmasında sizi destekler.
- CAD yapı parçası kütüphanesi daha kısa planlama sürelerini mümkün kılar ve Rittal ürünleri için 3D çizimler sayesinde mühendislik ve tasarım çalışmalarını önemli ölçüde azaltır.
- Rittal Therm ile panoların iklimlendirme gereksinimleri önceden hesaplanabilir ve soğutma cihazları tam olarak özel ihtiyaçlara göre tasarlanabilir.
- Rittal Power Engineering, panolarda elektrik dağıtımı için proje planlamasını daha hızlı ve daha güvenli hale getirir.
- Rittal RiZone ile elektrik beslemesinden dağıtıma, soğutmadan güvenlik sistemine kadar tüm veri merkezleri tamamen sorunsuz bir şekilde yönetilebilir ve izlenebilir.
- Bu ve buna benzer diğer akıllı araçlar ve yapılandırıcılar, "Rittal – The System." ile verimlilik ve ekonomi bakımından en üst seviyelere çıkmanızda size yardımcı olur.
Verimlilik potansiyellerinin sonuna kadar kullanılması
Rittal System Consulting, sanayi alanında faaliyet gösteren müşterilerine danışmanlık yaptığında, yüzde 20'lere varan oranda tasarruf sağlanması hiç de zor olmaz.
Rittal System Consulting ekibinde görevli uzmanların sizinle birlikte yapacağı ilk hızlı kontrolde, bütün proses zinciri dahilindeki verimlilik potansiyelleri belirlenir. Kesin analiz daha sonra çok sayıda planlama ve yazılım aracıyla desteklenen kapsamlı bir sistem kontrolünde gerçekleşir. Bu esnada, tasarruf için size somut önerilerde bulunuruz.
Böylece, Rittal System Consulting, "Rittal - The System."in uygulama avantajlarından kapsamlı şekilde yararlanmanıza yardımcı olur. Bu esnada yüzde 20'ye varan hızlı bir tasarruf mümkündür - her sonraki proje için muazzam bir başarı.
Kesintisiz 24 saat. Dünyanın her yerinde.
Tesisler, sistemler ve IT ortamları her zaman ve her yerde en başından itibaren ve mümkün olduğunca arızasız ve düzgün şekilde çalışmalıdır. Bu, Rittal Service International'ın uzmanlık alanıdır.
Sizin için gereksinimleriniz mükemmel bir şekilde karşılayan "Rittal - The System" servisini sağlayan bir servis paketi oluşturduk.
- Teknik sorular için günde 24 saat, haftada 7 gün, 365 gün çağrı merkezi
- Hasarın bildirildiği andan itibaren garantili yanıt süresi, dolayısıyla olası en düşük üretim kesintisi maliyetleri
- Kademeli servis paketleri - Temelden özel olarak uyarlanan varyanta kadar
- Dünya çapında bakım ve yedek parça servisi
Daha hızlı - daha iyi - her yerde.
"Rakiplerimizden daha hızlı ve daha iyi olmak zorundayız. Rakiplerimiz ile aramızdaki farkı müşterilerimize her gün yeniden kanıtlamak zorundayız.” Bu, Rittal'in dördüncü kurumsal ilkesidir. Bizim için hem yol gösterici bir ilke hem de bir zorunluluktur: Odak noktamız müşterilerimizin ihtiyaçlarıdır. Bunları elimizden geldiğince yerine getirmek bu nedenle her günkü görevimizdir. Ve bu görevi tüm dünyada yerine getirmeliyiz.
- Modüler çözüm programı "Rittal - The System.” Sistem uyumluluğu sayesinde hızlı planlama, kurulum, dönüşüm ve işletim sağlar.
- Geliştirme, mühendislik, ürünler ve servis Rittal'de.
- Bütünsel mühendislik desteği sayesinde rekabette öne çıkmanızı garanti ederiz.
- Kullanımı kolay yazılım araçları müşterilerimizin hızlı ve hatasız şekilde çalışmalarına olanak tanır.
- Rittal’in bu komple ürün gamı planlama, tedarik, işleme ve servisteki kesişme noktalarını azaltır.
- Rittal System Consulting’de tüm gereksinimler için bir müşteri danışmanınız bulunmaktadır
- Pazar trendlerini hızla yeni ürünlere dönüştürürüz. İnovasyon gücümüz böylece rekabet avantajlarınızı garanti altına alır.
- Rittal kalite laboratuvarı ürünlerimizi azami özenle test eder.
- Uygulamaya özel olarak optimize edilmiş ölçülendirme ve verimli teknoloji, kanıtlanabilir enerji ve maliyet verimliliğini mümkün kılar.
- Modüler ve istendiği zaman genişletilebilir sistem mimarisi, geleceğe yönelik yatırımlarınızı güvence altına alır.
- Neredeyse tüm Rittal ürünleri stoktan temin edilebilir olduğu için stok miktarlarınız azalır.
- "Rittal - The System.” hemen hemen tüm sektörlerdeki çok çeşitli uygulamalar için çözümler sunar.
- Rittal tüm dünyada 58 yan kuruluşa, 250’nin üzerinde servis ortağına ve 1.000’nin üzerinde servis teknisyenine sahiptir.
- Uzmanlarımız ülkeye ve sektöre özgü Know-how sahibidir.
- Tüm dünyada aynı standartlardan ve tutarlı uyumluluktan yararlanın.
- Uluslararası onaylar müşterilerimize dünya çapında güvenlik sunar.
- Rittal ürün ve servisleri dünyanın her yerinde mevcuttur.
- Rittal tüm endüstri sektörlerine, makine ve tesis imalat sanayiine ve bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne yönelik çözümler sunar.
- İç veya dış ortamda: Rittal ürünleri, tüm ortamlara, hava koşullarına ve coğrafi koşullara uygundur.
- Rittal ürünleri bina teknolojisinden üretime ve veri merkezine kadar şirketinizin tüm alanlarına entegre edilebilir.