知识库

关于重要主题内容的信息

知识库

知识库

您可在此查看关于威图产品许可证、威图表面防护、质量管理、EDI、EMC 方案和搬运处理指南的信息。

产品许可

威图的质量实验室经过认证,可按照所有已知的国际标准进行检测和测试。为了满足这些标准的要求,每台威图控制柜会经过多达 20 项不同的检测。

认证

威图产品符合国际公认的最高质量标准

所有组件均按照国际法律法规进行了最严苛的检测。全面的质量管理体系确保了始终如一的高产品质量。外部检测机构的定期生产检查,确保了我们的产品符合全球标准。

CE 符合性

威图控制柜空箱体的 CE 标识

关于 CE 标识,基于 DIN EN 62208 标准的类型检测,控制柜空箱体对应于适用的欧盟指令(低压指令 2014/35/EU),根据该指令,空箱体必须带有相应标识。

威图表面防护

威图使用新型表面处理技术。我们的产品表面有纳米涂层,因此目前已具备顶尖水平的表面防护和耐腐蚀性。

威图仍在不断开发和测试新型工艺,优化产品的耐用性、功能和安全性。由于采用了纳米涂层,威图为箱体和控制柜表面处理技术树立起新的标杆。

表面升级

威图的升级检测程序

Surface Protection Plus(表面防护升级)是我们的升级检测程序,可在系统级别检测材料。也就是说,整个产品,而不仅仅是单个部件,都要在相关应用范围内进行检测。

防指纹/防涂鸦

污垢无处可藏

早在古希腊时期,人们就已经认识到:我们的宇宙是由微小的粒子组成的。如今,这些知识为我们的研究提供了助力。纳米技术可防止物质渗透到原子球中,从而防止材料结构在纳米层面发生变化。

威图涂层结构

绝佳的表面防护

威图采用三重表面处理工艺,确保了最佳的防腐蚀保护,并且不受矿物油、润滑剂、加工乳液和清洁溶剂等的影响。

了解质量管理信息

关于威图产品的 IP 和 NEMA 防护等级、ECB•S 认证、质量管理和环保情况的信息。

经过实验室检验的质量

突破一切限制的质量管理

创新型威图产品的应用领域越来越多,所面临的要求也愈发复杂。

Product environmental protection at Rittal

About environmental protection at Rittal

“We are aware of our responsibility to the environment and society in which we live. We want, therefore, to take part in shaping and improving it.” This company principle guides our daily actions.

更多知识

EMC 方案

用以实现最佳的电磁兼容性

电场、磁场和电磁场无处不在,包括控制柜和设备箱体周围。 这种电磁环境可能会成为技术设备的干扰因素。此外,设备本身在运行过程中会产生电磁场,这同样可能对环境产生干扰,甚至可能会造成破坏。

EDI

两家企业之间标准业务过程的电子数据交换

什么是 EDI? EDI 全称是“Electronic Data Interchange”,意为两家企业之间标准业务过程的电子数据交换。

UKCA marking

威图满足众多产品需求

自截止2020年1月31日大不列颠及北爱尔兰联合王国(英国)脱离欧盟,英国独立于欧盟单一市场的自己的法律体系已开始生效,CE符合性标志已被UKCA(英国合格评定)标志所取代。UKCA的技术要求(基本要求)和模块与欧盟合格评定过程大致相同。因此,不需要进行新的技术评估。