蒂森克虏伯钢铁公司

蒂森克虏伯钢铁公司选用威图边缘数据中心扩增 IT 基础设施

就在几年前,各钢铁制造商还是在自己的研究实验室里,通过成本高昂的测试来开发新产品。而现在,由于强大的计算机系统接管了大部分计算工作,因此已经能够更快、更高效地完成开发工作。但只有通过先进的 IT 系统,才能高效地评估所产生的数据量,从而缩短产品上市时间,并提高竞争力。在威图边缘数据中心的帮助下,蒂森克虏伯钢铁公司快速、灵活地直接在生产驻地建设所需的 IT 基础设施,以推进各个钢铁生产流程的数字化。为此,公司还直接在生产驻地安装了威图 IT 集装箱,用作边缘数据中心,包括云连接。

威图数据中心集装箱是我们综合安全方案的重要组成部分,符合我们对最高安全标准的要求。我们将直接在我们的生产驻地,建立我们与威图合作开发的边缘数据中心,这样就能快速、高效地为物联网应用提供支持。
蒂森克虏伯钢铁公司首席信息官 Michael Kranz 博士
With the help of Rittal Edge Data Centers, thyssenkrupp Steel is quickly and flexibly building the IT resources required directly at the production sites to advance the digitization of a wide range of steel production processes.

在生产驻地就地安装

数字化是蒂森克虏伯钢铁公司企业战略的重要组成部分。数字化过程中产生的数据,构成了决策、分析和预测的基础。因此,待处理的数据不断增多,迫使企业对其 IT 基础设施进行相应的调整。为了提高计算能力,确保数据随时可用和整个系统的安全性,以及提供数据时较短的延迟时间,蒂森克虏伯钢铁公司选择使用威图开发的边缘数据中心。这些边缘系统建在坚固的钢制集装箱内,装有安全门,并允许对多个相关参数进行详细的监测,包括访问控制、防火和故障安全性。数据中心集装箱配有经过预配置的冷却或供电组件,因此可快速、无风险地搭建起基础设施。

基于伙伴关系的合作

在项目开始时,威图首先与蒂森克虏伯钢铁公司一起分析了边缘数据中心要实现的目标,然后确定了必要的规格。威图边缘数据中心采用模块化设计,因此客户可灵活地按照未来的需求快速调整其 IT 环境。生产环境中安全、高度可用且标准化的 IT 基础设施,是生产 IT 和先进的数据中心技术日益全面自动化的基础。

概览

项目
蒂森克虏伯钢铁公司
地址
杜伊斯堡, 德国
挑战

与生产密切相关的过程的数字化,需要安全、标准化和高度可用的 IT 基础设施

数据量大,要求快速提供数据,延迟时间短

生产 IT 的自动化程度不断提高

解决方案

威图数据中心集装箱 (RDCC),带有经过预配置的冷却或配电组件,用以快速完成基础设施的安装

直接安装在生产驻地,用作边缘数据中心

高物理安全性