想象一下,如果云计算和边缘计算、数据分析、人工智能或 5G 等技术能够自动不断向前发展(无论速度如何),会怎样?如果未来不再会因数据量爆炸式增加而面临难以解决的 IT 任务呢?如果现在就有一个面向所有 IT 场景的标准化平台,让您能够更快、更安全且更自主地应对挑战呢?还有,如果可以通过快速采集、传输和分析大量数据,来打造新的商业模式,同时仍然保留对数据的完全主权呢?
这些是天方夜谭吗?不。它们已成为现实。威图携手姊妹公司 German Edge Cloud 和其他合作伙伴开发了“威图 IT 生态系统”,将这些设想变成了现实。该系统采用标准化的组件、系统和解决方案,为边缘和云场景创建可扩展的、经济的 IT 环境,满足所有要求。
威图 IT 生态系统
我们的产品组合包括机柜、系统附件、机房、集装箱、完整的 OT 基础设施、交钥匙数据中心以及数据中心的驻地和管理服务。从规划到实施,再到 IT 基础设施的运营和优化,我们可一站式提供面向数据中心生命周期每一个阶段的全方位服务。此外,German Edge Cloud 还可提供私有云平台和管理服务,以及基于人工智能的实时工业边缘云应用。
威图 RiMatrix NG – 面向所有 IT 基础设施的开放式系统平台
由于采用标准化、模块化的系统技术(包括机柜、电源、冷却设备、安全装置和监控),因此可针对所有 IT 场景便捷、灵活地构建定制解决方案。从小型的单独式机柜安装,到边缘、企业、主机托管应用,再到超大规模数据中心,均不在话下。
威图的优势::
灵活度超高
- RiMatrix NG 在各个方面(功率范围、安装范围、可用性、故障安全性、与认证合作伙伴的对接)的灵活度都超高
- 有多种财务模式(租赁)供选择,因此您的投资可扩展,可按需求决定
- 平台不断再开发,可适应未来的技术趋势
- 基于节能组件的可持续、可降低成本的模块化设计
安全的解决方案
- RiMatrix NG 符合国际标准,代表着威图的高品质水平
- 与已安装的系统兼容,因此能够可靠地进行扩展
- 通过国际认证,可在全球范围内使用
- 提供各类文档和培训,以及全面的生产安全服务
应用便捷
- 预先定义的、经过测试的数据中心解决方案以及首次将 OCP 技术整合到标准应用程序中,降低了客户成本
- 可精确地按照 IT 组件以及上级管理系统和应用程序的要求进行定制
- 整体式解决方案,应用便捷
- 得益于威图配置系统,可便捷地完成组件配置
- 在 24/48 小时内交付产品(欧洲范围内)
Rittal DataCube RDC – 装在集装箱中的数据中心
数据量的不断增加极大地影响着 IT 基础设施。同时,人们对数据计算以及存储服务的需求也在持续攀升,因此所需要的服务器以及存储系统越来越多,而 IT 基础设施的存放区域却几乎没有扩大的余地。在这种情况下,威图的集装箱式数据中心是理想之选。这种数据中心采用标准化系统,安装便捷,并且可按照客户的需求定制。
威图的优势::
- 基于平台的定制集装箱解决方案
- 可采用预定义的模块定制理想的集装箱数据中心
- 集装箱解决方案经过预装,因此可快速准备就绪
- 威图负责项目设计
- 经过现场测试的交钥匙解决方案,提供全面的文档资料
IT 生命周期
数据中心在不断发展和变化。因为它需要灵活地跟上不断变化的企业要求。威图在 IT 生命周期方面开发有全面的解决方案组合,可在数据中心生命周期的所有四个阶段为您提供支持:从跨越多个驻地的 IT 基础设施的规划和实施,到运营和优化。
设计
在形成设计概念后,首先选择应使用的解决方案模块,并计算投资 (CAPEX) 和运营成本 (OPEX)。
实施
布置物理基础设施(配电、冷却、监控、安全)。集成 IT 组件(服务器、存储、交换机),可由威图和合作伙伴负责。随后对其进行调试和验收。
运营
数据中心的运营可由客户或我们的合作伙伴(“管理服务”)负责。
优化
对所安装的解决方案的效率、成本和可持续性进行分析,从而确定数据中心的优化潜力。
IT 咨询和系统解决方案
数据中心项目按照多个维度分为不同级别。那么,如何确定正确的结构和规模?如何在小型分布式边缘数据中心、集装箱和高性能数据中心、“传统”核心和企业数据中心或云、主机托管和超大规模数据中心之间做出选择?还有,怎样规划布置冷却装置?是选择机柜温控系统、并联式还是分区温控系统,用水还是制冷剂,间接还是直接冷却?
采用考虑到所有框架条件和影响因素的整体方法,有助于避免规划错误,并制定出面向未来的解决方案。威图 IT 能力中心的专家团队拥有全面的专业技术诀窍,参与过无数的国际 IT 项目,经验丰富。我们的专家可在数据中心的方案开发和执行、总拥有成本计算以及安全和监控/维护规划等各个方面为您提供帮助。
我们的服务范围:
- 经 IPMA 认证的主管项目经理
- 在德国,基于 DIN EN 50600 标准进行项目设计
- 由 Uptime Institute 的认证 Tier 设计师进行方案开发
- 基于多年的经验和全面的产品组合进行规划
您的收益:
- 可在 IT 项目任意阶段获得专业的咨询服务
- 根据您的需求量身定制设备方案
例如 ABB、HPE、西门子和 Atos
威图与全球知名的市场领导企业建立了战略联盟,这有助于我们利用知识共享、市场准入和支持国际化客户方面的协同效应。通过这种联盟,我们可以提供完整的 IT 解决方案和全面的服务,从合适的 IT 硬件到安全、高效和可扩展的基础设施,不一而足。例如,安全边缘数据中心 (Secure Edge Data Center, SEDC) 采用了 ABB 的冗余和安全电源,以及 HPE 的创新 IT 应用和服务。此外,威图也是世界领先的 IT 基础设施供应商之一,与 Atos 公司在数据中心的规划、搭建、运营和服务方面进行合作。我们还与西门子携手提供“集装箱即服务”(Container as a Service) 解决方案,使物联网应用能够在任意位置安全、快速地得以使用。与经销商/代理商或系统集成商等渠道伙伴的密切合作,也有助于简化完整的、随时可用的数据中心的高效交付过程。
制造商实力带来的优势
现代化的 IT 设备是许多企业的命脉。随着数据量的增加及其复杂程度的不断提高,企业现在比以往任何时候都更依赖于始终可用、可靠的数字化基础设施。在此背景下,就要求服务合作伙伴拥有全面细致的专业知识和出色的服务水平,并且能迅速响应需求。威图服务团队具有以下优势:
威图的优势:
- 服务全面,涵盖了从方案设计到售后服务的整个过程
- 通过专业的生命周期管理为您的 IT 设备提供可靠支持
- 高素质的服务技术人员和基础设施专家
- 专业知识扎实,具备制造商的实力
- 基于 Web 的自动化服务过程
- 可随时提供原厂备件
以可计算的成本满足 IT 使用需求
如果不想购置和运营自己的数据中心,您也可每个月支付一定费用,从云端按需购买定制的 IT 基础设施作为一项服务。对于有较高的数据保护要求和严格的合规规定的客户而言,这种方案是理想之选。此方案由威图的姊妹公司 German Edge Cloud 提供,特点是,可以按照客户要求组合可重复使用的模块。
German Edge Cloud 从位于德国法兰克福的三个独立的 T3+ 级数据中心,提供最先进的云平台技术。这些平台可根据具体的要求进行技术编译,根据合规规定进行私有化,并在必要时辅以额外的服务和运行模块。
威图的优势:
- 从“数据中心即服务”到“基础设施即服务”,再到“分布式平台即服务”
- 管理平台和应用服务:支持数据库、负载平衡器等的运行
- 过渡伙伴:设计和实施大规模迁移项目,包括逐步将遗留系统转换为现代云技术
- 转型推动者:我们的专家可使您的应用和 IT 环境达到新的自动化水平,并为您提供 IT 战略咨询支持
ONCITE - 面向工业的一体化解决方案
ONCITE 是一种交钥匙边缘云数据中心,用于要求数据主权的实时工业 4.0 应用场景。它可几乎实时地存储和处理生产数据(“on premise”),并为基于人工智能的分析进行协调。
因此,公司仅需很短的准备时间,就能对生产过程进行数字化优化、以价值最大化的方式使用数据,并提供数据用于后续应用。用户对自己的数据保留全部主权,可以自行决定谁可以访问哪些数据,以及希望使用哪些平台和公共云来与合作伙伴互联。
此解决方案由洛飞腾集团旗下的威图和 German Edge Cloud 公司,携手博世工业互联团队和弗劳恩霍夫协会开发而成。
Lefdal Mine 数据中心 (LMD)
位于挪威西海岸的 Lefdal Mine 数据中心树立起新的标杆。该数据中心是一个五层楼高的隧道系统,占地 12 万平方米,总电容达 200 MW。它完全由可再生能源供电,并由附近峡湾的水进行冷却。与例如位于德国的云数据中心相比,它可将成本降低最多 40%。而且,该数据中心非常安全:岩层实现了对电磁波的天然防护,进入通道也限制为仅两个入口。
Lefdal Mine 数据中心是世界上唯一的此类设施,而且也是一项值得的投资,因为越来越多的企业需要高度灵活、安全且高效的 IT 资源。标准化的威图数据中心集装箱能很好地满足这些要求。仅需六个星期,就能搭建起灵活、可扩展的 IT 基础设施。