Leggi stringenti come quella sulla Normativa F-gas sono la prova che le aziende hanno un ruolo sempre più centrale nel promuovere la protezione del clima. Lo scopo è quello di ridurre l'impronta di carbonio. Se le aziende desiderano continuare a essere competitive sul mercato, è necessario agire rapidamente. In Rittal, comprendiamo a pieno questa urgenza. Questo è il motivo per cui, passo dopo passo, stiamo iniziando a cambiare la nostra intera gamma di prodotti di climatizzazione utilizzando il gas R-513 che è più rispettoso dell'ambiente rispetto al precedente.
Cambio del refrigerante senza fatica e spese aggiuntive
Cambiando il nostro refrigerante, garantiamo che la tua produzione non solo continuerà a essere conforme al regolamento, ma aprirà anche la strada un futuro più sostenibile.
Questo cambiamento impatta sull' intera gamma di condizionatori Rittal della linea Blue e+ e Blue e . Inoltre, i nostri chiller Blue e+ e Blue e stanno passando gradualmente al refrigerante R-513A. L'unica eccezione è rappresentata dai nostri condizionatori Blue e+ S con una potenza compresa tra 0,3 e 1,0 kW, in quanto il refrigerante R-513A è già utilizzato in questi prodotti.
Per te non vi è alcuno sforzo o spesa aggiuntiva, nè nuovi disegni o modifiche ai numeri degli articoli. Il nostro scopo è quello di rendere la transizione il più semplice possibile per te, permettendoti di concentrarti sul tuo business.
Buoni motivi per usare il refrigerante R-513A
Più basso potenziale di riscaldamento globale (GWP): il refrigerante R-513A ha un potenziale di riscaldamento globale di molti inferiore rispetto al refrigerante R134a. Il valore GWP per il R134a era 1,430, mentre per il R-513A è solo 631 . Nel caso dei nostri chiller, il valore GWP si riduce del 70% (da 2,088 del R410a fino a 631 del R-513A).
Ciò significa che i nostri prodotti sono conformi ai severi requisiti del mercato statunitense, dove il valore GWP di 700 verrà applicato alle unità di climatizzazione dal 1° gennaio 2025 e ai chiller dal 1° gennaio 2026 (già applicato in California e a Washington dal 1° gennaio 2024). Con i nostri prodotti ci adeguiamo anche alla normativa canadese, applicabile dal 1° gennaio 2025, che prevede un valore GWP di 750 per i chiller
Il nostro obiettivo è quello di continuare a sviluppare soluzioni di climatizzazione efficienti dal punto di vista energetico ed ecologiche e di utilizzare refrigeranti che soddisfino tutti i futuri requisiti di protezione ambientale globale. Sei quindi in buone mani, ora e negli anni a venire.
Importante da sapere: il regolamento si applica solo alle nuove unità di climatizzazione; le apparecchiature esistenti possono essere utilizzate e manutenute con i refrigeranti R134a/R410a fino al 2032. Da quel mometnoin poi, il divieto di manutenzione e assistenza si applicherà alle apparecchiature che utilizzano refrigeranti con un valore GWP superiore a 750.
I benefici per te
- A prova di futuro: sei già conforme ai futuri requisiti legali applicabili sia in Europa che negli Stati Uniti.
- Sostenibilità: utilizzando un refrigerante più ecologico, ridurrai l'impronta di carbonio della tua produzione.
- Opportunità di mercato a livello globale: con un GWP inferiore a 700, la nostra gamma di soluzioni di climatizzazione consente un accesso illimitato ai mercati di tutto il mondo..
Sapevi di doverti registrare all'Union’s F-gas Portal (F-gas portal of the European Union) se vuoi importare e esportare unità di climatizzazione che contengono F-gase?
Siamo qui per te!
Desideri ricevere maggiori informazioni? Contattaci.