Finans

Dijitalleşme: Finans sektörü için yeni fırsatlar

Blok zinciri ve kripto para birimleri gibi teknolojiler finans sektörüne yeni zorluklar getiriyor, ancak hepsinden önemlisi daha fazla verimlilik ve daha fazla güvenlik için yeni fırsatlar ve olanaklar sunuyor. Rittal, finans kurumlarının veri yönetimi ve güvenlik gereksinimlerini karşılayan doğru çözümlere sahiptir.

Büyük miktarda veri toplayan, ileten ve değerlendiren ve böylece yeni yapılar ve süreçler yaratan yenilikçi teknolojiler ve mobil iletişim biçimleri, finansal kurumlarının tekliflerini ve hizmetlerini genişletmeleri için büyük fırsatlar sunar. İnternet bankacılığı sayesinde müşteriler, bankacılık işlemlerini her yerde ve her zaman yapabilir ve finans sektöründe dijitalleşme sayesinde, kurumsal müşterilere, işlem seçenekleri ve faaliyet alanları açısından daha fazla olanak sunar. Bankalar, kurumsal müşterilerinin bankalarından aldıkları paraları nasıl değerlendirdiklerine dair yeni bilgiler elde edebilirler. Bireysel duruma bağlı olarak, bir işlemin riski daha iyi değerlendirilebilir. Böylece bankalar süreçlere çok daha doğrudan katılır.

Kullanılabilirlik ve güvenlik çok önemlidir

Yeni teknik olanaklar nedeniyle hizmetlerin kullanılabilirliği artar. Banka müşterileri, bankacılık işlerini farklı satış kanallarında yapabilmeyi bekler, bu sayede istenilen kanalın özgürce seçilmesi mümkün olmalıdır ve kanallar da istedikleri zaman değiştirilebilmelidir. Bu OmniChannel yaklaşımı, tüm kanalların her an değişimin kolayca mümkün olduğu ve sürekli kullanılabilirlik sayesinde müşteri memnuniyetinin korunduğu hatta arttığı bir ağ oluşturma hedefini takip eder. Dijital görev bakımından OmniChannel kullanılabilirliği bu nedenle finans sektöründeki en önemli stratejik kararlardan biridir.

Uzun vadede finans sektörünü değiştirecek trendlerden biri de blokzincirdir. Bu yenilikçi teknoloji, mülkiyeti net bir şekilde atayan ve gerektiğinde değerlerin saniyeler içinde aktarılabileceği global bir sicil sağlar. Blokzincir teknolojisi, örneğin, merkezi bir finansal aracının katılımı olmadan ödeme işlemlerinde kullanıcılar arasında tamamen anonim işlemlere olanak tanır. Her işlem tüm katılımcılar tarafından kontrol edilir ve belgelenir. Bu nedenle sonradan manipülasyon imkansızdır. Bitcoin gibi kripto para birimleri, son yıllarda blokzincir teknolojisini bilinir hale getirdi, ancak aynı zamanda ekonominin diğer birçok dalında fırsatlar ve potansiyel sunmaktadır. Örneğin, blokzincir, borsa kapanışı sonrası ticaret gibi elektronik ticaret sistemlerinde kullanılabilir. Blokzincirin daha da geliştirilmesi, akıllı sözleşmeler olarak adlandırılanları da kapsar. Buradaki bloklar sadece basit finansal işlemleri içermekle kalmaz, aynı zamanda hisse senetleri, tahviller, vadeli işlemler veya krediler gibi menkul kıymetler için tüm sözleşmeleri de kapsar.

Bankaların ve finans kuruluşlarının bu yeni olanaklardan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için, güvenilirlik ve mümkün olan en yüksek düzeyde siber güvenlik sunan yüksek kullanılabilirlik ve modern bir altyapı gerekmektedir. Çünkü finans sektörü için artan potansiyele ek olarak, bilgisayar korsanları için de fırsatlar artmaktadır. Modern bir bilgi teknolojileri güvenliği bir yandan dijital dönüşümün zorluklarına hakim olmalı, diğer yandan daha fazla gelişme için sağlam bir temel oluşturmalıdır.

Universal-Investment: Data centre installed in record time

To meet new market requirements and reflect the asset management company’s dynamic growth, Universal-Investment created a new data centre at its site in Frankfurt in collaboration with project partner Canzler Ingenieure. The RiMatrix S from Rittal was selected for the modular data centre, which is a security room in itself, complete with a physical access control system. It also incorporates a protective shell that affords further protection against fire, water and smoke. In the event of a power outage, the UPS unit installed in RiMatrix S steps in first, before the in-house diesel generator starts to supply backup power to the entire building.

Dijitalleşme

Dijitalleşme, endüstride yeni iş modelleri yaratıyor

Ağ bağlantılı ve akıllı: Dijitalleşme tüm sektörleri etkiler.

BT altyapısı

Data Center Solutions

Konteyner içinde modüler veri merkezleri mükemmel ve ölçeklenebilir çözümü sunar, - ister orta ölçek, Cloud ve Edge uygulamaları ister veri merkezi konteynerleri olsun - modüler...