无论是工业4.0或者IOT,均已经被很多公司提上议事日程,但数字技术的应用潜力还未被完全释放。威图的目标是将IT和OT(运营技术)整合到一个全面的解决方案中。这样的解决方案需要我们搭建更加互联互通的的数字化生态系统,以此来提高制造业的透明度、效率和可持续性。
2022年5月30日至6月2日,汉诺威工业博览会在德国召开。展会上,来自Rittal, Eplan, Cideon and German Edge Cloud的联合展台,将在11号展厅E06展位,向全球参观者展示:如何助力您构建面向未来的智慧工厂。这个联合展台,汇集了我们在不同领域的专业知识--从机柜工业4.0、IT基础设施到边缘云技术和智慧服务。这些专业领域的知识积累赋予我们能更好的为您生产基础设施生命周期中的各个阶段提供强大而有力的支持。敬请期待!
威图、易盼 & 德国云
为您的智慧工厂带来三重助力
数字化转型的亮点
行业的数字化转型需要网络化解决方案——一个结合了世界、行业和 IT 两方面优点的技术平台。 我们汇集了来自面板制造、开关设备和机器制造、IT 生态系统、智能服务和边缘云技术的解决方案合作伙伴。
亮点探索:
您专属的智能工厂解决方案
您需要一个能融合不同生态系统的标准化解决方案。
Rittal(机柜、温控系统和配电技术)、Eplan(软件和服务解决方案)和German Edge Cloud,是您在机柜工业4.0、IT生态系统和边缘云技术方面的综合解决方案提供者。
我们特有的组合方案,为各行各业的客户提供专有的多功能的解决方案。
采用久经考验的 Blue e+ 技术的最小输出类别 (300 – 1000 W) 的 Blue e+ S 冷却装置是世界上最节能的。 这意味着它们还可以减少您的机器和系统的碳足迹。 现在以全新设计提供,具有许多智能功能,例如直接链接到智能服务门户。
输出类别为 2 kW – 5 kW 的节能气候控制解决方案,可用于可靠的户外使用。 为您带来的好处:平均节能 75%,适合全球使用,以及最大的故障安全性。
威图智能服务结合了威图的一系列支持物联网的产品和传感器,为您的冷却装置提供智能维护。 给您带来的好处:通过需求驱动的维护以及远程诊断和建议来提高您的服务效率,以便快速分析和排除故障。
VX25 TopTherm 冷水机组是冷水机和机柜的完美搭配,可实现高效的过程和机器冷却。 给您带来的好处:最小的占地面积、卓越的效率和快速的可用性。
新型紧凑型塑料机柜 AX:先进的系统技术与极其坚固的材料相结合。 为您带来的好处:更好的保护、更高的灵活性和更高的生产力。
VX SE 是系统机柜和独立式机柜技术的巧妙结合。 对您的好处:节省选择和订购时间,同时通过最大的多功能性和简单的操作提高您的生产力。
带有 VX25 的用于单个开关设备的标准化模块化系统 - 现在扩展到最大 6,300 A。为您带来的好处:用于个性化配置的灵活模块化系统、快速组装时间以及集成经过认证的无源和有源意外电弧保护的选项。
可持续供电的可靠解决方案。 为您带来的好处:卓越的供电可靠性、人身保护、可靠的工厂可用性和降低的能源消耗。
威图与其合作伙伴合作,设计用于组装充电站的中央基础设施元素——从机械部件到配电和气候控制。 为您带来的好处:高效的系统配置、最大程度的防风雨保护,加上巧妙的气候控制概念,无论天气如何,都能实现最佳温度和恒定的热量分布。
机柜“智”造4.0
更快、更好、更低成本的生产,是控制系统和成套设备制造商持续面临的挑战。Rittal和Eplan的解决方案旨在通过产品数据、工程软件、设计工具和云技术解决方案,来简化和加速控制系统和成套设备的生产流程。
如何使您的电气规划更高效? 为工业自动化生态系统中的无缝数据和相互关联的流程提供软件和服务。 其中的核心是最新一代软件 EPLAN Platform 2022。 通过数字网络节省宝贵的工作时间和资源。
用于 VX25 Ri4Power 低压系统的简单配置。 对您的好处:易于理解的单个项目管理,以及生产文档的自动生成,包括设计验证。
使用 Rittal ePOCKET 数字布线计划口袋简化和加速您的设计、运营和服务活动。 为您带来的好处:直接以数字方式交付机器文档、最新数据,以及通过所有服务和维护节省时间和成本。
Rittal 配置系统已作为 RiPanel 重新推出 - 具有优化的用户指导和许多新功能。 为您带来的好处:快速、简单、经过合理性检查的威图产品和附件配置,以及通过 EPLAN Pro Panel 与工程流程的最佳集成。
Perforex MT S 系列的钻孔和铣削中心可对所有可加工材料进行全自动加工。 为您带来的好处: 加工吞吐量时间提高多达 85%。
RiPanel Processing Center 工具可确保对 Rittal 的 Perforex MT 和 Secarex 机器进行更高效的作业管理。 对您的好处:最佳的计划信心和更容易遵守最后期限、有效利用资源以及对任何最后一刻的变化做出快速响应。
接线端子WT 全自动电线组装站提供电线制造工艺,例如长度切割、绝缘剥皮、压接和贴标签。 为您带来的好处: 更简单、更快速、更准确且可重复的各个级别的流程。
IT生态系统
生产过程需要变得更加高效。 一致的数字化和完全的透明度是确定协同效应和提高效率的关键。
Rittal 和 German Edge Cloud 及其合作伙伴提供一系列解决方案来满足所有要求,为您的所有边缘和云场景提供可扩展、经济高效的 IT。
带有 Blue e+ 系列室外冷却解决方案的新型 IT 容器:通过将高效冷却模块安装在外部,模块化容器内部有更多空间可用于您不断扩展的 IT — 一种神奇的节省空间的设计和令人印象深刻的小 碳足迹。
微型数据中心是您 IT 的完整解决方案:高效冷却、智能配电、全面监控和物理访问保护。 您的多合一解决方案。
我们的 IT 能力中心遍布全球主要中心——由我们在德国的系统工程师提供支持——以协助您的所有数据中心设计和执行项目。 凭借在多年从事无数全球项目的经验积累的综合专业知识,威图的国际认证专家和高度专业化的设计师在项目的每个阶段都在您身边
即使使用小型、可扩展的过程单元也可以处理生产数据:
为单个机器和较小的数字化项目轻松访问 ONCITE 数字生产系统 (DPS)。