金融

数字化:金融行业的新机遇

区块链和加密货币等技术给金融行业带来了新的挑战,同时也为提高效率和安全性提供了新的机遇和可能性。针对金融机构在数据管理和安全性方面所面临的要求,威图可提供合适的解决方案。

创新的技术和移动通信形式通过采集、传输和评估大量的数据来创造新的架构和流程,为金融机构扩大产品和服务范围带来了巨大的机遇。由于有了网上银行,客户可以在任何地方、任何时间办理银行业务。而当涉及到企业客户时,金融行业的数字化正在创造更多新的操作选项和业务领域。对于银行而言,则开始能够了解到他们的企业客户是如何使用从银行提取的资金的。根据个别情况而定,这可能例如有助于评估交易风险。通过这种方式,银行更直接地参与到流程中。

可用性和安全性是关键

新的技术方案提高了服务的可用性。客户希望能够通过多种渠道、任意选择喜欢的途径完成银行业务,同时还要能随时切换渠道。这种全渠道方法旨在将所有渠道联网,以确保客户能随时轻松切换,同时通过贯穿始终的可用性保持甚至提高客户满意度。因此,鉴于数字化挑战的存在,全渠道可用性已成为金融行业最重要的战略方向之一。

区块链这一趋势将持续改变金融行业。通过这种新的颠覆性技术,能够实现全球性登记,该登记可以明确地分配所有权,并在必要时帮助迅速转移资产。以支付为例,区块链技术使用户之间的交易完全匿名,摆脱中央金融中介机构的参与。所有参与方都会检查和记录每笔交易,从而防止后续的篡改。虽然区块链技术近年来主要因比特币等加密货币而声名鹊起,但它也为许多其他经济部门带来了相当大的机遇和潜力。例如,区块链可用于电子交易系统,如盘后交易。区块链技术的进一步开发成果还包括所谓的“智能合约”。在这种情况下,区块不限于简单的金融交易,而是包括与股票、债券、期货和贷款等证券有关的所有合同。

为了最大限度地利用这些新机遇,银行和金融机构需要高度可用的、先进的基础设施,以确保可靠性和最大程度的网络安全。这一点至关重要,因为随着金融行业的潜力持续增长,黑客的活动范围也在不断扩大。尖端的 IT 安全防护应当能够轻松应对数字化转型的挑战,同时也为进一步发展奠定坚实的基础。

环球投资 数据中心在创纪录的时间内安装完毕

为满足新的市场要求,体现资产管理公司为了实现动态增长,环球投资与项目合作伙伴Canzler Ingenieure合作,在其位于法兰克福的基地创建了一个新的数据中心。The RiMatrix S模块化的数据中心选择了威图公司的产品,它本身就是一个安全室,并配有一个物理访问控制系统。它还集成了一个保护性的外壳,可以进一步防止火灾、水和烟雾。在停电的情况下,安装在RiMatrix中的UPS装置可以为数据中心提供安全保障。在内部的柴油发电机开始为整个大楼提供备用电源之前,首先介入。

威图公司和德国边缘云提供 "德国制造 "的IT安全”

与姐妹公司German Edge Cloud一起,威图从单一来源提供IT安全解决方案。这为客户提供了最终的IT安全领域 –他们的操作技术(OT)、云服务和他们的应用。此外,这两个合作伙伴从位于德国的数据中心提供多功能的云服务,这意味着数据在处理过程中始终保持在德国。威图公司的RiZone解决方案带有 "德国制造的软件 "的字样。” 德国联邦IT行业中小型公司协会(BITMi)的标志,这表明它符合最高的安全要求并受益于持续的发展。该标志首先反映了服务、质量和未来生存能力等方面。客户支持和培训团队讲德语,软件在德国实验室测试,解决方案的进一步发展是合同的规定之一。RiZone 是一个DCIM(数据中心基础设施管理)解决方案,用于监控复杂的基础设施。

数字化

数字化为工业领域创造了新的商业模式

网络化和智能化:数字化影响着所有行业。

IT 基础设施

数据中心解决方案

模块化集装箱数据中心提供完美的可扩展解决方案——无论是中型、云端和边缘应用,还是预先配置的集装箱式数据中心,都可以使用我们的模块化集装箱系统,您始终可为您的应用找到合适的解决方案。