레퍼런스

승자가 되는 방법

자동차 제조, 풍력 터빈, 유람선 또는 공항에서 - Rittal 솔루션은 다양한 방식으로 사용될 수 있습니다.

 

특정 요구 사항이 있습니까? 당사의 광범위한 산업 노하우를 바탕으로 가장 적합한 최상의 솔루션과 서비스를 제공할 수 있습니다. 다음 고객 레퍼런스에서 귀사도 어떻게 혜택을 받고 승자가 될 수 있는지 알아보십시오.

 

SBRS GmbH

비와 햇빛으로부터 보호

프라이부르크/브라이스가우에서는 기후 친화적인 전기 버스가 운행됩니다. 바람과 날씨뿐만 아니라 개인의 접근으로부터 이상적인 보호 기능을 제공하는 Rittal의 구성 요소가 포함된 SBRS GmbH의 독창적인 충전 인프라를 통해 버스가 최적으로 충전됩니다.

Lidl Finnland

스마트한 쇼핑

쇼핑 목록의 맨 위에 있는 커피가 선반에 없습니다. 핀란드의 LIDL에서는 이런 일이 일어날 수 없습니다. Rittal의 IT가 선반에 항상 충분한 재고가 채워져 있도록 해주기기 때문입니다.

Meurer etechnik GmbH & Co. KG

"AX는 훨씬 더 유연합니다"

수동 작업은 제어 시스템 및 스위치기어 제조에서 많은 시간이 소요되는 작업 중 하나입니다. 진정한 속도 조절이 필요합니다. 즉, 다루기 쉽고 더 빠르며 더 많은 설계 자유를 제공하는 솔루션이 필요합니다. 따라서 Meurer e-technik은 생산 효율성을 높이기 위해 Rittal의 새로운 AX 콤팩트 인클로저를 사용합니다.

thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel, Rittal 엣지 데이터 센터로 IT 인프라 확장

Rittal 엣지 데이터 센터의 도움으로 thyssenkrupp Steel은 광범위한 철강 생산 공정의 디지털화를 촉진하기 위해 생산 현장에서 직접 필요한 IT 역량을 빠르고 유연하게 구축하고 있습니다. 이를 위해 클라우드 연결을 포함한 엣지 데이터 센터로 작동하는 Rittal IT 컨테이너가 설치되었습니다.

Schweizer Südostbahn AG

탁월한 가용성을 위한 미래 보장형 데이터 센터

열차의 시간 엄수는 Schweizerische Südostbahn에게 최우선 순위입니다. 이를 위해서는 매우 안정적인 IT가 필수적입니다.

Tritium

모두를 위한 전기 이동성

Rittal 제품의 국제적 가용성과 품질은 주문을 수주하는 데 결정적인 역할을 했습니다. Rittal 솔루션은 무엇보다도 충전소의 민감한 전기 부품을 환경적 영향으로부터 보호하는 데 사용됩니다.

송도

대한민국의 스마트 시티

이른바 스마트 시티 즉 네트워크로 연결된 첨단 생활 공간은 개인의 삶과 직업 생활을 개선함과 동시에 더 지속 가능하게 만들기 위한 것입니다. 대한민국 인천시의 새로운 지역에서 이러한 인프라의 예를 찾을 수 있습니다. Rittal은 미래를 위한 데이터 센터를 설계했습니다.

Zweifel Pomy-Chips AG

품질을 약속하는 Rittal 위생 디자인 인클로저

Zweifel Pomy Chips의 식품 생산에는 엄격한 규정이 적용됩니다. 여기에서 스테인리스 스틸로 만들어진 Rittal 인클로저가 내부 품질 지침과 국제 ISO 및 IFS 지침을 준수할 수 있도록 지원합니다.

ARRI

새로운 데이터 센터를 위한 레드카펫

디지털 기술은 최근 몇 년 동안 영화 산업에 혁명을 일으켰습니다. 여기에서도 빅 데이터가 키워드입니다. 영화 제작자가 직면한 과제 중 하나는 이러한 데이터를 빠르고 안정적으로 처리하는 것입니다. 따라서 영화 기술 회사인 ARRI는 Rittal과 함께 IT 인프라를 업그레이드하고 있습니다.

Schaper Steuerungstechnik

사용 중인 VX25

이 중간 규모 스위치기어 제조업체가 직면한 주요 과제 중 하나는 스위치기어를 정시에 제조하고 요구된 납품일을 맞추는 것입니다. Rittal의 새로운 VX25는 실제 테스트에서 시간 절약을 통해 깊은 인상을 남겼습니다.

WUND group

문제없는 스파 운영

24시간 내내 대량의 데이터를 처리하는 곳에서는 고객이 원활한 프로세스에 의존할 수 있도록 데이터 센터의 신뢰성이 비즈니스에 매우 중요한 요소입니다. 이것이 WUND Group이 독일 전역의 스파 시설에 대해 Rittal의 자율 엣지 데이터 센터와 표준화를 사용하는 이유입니다.

Cargill B.V.

공정 안정성 보장

국제적인 그룹 Cargill은 높은 공정 안정성을 보장하기 위해 Rittal 냉각 장치를 선택했으며 전문적인 서비스의 혜택을 누리고 있습니다.

Haberkorn GmbH

미래 지향적인 소형 컨테이너 솔루션

Haberkorn GmbH 고객에게 IT 기능은 비즈니스에 있어 매우 중요합니다. 오스트리아뿐만 아니라 스위스, 헝가리, 슬로베니아, 크로아티아에서도 200,000개의 제품을 제공하고 있기 때문입니다. 이 회사는 Rittal 데이터 센터 컨테이너에서 안정적인 솔루션을 찾았습니다.

Van Meer Industrial Services

Rittal 자동화 시스템을 통한 차세대 제어 시스템 제조

네덜란드 회사인 Van Meer Industrial Services에서 새로운 디지털 프로세스 컨트롤러는 설계, 작업 준비 및 최종 조립을 최적화합니다.

Meyer Werft

완벽하게 유지되어야 하는 IT 시스템

"Norwegian Joy"는 파펜부르크에 위치한 Meyer Werft에서 건조된 가장 큰 선박입니다. Rittal의 고성능 IT 시스템은 공해에서 4,000명 이상의 승객과 약 2,000명의 승무원에게 최대한의 편안함을 보장합니다.

STIWA Automation

에너지 80% 감소

에너지 소비 측정은 STIWA Automation GmbH에서 정기적으로 수행됩니다. 어떤 경우에는 기계가 공조 기능보다 움직이는 데 더 적은 에너지가 필요합니다. 이 회사는 이제 인클로저 열 방출을 위해 에너지 효율적인 Rittal Blue e+ 장치를 사용합니다.

Gartner Elektrotechnik

자동화된 인클로저 가공을 통한 성장

Gartner Elektrotechnik은 기업이 성장하려면 사람, 인프라, 기계에 투자해야 한다는 점을 잘 알고 있습니다. 이것이 오스트리아의 오버외스터라이히주에 위치한 시스템 제조업체가 Rittal의 Perforex LC 3015 3D 레이저 머시닝 센터 가동을 시작하여 프로세스 자동화와 추가 성장에 집중하는 이유입니다.

Airbus

안전 테스트로서의 비행 시뮬레이션

A320이 함부르크 핀켄베르더에 있는 Airbus 공장의 활주로에서 처음 이륙하기 전에 항공기 기능에 대한 광범위한 테스트와 시뮬레이션이 필요합니다. 인클로저에 하드웨어와 함께 설치되는 고성능 시뮬레이션 컴퓨터는 충분히 냉각되어야 합니다.

Baumgartner Automation

인증 획득

오스트리아의 Baumgartner Automation은 주로 건설 업계의 주문을 처리합니다. 여기에는 아랍에미리트의 채석장에 대한 주요 계약과 같은 인상적인 주력 프로젝트가 포함됩니다. Baumgartner Automation은 이 프로젝트를 위해 Rittal과 협력했습니다.

ene't GmbH

빠르고 안정적인 Rittal의 데이터 센터 컨테이너

고성능의 페일 세이프 테이터 센터는 ene't GmbH의 비지니스 성공을 보장하는 데 매우 중요합니다. 그러나 에너지 산업의 500개 이상의 고객사도 IT 서비스의 고가용성에 의존하고 있습니다. Ene't는 Rittal의 컨테이너 솔루션을 사용하여 자체 데이터 센터를 통해 이러한 서비스를 제공합니다.

Nestlé, Switzerland

연구소의 위생적인 ​​디자인

Nestlé는 새 기계를 구매할 때 공급업체로부터 최신 공정 기술, 고가용성 및 위생적인 설계를 요구합니다. 이는 Rittal에도 적용됩니다.

Vitens Water Company

식수 공급의 디지털화

네덜란드에서 가장 큰 이 상수도 회사는 식수 공급을 더욱 안정적으로 만들기 위해 네트워크를 "디지털화"하고 있습니다. Vitens는 견고한 Rittal 실외 하우징에 필요한 측정 데이터를 수집하기 위한 구성 요소를 배치합니다.

Manner

Rittal과 초콜릿 공장

오랜 전통을 자랑하는 Manner사는 생산 현장에 막대한 투자를 하고 있습니다. Manner 본사를 신축하는 과정에서 새로운 데이터 센터도 건립되었습니다. 여기에 IT 인프라를 제공한 것은 Rittal이었습니다.

자위트홀란트주

자위트홀란트주, Rittal의 IT 인프라로 수로 개설

자위트홀란트주는 수상 운송 네트워크에서 78개의 교량과 수문을 관리하고 유지합니다. 예를 들어 선박 통과를 위해 교량 및 수문을 개폐하는 것과 같은 시설 제어를 위해 자위트홀란트주는 표준 솔루션을 개발했으며 이 솔루션은 다양한 Rittal 제품을 사용합니다.

Pezag Elektro AG

Rittal과 통한 정밀하게 계획된 배전

스위스 샤프하우젠의 경기장 건설에 대한 엄격한 요구 사항을 충족하기 위해 Pezag Elektro AG는 Rittal과 같은 파트너에 의존합니다.

Chindata

단 7개월 만에 완성된 데이터 센터

중국 최대의 클라우드 및 코로케이션 제공업체 중 하나인 Chindata Co. Ltd.는 새로운 데이터 센터를 가능한 한 빨리 구현해야 하는 과제에 직면했고 Rittal을 구상 및 구현을 위한 파트너로 선택했습니다.

Xylem Services GmbH

Rittal의 Blue e+ 냉각 장치로 운영 비용 절감

스위치기어 냉각을 위해 Xylem Services GmbH는 Rittal의 Blue e+ 시리즈 냉각 장치를 사용하여 매년 5자릿수의 비용을 절약합니다.

TESVOLT

산 중턱의 따뜻한 물

코부르크의 알프스 클럽 오두막의 전기 에너지는 PV 시스템과 식물성 기름으로 작동하는 열병합 발전소를 통해 CO₂ 중립적으로 생성되고 저장됩니다. 오두막 방문자는 온수 샤워 시설, 건조실, 심지어 인터넷을 이용할 수 있습니다. Rittal의 표준화된 구성 요소가 여기에 중요한 기여를 합니다.

Nestlé, Switzerland

로스팅 커피의 에너지 효율

식품 산업은 공정 열 외에도 가능한 한 에너지 효율적인 연속 냉각이 필요합니다. 식품의 냉장 보관 및 급속 냉동에서부터 전기 제어 장치의 냉각에 이르기까지 모든 것에 많은 에너지가 필요합니다.

US-Retailer

Rittal을 통한 에너지 효율적인 페일 세이프 전자상거래 프로세스

미국의 온라인 소매업체는 Rittal 시스템을 사용하여 창고의 IT 인프라를 업그레이드하고 에너지를 절약했습니다.

Bürger

습식 세척 중 제어 전자 장치의 안정적인 보호

거의 150만 개의 독일식 만두형 파스타인 마울타쉔(Maultaschen)이 매일 슈바벤의 가족 경영 기업 Bürger에서 생산됩니다. Bürger는 제품 생산에서 최첨단 제조와 공정 기술 및 높은 위생 기준을 고수합니다.

XPAR Vision

생산 프로세스의 IT 지원 모니터링

유리 생산에서 극한의 온도와 항상 존재하는 먼지는 민감한 측정 시스템의 주요 과제입니다. 따라서 유리 생산의 극한 열을 견딜 수 있는 IT 인프라가 필요합니다.

Voith Turbo

에너지 비용 70% 절감

Voith Turbo의 생산 중인 머시닝 센터의 인클로저 공조 시스템에서 Rittal의 최신 Blue e+ 냉각 장치로 전환하면 상당한 효율성을 얻을 수 있음이 밝혀졌습니다.

쿠웨이트 국립 은행

99.982%의 가용성을 갖춘 IT

99.982%의 가용성과 연간 1.6시간의 가동 중지 시간은 데이터 센터의 Tier III 인증을 위한 Uptime Institute의 요구 사항입니다. 이러한 엄격한 요구 사항을 충족하는 방식으로 기존 건물에 새로운 데이터 센터를 설치하는 것이 쿠웨이트 국립 은행이 직면한 과제였습니다.

CPS Case Packing Systems

우수한 포장

총 54대의 Rittal VX25 인클로저 시스템이 네덜란드 스트람프로이에 있는 CPS Case Packing Systems 생산 시설에 자리 잡고 있습니다. 여기에는 회사가 캐나다 냉동 제품 제조업체를 위해 구축한 9개의 포장 라인을 위한 전기 제어 부품이 들어 있습니다.

이탈리아 소매업체

고객은 왕이다

이탈리아 슈퍼마켓 체인은 고객에게 특별한 쇼핑 경험을 제공하고 IT 프로세스의 고가용성을 보장하기 위해 Rittal의 IT 인프라를 사용하고 있습니다.

Duim techniek

VX25 대형 인클로저 시스템으로 조립 시간 절약

Duim techniek의 약 30명의 직원이 구축하는 각각의 지능형 제어 시스템은 독특하고 제조에 상당한 노동이 필요합니다. 조립 중 시간을 절약할 수 있는 한 가지 솔루션은 Rittal의 대형 인클로저 시스템 VX25입니다.

Tophinke

깨끗한 우유 생산

슈퍼마켓에서 요거트나 초콜릿 바를 찾는 고객은 제조 공정의 청결에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 이를 위한 전제 조건은 식품 생산 라인의 모든 기계, 시스템 및 구성 요소가 세척할 수 있고 위생적으로 설계되는 것입니다.

CSP 터미널

인클로저가 바람과 날씨를 견뎌야 하는 경우

바다 공기는 전기 설비에 좋지 않습니다. 여기에는 최적의 보호 장비가 필요합니다. 일반적으로 이것은 환경 영향으로부터 전기 구성 요소를 안정적으로 보호하는 인클로저입니다.

Bepacom

지속 가능한 기술의 기반이 되는 VX25

Bepacom이 완전히 에너지 중립적인 새로운 회사 건물을 건설할 때 필요한 전기 시스템에 어떤 인클로저 기술을 사용해야 하는지에 대한 결정은 신속하게 내려졌습니다. Rittal의 대형 인클로저 시스템 VX25가 이를 위한 이상적인 플랫폼을 제공했습니다.

Elpex AG

From jigsaws to automatic enclosure machining

Elpex uses a Perforex machining centre and a Secarex AC 15 cutting centre from Rittal Automation Systems to automate workshop processes.

Teaser Title

Teaser Headline

Teaser Introtext

Mercedes-Benz Energy

Energy in a box

Momberg 그룹

플라스틱 인클로저를 사용한 태양광 발전 분야의 신속한 구현

최신 태양광 시스템에 대한 수요는 엄청납니다. 높은 견고성과 속도를 유지하면서 업계에 대량의 제품을 공급하기 위해 브라질의 Momberg 그룹은 AX 플라스틱 제품군의 인클로저를 사용할 뿐만 아니라, 프로토타입 제작 및 기계 가공은 Eplan Pro Panel과 Perforex BC 밀링 머시닝 센터에서 수행합니다. 이는 지속 가능성을 신속하게 달성해야 하기 때문입니다.

Lang GmbH

이제 장비당 에너지 소비가 절반으로 줄었습니다.

Lang GmbH의 CNC 밀링 및 조각 기계는 전 세계에서 사용되고 있습니다. 마찬가지로 에너지 효율성과 지속 가능성 또한 전 세계적으로 요구되고 있습니다. 기계 엔지니어링 회사인 Lang은 리탈의 Blue e+ 칠러를 통해 공조 및 에너지 비용을 절반으로 줄이고 냉매를 55% 절약할 수 있는 중요한 발걸음을 내디뎠습니다.

해밀턴젯

생산 홀에 직접 배치된 데이터 센터

뉴질랜드 크라이스트처치에 본사를 둔 조선 산업 공급업체인 해밀턴젯의 IT 관리팀은 새로운 데이터센터를 위한 최적의 위치를 논의하는 데 많은 시간을 보냈습니다. 오래된 서버실을 교체해야 했고, 제조 시설과 가까운 곳에 위치할 수 있는 안전하고 가용성이 높은 솔루션을 찾고 있었습니다. 최종 결정은 먼지가 많은 생산 홀에 직접 IT 인프라를 설치하는 것이었습니다. 리탈의 마이크로 데이터 센터는 IT 구성 요소를 안전하게 보관할 수 있는 공간을 제공합니다.