Finans

Digitalisering: Nye muligheter for finansbransjen

Teknologi som blokkjede og kryptovaluta betyr nye utfordringer for finansbransjen, men også nye sjanser og muligheter for økt effektivitet og mer sikkerhet. Rittal har passende løsninger som oppfyller finansinstitusjonenes krav til datastyring og datasikkerhet.

Innovativ teknologi og mobile kommunikasjonsformer som registrerer, overfører og evaluerer data i store mengder, åpner nye muligheter for finansinstitusjonene til å utvide sine tilbud og tjenester. Takket være nettbanken har kundene tilgang til banken døgnet rundt uansett hvor de befinner seg, og for bedriftskunder betyr digitaliseringen av finansbransjen at det åpner seg nye handlingsalternativer og forretningsområder. Bankene får ny innsikt i hva bedriftskundene gjør med pengene de får fra banken. Dermed kan risikoen i en transaksjon evalueres bedre for hvert enkelt tilfelle. Bankene deltar altså i betydelig grad direkte i prosessene.

Tilgjengelighet og sikkerhet er øverste prioritet

Takket være nye teknologiske muligheter øker tilgjengeligheten av tjenester. Bankkundene forventer å få utført banktjenester via forskjellige kanaler, selv velge kanalen og skifte mellom forskjellige kanaler som de vil. En slik flerkanalløsning forutsetter et nettverk mellom kanalene som gjør det enkelt å skifte når som helst, og bidrar til å opprettholde eller øke kundetilfredsheten med kontinuerlig tilgjengelighet. Stilt overfor dagens digitale utfordringer er tilgjengeligheten i flere kanaler derfor blant de viktigste strategiske valgene i finanssektoren.

Blokkjede (blockchain) er en trend som vil forandre finansbransjen fremover. Denne nye, disruptive innovasjonen muliggjør et globalt register som tilordner eiendomsforhold entydig, og som kan benyttes til lynrask overføring av verdier. Blokkjede-teknologi muliggjør for eksempel helt anonyme transaksjoner mellom brukere uten å måtte ta veien gjennom en sentral finansformidler. Hver transaksjon sjekkes og dokumenteres av alle deltakere. Slik blir det umulig å foreta manipulasjoner i etterkant. I de senere årene har kryptovalutaer som bitcoin i høy grad vært med på å sette blokkjede-teknologien på kartet, men den gir også mange muligheter og har stort potensial i andre deler av næringslivet. Blokkjede kan for eksempel benyttes i elektroniske handelssystemer, som etterbørshandel. Videreutviklingen av blokkjede-teknologien omfatter også såkalte «smart contracts». Her inneholder ikke blokkene kun finanstransaksjoner, men hele kontrakter for verdipapirer som aksjer, obligasjoner, derivater og lån.

For at banker og finansinstitusjoner skal kunne utnytte disse mulighetene optimalt, trengs moderne infrastruktur med maksimal tilgjengelighet, sikkerhet mot svikt og best mulig cybersikkerhet. For samtidig med at potensialet for finansbransjen øker, vokser også fristelsene for hackere. En moderne IT-sikkerhet må kunne takle utfordringene i det digitale epokeskiftet, og samtidig legge et solid grunnlag for videre utvikling.

Universal-Investment: Data centre installed in record time

To meet new market requirements and reflect the asset management company’s dynamic growth, Universal-Investment created a new data centre at its site in Frankfurt in collaboration with project partner Canzler Ingenieure. The RiMatrix S from Rittal was selected for the modular data centre, which is a security room in itself, complete with a physical access control system. It also incorporates a protective shell that affords further protection against fire, water and smoke. In the event of a power outage, the UPS unit installed in RiMatrix S steps in first, before the in-house diesel generator starts to supply backup power to the entire building.

Digitaliseringen

Digitaliseringen skaper nye forretningsmodeller i industrien

Nettverkstilknyttet og intelligent: Digitaliseringen omfatter alle bransjer.

IT-Infrastruktur

Data Center Solutions

De modulbaserte datasentrene i containeren gir en perfekt og skalerbar løsning, uansett om det det dreier seg om individuelt eller for anvendelse i en mellomstor bedrift, Cloud- og Edge-anvendelser eller forhåndskonfigurerte...