Finanse

Cyfryzacja: nowe szanse dla branży finansowej

Takie technologie jak Blockchain i kryptowaluty stawiają branżę finansową przed nowymi wyzwaniami, jednak oferują przede wszystkim nowe szanse i możliwości dla większej efektywności i większego bezpieczeństwa. Rittal dysponuje dopasowanymi rozwiązaniami, które spełniają niezbędne wymagania instytucji finansowych w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa danych.

Innowacyjne technologie i mobilne formy komunikacji, które zbierają, przesyłają i analizują duże ilości danych, a w związku z tym tworzą nowe struktury i procesy, otwierają przed instytucjami finansowymi duże szanse na poszerzenie oferty i usług. Dzięki bankowości online klienci mogą dokonywać transakcji bankowych wszędzie i w dowolnym czasie, a cyfryzacja branży finansowej otwiera przed klientami firmowymi nowe perspektywy działań i obszary działalności. Przed bankami otwierają się nowe możliwości wglądu w to, co ich klienci robią z otrzymanymi od nich pieniędzmi. W określonych przypadkach można w ten sposób lepiej ocenić ryzyko transakcji. Banki uczestniczą więc w procesach w sposób znacznie bardziej bezpośredni.

Dostępność i bezpieczeństwo pisane wielkimi literami

Dzięki nowym możliwościom technicznym rośnie dostępność usług. Klienci banków oczekują możliwości dokonywania transakcji różnymi kanałami, przy czym wymagana jest swoboda wyboru i zmiany kanału. Celem takiej wielokanałowości jest sieciowe połączenie wszystkich kanałów, tak aby w każdej chwili możliwa była łatwa zmiana, a poza tym utrzymanie zadowolenia klientów lub wręcz zwiększenie go dzięki pełnej dostępności. Dlatego wielokanałowa dostępność w kontekście wyzwań cyfrowych zalicza się do najważniejszych strategicznych zwrotów w sektorze finansowym.

Trendem, który trwale zmieni branżę finansową jest Blockchain. Ta nowa dysruptywna technologia umożliwia globalny rejestr, który jednoznacznie przyporządkowuje stosunki własności i umożliwia błyskawiczny transfer wartości. Technologia Blockchain w obrocie płatniczym umożliwia na przykład całkowicie anonimowe transakcje między użytkownikami bez udziału centralnego pośrednika finansowego. Każda transakcja jest sprawdzana i dokumentowana przez wszystkich uczestników. To uniemożliwia późniejsze manipulacje. Co prawda w ostatnich latach technologia Blockchain stała się znana przez kryptowaluty jak Bitcoin, jednak oferuje ona również szanse i potencjały w wielu innych gałęziach gospodarki. Blockchain może więc znaleźć zastosowanie na przykład w elektronicznych systemach handlowych, np. w handlu po zamknięciu giełdy. Dalszy rozwój Blockchain obejmuje również tak zwane Smart Contracts. Blocks zawierają w tym przypadku nie tylko proste transakcje finansowe, lecz obejmują całe umowy papierów wartościowych, jak akcje, pożyczki, transakcje terminowe lub kredyty.

Optymalne wykorzystanie tych nowych możliwości przez banki i instytucje finansowe wymaga wysokodostępnej i nowoczesnej infrastruktury oferującej odporność na awarię i cyberbezpieczeństwo na najwyższym możliwym poziomie. Poza rosnącym potencjałem dla branży finansowej pojawiają się również możliwości dla hakerów. Współczesne bezpieczeństwo IT powinno z jednej strony pokonywać wyzwania cyfrowej transformacji, z drugiej strony – stwarzać solidne fundamenty dalszego rozwoju.

Universal-Investment: Data centre installed in record time

To meet new market requirements and reflect the asset management company’s dynamic growth, Universal-Investment created a new data centre at its site in Frankfurt in collaboration with project partner Canzler Ingenieure. The RiMatrix S from Rittal was selected for the modular data centre, which is a security room in itself, complete with a physical access control system. It also incorporates a protective shell that affords further protection against fire, water and smoke. In the event of a power outage, the UPS unit installed in RiMatrix S steps in first, before the in-house diesel generator starts to supply backup power to the entire building.

Cyfryzacja

Cyfryzacja tworzy nowe modele biznesowe w przemyśle

Sieciowo i inteligentnie: cyfryzacja dotyczy wszystkich branż.

Infrastruktura IT

Data Center Solutions

Modułowe centra danych w kontenerze to oferta perfekcyjnego i skalowalnego rozwiązania – czy to indywidualnie do zastosowań w firmach średniej wielkości, chmurowych i Edge – dzięki naszym wstępnie skonfigurowanym modułom Data Center...