Warning: Attempt to read property "country" on null in /var/www/html/includes/geoip.php on line 59

Warning: Attempt to read property "country" on null in /var/www/html/includes/geoip.php on line 65

Warning: Undefined array key "redirect" in /var/www/html/includes/geoip.php on line 70

Warning: Undefined array key "l" in /var/www/html/includes/geoip.php on line 74

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/html/includes/geoip.php on line 83

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/html/includes/geoip.php on line 93

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/html/includes/geoip.php on line 103

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/includes/geoip.php:59) in /var/www/html/includes/geoip.php on line 120
VX25. Perfektion mit System. - Der VX25 | Rittal GmbH & Co. KG

Der digitale Workflow.

Sichern Sie sich Ihren Wettbewerbsvorsprung durch unsere Kompetenz und setzen Sie auf das Leistungsnetzwerk der Zukunft für Industrie 4.0. Basis unserer Wertschöpfungskette ist die Verfügbarkeit aller relevanten Informationen in Echtzeit durch Vernetzung aller an der Wertschöpfung beteiligten Instanzen sowie die Fähigkeit, aus den Daten den zu jedem Zeitpunkt optimalen Wertschöpfungsfluss abzuleiten.

Der digitale Workflow.

Engineering.

Durchgängige Daten sind der Schlüssel für automatisierte Produktionsprozesse. Basis dafür ist der virtuelle Prototyp, der alle relevanten Informationen in sich trägt und damit an jeder Stelle des Workflows für eine höchstmögliche Effizienz sorgt. Damit das auch in der Praxis funktioniert, haben wir für Sie mit Eplan durchgängige Engineering-Tools entwickelt, von denen Sie tagtäglich profitieren können.

Engineering.

System.

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Was so einfach klingt, ist in Wahrheit ein innovativer Prozess, der uns immer wieder antreibt Systemlösungen zu entwickeln, die einzigartig sind. Systemlösungen, die ihren Anwendern einen klaren Nutzen bieten, die die Effizienz steigern und damit unseren Kunden helfen, ihre Position im Wettbewerb zu verbessern.

System.

Automation.

Die disziplinübergreifende Vernetzung verstärkt die Digitalisierung und schafft mehr Effizienz. Denn durchgängige Engineering-Tools, standardisierte Systemtechnik sowie automatisierte Bearbeitungsmaschinen bilden integrierte Wertschöpfungsketten. Damit optimieren wir die Prozesse in der Werkstatt, schaffen die Basis für eine weitgehende Automatisierung und sorgen für eine höhere Produktivität.

Automation.
Dichteffizienz

Dichteffizienz

Die im Handumdrehen aufsteckbare Dichtung erlaubt ein exaktes Positionieren und ist jederzeit wieder abnehmbar.

Spannkraft

Spannkraft

Die in Anreihrichtung zu verschraubenden Anreihverbinder bringen die Schränke sicher auf Position.

Überblick

Überblick

Die Anreihverbinder sind so konstruiert, dass man alle im Schaltschrankbau vorkommenden Anreihsituationen mit nur noch maximal drei unterschiedlichen Anreihlösungen abdecken kann. Das erleichtert die Entscheidungsfindung und das entlastet das Engineering.

Standortflexibilität

Standortflexibilität

Die Möglichkeit, das Anreihen von allen vier Seiten her durchzuführen, erlaubt individuelles Eingehen auf jede erdenkliche Raumsituation.

360°

Das Mehr an
Komplexitäts­reduzierung

Mehr Komplexitätsreduzierung durch vereinfachte und durchgängigere Anreihtechnik für alle Anwendungsfälle.

Zum Produkt
Prozesseffizienz

Prozesseffizienz

Das Gleitstück ist durch den integrierten Clip werkzeuglos demontierbar und problemlos wieder montierbar und erleichtert dadurch die Arbeit rund um den vollautomatischen Bearbeitungsprozess.

Zusatznutzen

Zusatznutzen

Die praktische Montageplatten-Gleitschiene lässt sich nach dem Einsetzen der Montageplatte wieder herausnehmen und an anderer Stelle im Schrank als vollwertiges Chassis verwenden.

Raumreserve

Raumreserve

Die Möglichkeit, die Montageplatte mit einem speziellen Einbausatz 20 mm tiefer im Schrank zu montieren, schafft eine zusätzliche Raumreserve in der Schranktiefe.

Fixierungskomfort

Fixierungskomfort

Der Clip am oberen Ende der Montageplatte ermöglicht bei der Ein-Mann-Montage eine ebenso kraftsparende wie präzise Vorfixierung und erleichtert danach das beidhändige, endgültige Verschrauben.

Digitalisierung

Digitalisierung

Der QR-Code auf allen zu bearbeitenden Flachteilen vereinfacht deren vollautomatische Einbindung in den Produktions-Workflow und ermöglicht ein lückenloses, digitales Monitoring vom Wareneingang bis zur Fertigstellung.

360°

Das Mehr an
Montagekomfort

Mehr Zeitgewinn, Einbaumöglichkeiten und Montagekomfort durch verbesserte Einbausätze, auch für dynamische Belastungen.

Zum Produkt
Spielraum

Spielraum

Die durch einfaches Eindrehen montierbaren Chassis mit integrierter Befestigungslasche erleichtern die Montage bei wenig Platz und ermöglichen sogar den nachträglichen Einbau.

Befestigungsmöglichkeiten

Befestigungsmöglichkeiten

Die Nutzung der Standard-Chassis auch zur Stabilisierung von Dach und Seitenwänden vereinfacht Engineering und Montage und entlastet das Teilelager.

Festigkeit

Festigkeit

Durch die Montierbarkeit beider Chassis auf gleicher Höhe an der inneren und äußeren Ebene entsteht mehr Stabilität und Festigkeit, z.B. für schwere Baugruppen.

Montagefreundlichkeit

Montagefreundlichkeit

Das Rahmenprofil ermöglicht eine völlig hindernisfreie Montage durch das Profil von außen und erleichtert dadurch die nachträgliche Chassis-Montage an Stellen, die von innen nicht mehr zu erreichen sind.

Wirtschaftlichkeit

Wirtschaftlichkeit

Das horizontale wie vertikal gleiche Rahmenprofil ermöglicht die durchgängige Verwendung einheitlicher Chassis und Schienen, dadurch wird die Anzahl der Teilevarianten um bis zu 40% reduziert.

Stabilität

Stabilität

Das patentierte Spezialprofil sorgt mit seiner ausgeklügelten Geometrie für hohe Stabilität und Torsionssteifigkeit.

Sicherheit

Sicherheit

Die integrierte Regenrinne sorgt dafür, dass kein Schmutz eindringt und keine Feuchtigkeit dauerhaft an der Dichtung ansteht.

Ebenen

Ebenen

Die spezielle C-Kantung der Chassis und Schienen schafft eine zusätzliche Montageebene nach außen.

Montagemöglichkeiten

Montagemöglichkeiten

Die durchlaufende Vierkantlochung erlaubt den Einsatz von Käfigmuttern M6/M8 und schafft dadurch mehr Montagemöglichkeiten auf allen Profilebenen.

Standfestigkeit

Standfestigkeit

Der angeschweißte Bodenrahmen erleichtert eine stabile Befestigung am Boden ohne Sockel und erhöht die Standfestigkeit.

360°

Das Mehr an
Systemnutzen

Mehr Montagefreundlichkeit und effizientes Engineering durch ein über alle Ebenen hinweg symmetrisches Rahmenprofil im 25 mm-Maßraster, das von allen Seiten zugänglich ist.

Zum Produkt
Nutzbare Höhe

Nutzbare Höhe

Das flache Dichtungsmittelstück beeinträchtigt das Ausschwenken von Schwenkrahmen oder anderen Bauteilen nicht.

Zugriff

Zugriff

Die Flachteilehalter können auch nachträglich noch von außen einfach eingeclipst werden, ohne dass bereits vormontierte Rückwände ausgebaut werden müssen.

Arbeitserleichterung

Arbeitserleichterung

Die Positionierhilfe für Seiten- und Rückwände erlaubt bei Ein-Mann-Montage eine kraftsparende und optimal passende Vorfixierung zur späteren Verschraubung mit beiden Händen.

Montagekomfort

Montagekomfort

Die neuartige Clipmechanik der Flachteilehalter beschleunigt die Montage der Seitenwände.

Beschleuniger

Beschleuniger

Die serienmäßige Hammerkopflochung in den Türrohrrahmen beschleunigt die Kabelführung in der Tür. Die Kabelfixierung an der Tür gelingt selbst unter Verwendung handelsüblicher Kabelbinder extrem schnell.

Zeiteinsparung

Zeiteinsparung

Das 180°-Scharnier erfordert zum Einbau keine mechanische Bearbeitung der Tür und reduziert dadurch die Montagezeit beim nachträglichen Einbau um bis zu 30 Minuten pro Schrank.

Digitale Schaltplantasche Rittal ePOCKET

Digitale Schaltplantasche Rittal ePOCKET

Mit der digitalen Schaltplantasche Rittal ePOCKET ist Ihre Maschinen- und Anlagendokumentation immer aktuell. Und das direkt verfügbar von jedem Gerät aus, jederzeit und überall.

Sicherheit

Sicherheit

Das patentierte Spezialprofil sorgt mit seiner ausgeklügelten Geometrie für hohe Stabilität und Torsionssteifigkeit.

Zeiteinsparung

Zeiteinsparung

Die werkzeuglose, einfache Auswechselbarkeit der Verschluss-Systeme, wie zum Beispiel bei Türanschlag- und Verschlusseinsatzwechsel, reduziert die hierfür erforderliche Montagezeit um bis zu 50%.

Arbeitserleichterung

Arbeitserleichterung

Das neue Scharnier ermöglicht ein besonders einfaches, werkzeugloses Ein- und Aushängen der Türen und macht das bisher erforderliche separate Ent- und Verriegeln der Scharnierbolzen überflüssig.

Flexibilität

Flexibilität

Die Möglichkeit, den Anschlag von Haupt- und Nebentüren je nach Bedarf zu wechseln, schafft mehr Flexibilität beim Einbau von Kühlgeräten in die Schranktüren und vermeidet Geräte-Tür-Kollisionen.

360°

Das Mehr an
Zeitersparnis

Mehr Flexibilität, Montagefreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit durch ausgeklügelte Scharniertechnik, schnelle austausch- und montierbare Verschlusstechnik und Einsparung von vermeidbaren Bearbeitungsprozessen.

Zum Produkt
Zeitgewinn

Zeitgewinn

Die einfache Befestigung der Bodenbleche mit nur zwei Schrauben geht schnell und stellt mit diesem einen Arbeitsschritt zeitgleich den automatischen Potenzialausgleich her.

Komfort

Komfort

Die direkte Verschraubung der Sockel-Elemente mit dem Schrank führt zum automatischen Potenzialausgleich unter kompletter Einsparung von Erdungsbändern.

Kabelfreiraum

Kabelfreiraum

Die großen Öffnungen im stabilen Bodenrahmen erleichtern die Montage von Kabeln.

Zielgenauigkeit

Zielgenauigkeit

Die Zentrierhilfe zur Sockelmontage am Schrankrahmen sichert die genaue Positionierung des Schrankes auf dem Sockel und erhält gleichzeitig die IP-Schutzart und den Rahmenschutz bei Einsatz ohne Sockel.

Arbeitserleichterung

Arbeitserleichterung

Die bereits serienmäßig gekennzeichneten Erdungspunkte geben schnell Orientierung und helfen, den Arbeitsprozess zu beschleunigen.

Kabelschonung

Kabelschonung

Die entschärften Kanten vermeiden bei Kabelführungen unterhalb des Schrankes die Gefahr von Kabelbeschädigungen.

Variabilität

Variabilität

Die Befestigung des Schranks am Sockel oder am Untergrund erfolgt wahlweise über ein M12-Gewinde im Eckstück oder die stabile Bodenkonstruktion.

360°

Das Mehr an
Raumgewinn

Mehr Raumausnutzung, Arbeitserleichterung und Zeitersparnis durch extrem hohe Kompatibilität von Schrank und Sockel, auch bei Anreihung und Zubehör.

Zum Produkt

Maximale
Datenqualität

Einfacher Workflow dank softwarebasiertem Engineering

Diesen Schrank gibt es immer zweimal – real und digital. Die maximale Datenqualität des VX25 sorgt für mehr Flexibilität bei Konfiguration, Fertigung und Montage. Und mit dem „digitalen Zwilling“ kann derjenige planen, bestellen, bearbeiten und vieles mehr, der Ihr Unternehmen am besten kennt: Sie selbst.

VX25

Geringe
Komplexität

Mehr Möglichkeiten, mehr Effizienz, weniger Aufwand:

Das verdanken Sie vor allem dem über alle Ebenen hinweg symmetrischen Rahmenprofil im 25-mm-Rastermaß. Darüber hinaus ist der VX25 von allen Seiten zugänglich – sogar von außen. Aber auch wenn die Optionen bei Ausbau, Anbau oder Anreihung grenzenlos sind: Seine Handhabung ist denkbar einfach.

VX25

Signifikante
Zeitersparnis

Perfekte Eigenschaften für noch mehr Effizienz:

Zeit sparen kann dieser Schrank besonders gut. Denn mit seinen optimierten Zugängen und einem größeren Montagekomfort ist der VX25 auch für die teilweise werkzeuglose Montage gebaut. So können Sie Ihre Arbeitsprozesse noch einfacher, besser und schneller gestalten – und sicherer übrigens auch.

VX25

Ihre digitale Maschinen- und Anlagendokumentation – immer aktuell und jederzeit verfügbar

Mit der digitalen Schaltplantasche Rittal ePOCKET ist Ihre Maschinen- und Anlagendokumentation immer aktuell. Und das direkt verfügbar von jedem Gerät aus, jederzeit und überall. So beschleunigen Sie Ihre Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette und sparen wertvolle Zeit und bares Geld.

RITTAL ePOCKET – DAS DIGITALE ZUHAUSE DER AUTOMATISIERUNGSTECHNIK VX25

Überraschend einfach
Die VX25 Montage

Unsere Videos zeigen Ihnen, wie einfach und zeitsparend die Montage des VX25 ist – und machen sie damit noch einfacher und zeitsparender.

Video ansehen

Videos & Downloads

VX25 Rahmen Das Rahmenprofil ermöglicht eine völlig hindernisfreie Montage.
VX25 Symmetrie: Ein horizontal wie vertikal gleiches Rahmenprofil.
180°-Scharnier Das 180°-Scharnier reduziert die Montagezeit.
VX25 Komfortgriff: Die werkzeuglose, einfache Auswechselbarkeit des Komfortgriff.
Türanschlagswechsel Das Scharnier ermöglicht ein einfaches, werkzeugloses Ein- und Aushängen.
Einfache Montage der Seitenwand Positionierhilfe für Seiten- und Rückwand erlauben eine Ein-Mann-Montage.
Einfache Anreihtechnik Erhalten Sie alle Anreihsituationen mit nur maximal 3 Anreihlösungen.
Chassismontage Erhalten Sie einen Einblick in die Chassismontage.
Neue integrierte Positionierhilfe Die präzise Zähllochung gibt eine schnelle Orientierung.
VX25 Anreihung Der VX25 bietet die Möglichkeit, von allen vier Seiten anzureihen.
Montageplatte positionieren Schnell und einfach die Montageplatte im Schaltschrank positionieren geht kinderleicht mit dem neuen VX25 von Rittal.
Kabeleinführung Schluss mit dem Kabelsalat: Im neuen VX25 gehören einfaches Kabelmanagement, sichere Kabelfixierung, zusätzlicher Kabelrangierraum und Kabelführung über System-Chassis im Sockel zum Standard.
Montage Abdeckhaube Für "Quereinsteiger", die seitlich Steckverbinder oder sonstige Einbauten schützen oder verblenden möchten, bietet die neue VX25 Abdeckhaube optimalen Zugang bei kinderleichter Montage. Hier sehen Sie, wie einfach es geht.
19" Adapterprofile Die 19" Adapterprofile machen aus jedem 600 mm breiten VX25 einen Elektronikschrank. Die Profile können direkt am Schrankprofil befestigt oder im 25 mm-Maßraster am System-Chassis in der Tiefe verstellt werden.
Schwenkrahmen klein Der kleine Schwenkrahmen ist die ideale Lösung für den Teilausbau mit 19˝-Komponenten. Er kann völlig frei im 25 mm-Maßraster in Höhe und Tiefe des Schrankes platziert werden und ist blitzschnell eingebaut.
Anreihung mit Trennwand Profitieren Sie vom Mehr an Komplexitätsreduzierung durch vereinfachte und durchgängigere Anreihtechnik für alle Anwendungsfälle.
Einbau Schwenkrahmen Mit dem Schwenkrahmen lässt sich ein Voll- oder Teilausbau für 19˝-Komponenten realisieren. Er kann beliebig im 25 mm-Maßraster in der Tiefe verstellt und links oder rechts angeschlagen werden. In 1200 mm breiten Schränken können auch zwei Schwenkrahmen gemeinsam eingebaut werden. Mit einem speziellen Scharnier ist auch ein Öffnungswinkel von 180° möglich.
Montage Trennwand Zur Abschottung einzelner Schrankzellen und zur Montage von schweren Steckverbindern steht ein komplettes System aus Trennwand, Modulplatten und Adaptern bis hin zur Abdeckhaube mit Tür zur Verfügung.

Alles im Überblick.
Und im Detail.

Der VX25 kann eine ganze Menge. Weiterführende Links und Informationen finden Sie hier.

VX25 Umstellhilfe

VX25 Umstellhilfe

Die Umstellhilfe ermöglicht Ihnen eine einfache und schnelle Umschlüsselung von TS Artikeln auf die neuen VX Artikel

Jetzt ansehen
VX25 im Produktkatalog

VX25 im Produktkatalog

In unserem Produktkatalog finden Sie alles rund um das neue Großschranksystem

Jetzt ansehen
Das neue Sockel-System VX

Das neue Sockel-System VX

Entdecken Sie unser neues Sockel-System VX.

Jetzt ansehen

Kontakt

Sie haben Fragen zum neuen Großschranksystem VX25? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um den VX25 zur Verfügung.


Vielen Dank für Ihre Anfrage.

Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.