Warning: Undefined variable $socket in /var/www/html/includes/geoip.php on line 12
VX25. System perfection. - 历史 | Rittal China

如何实现 完美.

每一个新的发展都伴随着问题开始——许多问题。2012年夏天,威图的情况就是如此。控制系统和开关设备工程需要什么? 新型机柜系统可以应用在哪些行业?是继续发展还是改革?

开始探索
观看视频

只有一点是从一开始明确的:
新型威图机柜系统必须100%满足工业4.0。

最终,只有把实际机柜和数字化结合起来才能满足所有的数字化需求,从在线配置和工程到装配,自动化和维护。

观察.聆听.学习.

观察.聆听.学习.

每一个新的发展都伴随着问题开始。为了应对这些问题,威图在2012年与总部位于慕尼黑的PMO研究所合作开展了一项广泛的实地研究。一个由可用性专家、心理学家和人类学家组成的团队访问了三大洲的各种主要控制系统和开关设备工程公司。专家们观察了每一个单独的用户群体——从完全新鲜的角度观察机箱机柜。他们甚至发现了客户自己都没有意识到的问题,并在2014年带着150条要求回归。

前往要求
更快,更简单,更加数字化

更快,更简单,更加数字化

可行性研究为我们提供了战略方向 – 一种减少工程和装配时间,最小化复杂性,并巧妙融合了数字化的机柜。开发人员呆在办公室里整整三个月,将他们脑中20多年来收集的有关机柜工程的每一个想法的每一细节都倾泻而出。2015年初,评审团从200份结构设计中选出了最佳方案。获奖者设计的外形结构实现了研究中的所有关键点。

前往制造
正确的转型

正确的转型

大机柜的框架型材在规定安装空间,效率,扩展方案和稳定性方面有很大的发言权。在 2015年底,整个项目面临提前结束的威胁。框架型材性能测试可能令人失望。每一个大机柜的概念都是基于型材且与其一致,它是技术要求最高的部分。然而开发人员花了数月 对每一个样品仔细检查,才最终得出解决方案:将型材连同焊缝一起旋转180°。接下来的测试运行良好,首批机柜样品开发得以继续。

前往产品介绍
完善的系统

完善的系统

在2017年,这一时刻终于来到:五年发展周期以成功的新产品展示圆满结束。结合数字化,新型机箱机柜将满足未来所有数字化要求,包括在线配置,工程,装配,自动化和维护。机柜全面满足客户需求:更简单,更快速,更高效。它的关键特性是尽可能最优的质量和数据一致性,以此减少复杂性,节省时间,装配安全。即使是市场的领导者,也将很难超越这种“完善的系统”。

Go to field study

机柜的名字说明了一切

V

首先VX25首先是通用的。此处V代表了产品的无限机会。VX25在整个价值链上为关键客户提供利益。它适用于几乎所有行业应用,并在世界范围内可用。

X

与数学变量一样,X也反映了客户的不同需求(VX25可以满足这些需求),因此它清楚地表明了以客户为中心的方案,才具有无限的机会。

25

新型旗舰版机柜的命名,明确参考了25mm冲孔模式作为完美对称结构的标志。

联系我们

如有任何关于新型VX25大机柜系统的问题,请联系我们。我们非常乐意为您解答。


感谢您的垂询。

我们将尽快联系您。